Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Vertiv stellt neue Kaltwasserkühlwand vor, um Dichte und Effizienz großer Rechenzentren in EMEA zu erhöhen

Vertiv™ Liebert® CWA ist eine schlüsselfertige Kühllösung, die neue technologische Maßstäbe für Slab Floor-Kaltwasserklimageräte setzt

März 07, 2023

München, Deutschland [07. März 2023] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellt heute Vertiv™ Liebert® CWA vor, eine neue Generation von Thermal-Management-Systemen für Slab Floor-Rechenzentren. Über Jahrzehnte hinweg haben Hyperscale- und Colocation-Anbieter zur Kühlung ihrer IT-Anlagen auf Doppelböden zurückgegriffen. Slab Floor-Konzepte vereinfachen das Design von Rechenzentren und ermöglichen eine effizientere und kosteneffektivere Errichtung neuer White Spaces. Trotzdem führen sie auch zu neuen Herausforderungen bei der Kühlung. Die Liebert CWA wurde entwickelt, um eine gleichmäßige Luftverteilung auf der größeren Oberfläche zu erreichen, die Slab Floor-Anwendungen mit sich bringen. Zugleich bietet das System mehr Platz für die Installation von Racks und eine höhere Leistungsdichte. Die in den USA entwickelte Kaltwasserkühlwand Liebert CWA gibt es in den Leistungsklassen 250 kW, 350 kW und 500 kW.  Sie wird in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie der Americas-Region erhältlich sein.

Die Liebert CWA-Technologie nutzt moderne integrierte Steuerungen, die ein verbessertes Luftstrommanagement ermöglichen und somit eine effiziente Lösung für Infrastrukturen darstellen, die den Herausforderungen moderner IT-Anwendungen gewachsen sind. Die Liebert CWA kann auch in das Kaltwassersystem des Rechenzentrums integriert werden, um die Betriebsbedingungen des gesamten Kühlnetzes zu verbessern. Darüber hinaus wird die Liebert CWA außerhalb des IT-Bereichs installiert, um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, den Zugang für das Wartungspersonal zu verbessern und die Sicherheit des IT-Bereichs selbst zu erhöhen.

"Die Einführung der Liebert CWA bestärkt unser Bestreben, den Kunden innovative, hochmoderne Technologien zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die Gestaltung und den Betrieb ihrer Rechenzentren optimieren können", so Roberto Felisi, Senior Global Director, Thermal Core Offering & EMEA Business Leader bei Vertiv. "Da die Liebert CWA schnell in bestehende Kühlsysteme integriert werden kann, profitieren die Kunden von allen Vorteilen, die ein Slab Floor-Layout mit sich bringt, wie beispielsweise geringere Installations- und Wartungskosten sowie mehr White Space."

Bislang wurden Lüftungsanlagen zur Kühlung von Rechenzentren mit Doppelböden eingesetzt - jetzt bieten sich auf dem Markt neue Möglichkeiten für innovative Thermal-Management-Lösungen für Slab-Floor-Rechenzentren. Die Vertiv Liebert CWA bietet den Kunden von Vertiv eine standardisierte Kühlwand, die speziell für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt wurde und somit die Installationskosten für maßgeschneiderte Lösungen vor Ort minimiert. Das Produkt ist so konzipiert, dass die Kühldichte maximiert wird. So können die Anforderungen der renommiertesten Zertifizierungsinstanzen im Bereich Rechenzentrumskonstruktion und -betrieb erfüllt werden, wenn es um die Kontinuität der Kühlung geht.

Vertiv hat die Liebert CWA in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Rechenzentrumsbetreibern entwickelt. Angesichts der unzähligen Layouts und Gerätekonfigurationen in Rechenzentren hat Vertiv eine strategische Roadmap definiert, um standardisierte Thermal-Management-Lösungen für Slab Floor-Anwendungen zu verbessern. Vertiv unterstützt seine Kunden auch mit Beratungs- und Design-Expertise, um die richtige Lösung für ihre spezifischen Anforderungen an den White Space ihres Rechenzentrums zu finden.

Weitere Informationen über die Liebert CWA und andere Lösungen für Rechenzentren von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com und bei Ihrem Vertiv Ansprechpartner vor Ort.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Pressekontakt

Christine Wildgruber, Stefan Keil, Rudolf Siegl
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-46/-50

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort