Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Arc Flash Studies

Arc flash incidents are highly concentrated radiant thermal energy resulting from an arcing fault between two points. These potentially devastating events kill or injure people every day. An up-to-date arc flash study helps mitigate these hazards by calculating the limited and restricted approach boundaries inside which workers must use appropriate personal protective equipment (PPE).

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vorteile

Improved regulatory compliance results from performing arc flash hazard analysis in accordance with industry guidelines 
Improved worker safety is achieved by identifying potential hazards and implementing recommendations to mitigate risk 
Greater productivity occurs by reducing business disruption and lost man hours that can result from arc flash incidents 
Enhanced system performance results from improved maintenance practices and preventing equipment damage 

Leistungsmerkmale

Data collection includes critical equipment information that is necessary to perform accurate arc flash hazard analysis
Arc flash calculations are performed with state-of-the-art software and in accordance with the standards of NFPA and IEEE
Comprehensive report, including the results of the hazard analysis and expert recommendations, helps ensure compliance with OSHA and NFPA standards

Häufig gestellte Fragen

Q
What is an arcing fault?
A
An arcing fault is the flow of current through the air between phase conductors or phase conductors and neutral or ground.
Q
What causes an electrical arc?
A
An arc occurs when electric current flows between two or more separated energized conducting surfaces. Some arcs are caused by human error including dropped tools, accidental contact with electrical systems, and improper work procedures. Another common cause of an arc is insulation failure.
Q
What can happen if I am exposed to arc flash?
A
Exposure to an arc flash frequently results in a variety of serious injuries, and in some cases, death. Workers have been injured even though they were 10 feet or more away from the arc center.
Q
What can I do to reduce my risk to arc flash exposure?
A
Preventive maintenance, worker training, and an effective safety program can significantly reduce arc flash exposure.
Q
Are all arcs equal?
A
No. You must conduct a hazard assessment to determine the level (intensity) of energy from the arc in calories. Then you can determine the proper personal protective equipment (PPE) needed.
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort