Aktivierungsstatus
Bitte wenden Sie sich an den Partnersupport von Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.
Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.
Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Einstellungen für Cookies
Technische Cookies
Diese Cookies sind unerlässlich, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu gewährleisten, um Ihnen die Registrierung/Anmeldung und den Zugriff auf reservierte Funktionen zu ermöglichen und um die Sicherheit der Website zu überwachen und die Betriebsleistung zu verbessern, z.B. durch Speichern Ihrer Präferenzen zur Verbesserung Ihrer späteren Besuche.
Analytik-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, den Traffic und die Nutzung der Website auf anonymer Basis zu sammeln und zu analysieren und zu verstehen und zu verbessern, wie die Besucher die Website nutzen, einschließlich der Seiten und Produkte, die am häufigsten aufgerufen werden. Diese Cookies sind nicht unbedingt erforderlich, damit die Website funktioniert, bieten Ihnen aber ein besseres Browsererlebnis.
Profiling-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihre Navigation auf der Website zu verfolgen, um Profile Ihres Geschmacks, Ihrer Gewohnheiten, Ihrer Entscheidungen usw. zu erstellen und Ihnen Werbebotschaften zu senden, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind. Die Ablehnung dieser Cookies hat keinen Einfluss auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Website, verhindert aber, dass wir Ihnen Werbebotschaften senden können, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind.
Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und zur Unterstützung unserer Marketingaktivitäten.
Für weitere Informationen darüber, welche Cookies wir verwenden, klicken Sie hier.
Combining Air and Liquid: The Best Solutions for High Density Data Centers
Vertiv™ Liebert® DCD
The Vertiv Liebert® DCW chilled water-based cooling family was designed specifically for high heat density applications where the challenges of reducing energy consumption and increasing processing capabilities are the top priority for data center managers. By delivering cooling directly at the source, the DCD Rear Door Heat Exchanger provides a room-neutral environment, while the DCP Coolant Pumping Unit regulates the chilled water and ensures optimal cooling capacity for mission critical equipment.
Vertiv™ Liebert® AFC
The VertivTM Liebert® AFC is the Inverter Screw Chiller Range with Low-GWP Refrigerant from 650 to 2200 kW.
Liebert® AFC, as a result of its new low global warming potential (GWP) HFO refrigerant and inverter technology, offers a solution, aiming at significantly reducing direct and indirect CO2e emissions into the atmosphere, and limiting the carbon footprint of the data center.
Vertiv™ Liebert® PCW
The Vertiv™ Liebert® PCW is the Chilled Water Perimeter Unit from 25 to 400 kW Designed to Lead the Thermal Management Market for Chilled Water Perimeter Units to meet the demands of both raised and non-raised floor applications.
One unit and four key concepts: increasing the cooling density, maximizing the cooling continuity, setting new efficiency standards and perfectly adapting to each data centre configuration.
Liebert® PCW comes complete with the integrated Vertiv™ Liebert® iCOM™ smart control, which embeds a comprehensive algorithm library adjusting the airflow to the servers’ needs without wasting a single Watt on unnecessary cooling or air movement.
Vertiv™ Liebert® CWA
The Vertiv™ Liebert® CWA is the Chilled Water Thermal Wall Unit from 200 to 500 kW designed to rise the technology threshold of Chilled Water Air Handling Units for slab floor applications installed in the gallery side.
Liebert® CWA provides a ready-to-use Thermal Wall for data center applications. The product has been engineered to maximize the cooling density for unit footprint.
Furthermore, all the main components are factory installed, minimizing the installation costs on site.
Liquid Cooling Services
IT and Facility teams can leverage partner project services to prepare for onsite liquid cooling installation, commissioning and start-up.
Project Phases and Services include:
Navigating application design
Conducting offsite testing
Providing project management
Installing the new system
Starting up systems
Handing over the new system
Teams will also want to investigate ongoing services from equipment manufacturers to protect costly liquid cooling systems and ensure effective operations; such as conducting remote monitoring, managing fluids, performing preventive maintenance, and overseeing asset management.
The benefits of adding liquid cooling to your air-cooled facility
Liquid cooling can effectively manage up to and exceeding 120kw per rack
Learn MoreReduce total data center power consumption around 10.2%
Learn MoreMore than 15 percent improvement in total usage effectiveness (TUE)
Learn MoreTop Three Takeaways on Deploying Liquid Cooling
Here is high-level guidance any team can use to navigate the incremental addition of liquid cooling to air-cooled environments cooling infrastructure.
Vertiv Is Working Together with Leaders in the AI Industry

NVIDIA
- Vertiv is a Solution Consultant Advisor partner in the NVIDIA Partner Network (NPN).
- NVIDIA and Vertiv have been collaborating in the latest liquid cooling technologies to enable cutting-edge chips to run effectively, such as in the US government funded COOLERCHIPS program.
Intel
- Vertiv has been partnering with Intel on liquid cooled solutions for their cutting-edge Gaudi®3 AI accelerator platform.

Additional Resources
![]()
Case Study: Colovore
Colovore deploys liquid cooling solution to offer customers rack capacities up to 50kW
![]()
Video: The Evolution of Liquid Cooling
With high-density computing on the rise, liquid cooling technologies are emerging as solutions to increase data center efficiency and sustainability.
![]()
Blog: Innovating Out Loud
Cooling Tomorrow’s Data Centers through Innovation and Collaboration NVIDIA collaborated with Vertiv™ and several industry leaders from universities, startups, and other vendors to propose a cooling system that helped NVIDIA and its partners secure a $5 million grant from the US government COOLERCHIPS program.
![]()
Press Release: Vertiv™ Acquisition of CoolTera Ltd. Boosts Liquid Cooling Portfolio
This deal will strengthen Vertiv’s capabilities to support the deployment of AI at scale.
![]()
Press Release: Vertiv™ Collaborates with Intel on Liquid Cooled Solution for the Intel® Gaudi®3 AI Accelerator Platform
Intel’s next generation AI accelerators will be supported by Vertiv liquid-cooled data center infrastructure solutions to help organizations accelerate AI adoption while achieving sustainability goals.