Si hay algo de lo que la pandemia nos ha hecho darnos cuenta (o aceptar) es que la tecnología se ha convertido en una parte tan crucial de nuestra vida cotidiana que se ha convertido en una necesidad más que en un lujo. Cuando el mundo entró en el confinamiento, prácticamente todo el mundo acudió a la tecnología para mantener el mundo en marcha, desde el trabajo remoto hasta la educación online y las transacciones financieras esenciales.
A lo largo de todo esto, el centro de datos ha servido como columna vertebral para muchas de estas aplicaciones y transacciones de TI. Sin duda, el centro de datos se ha vuelto tan indispensable como cualquier otro servicio público como el gas, la electricidad y las telecomunicaciones. Según GlobalData, se espera que los ingresos de los centros de datos alcancen los 948 000 millones de dólares para finales de la década debido a la mayor adopción de nuevas arquitecturas para abordar la demanda de servicios de TI.
Por desgracia, el tiempo de inactividad del centro de datos sigue siendo una de las principales preocupaciones. Según el último informe del Ponemon Institute, las interrupciones del centro de datos siguen produciéndose con demasiada frecuencia. Todos los operadores de centros de datos saben que cualquier minuto de tiempo de inactividad puede costar a una empresa cientos de miles de dólares de pérdidas de ingresos. Y esto es especialmente importante en estos tiempos.
Una de las causas del tiempo de inactividad, y completamente evitable a través de medidas proactivas, es el fallo del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que proporciona alimentación de respaldo de emergencia. Por este motivo, cada vez más instalaciones buscan cada vez más soluciones de SAI de tipo industrial para sus centros de datos. Un SAI de tipo industrial no solo tiene una alta tolerancia y fiabilidad, sino que también está diseñado para proporcionar a las instalaciones un nivel de protección de nivel III.
Los centros de datos de tamaño medio pueden ser adecuados para el despliegue de SAI de tipo industrial en sus instalaciones. Dado que son una parte crucial del ecosistema de centros de datos y un importante vínculo entre los centros de datos core y edge, los centros de datos de tamaño medio deben contar con la infraestructura adecuada para garantizar la disponibilidad.
Estas son algunas consideraciones a la hora de elegir un SAI de tipo industrial para tus centros de datos de tamaño medio:
- Modo dynamic online: un SAI con modo dynamic online ofrece una eficiencia operativa de hasta el 99 % sin sacrificar la fiabilidad. Los sistemas equipados con son capaces de pasar de forma segura del modo de alta eficiencia al modo inversor con una transferencia de 0 milisegundos, lo que proporciona una protección de carga garantizada en prácticamente cualquier condición de corte de energía. (Más información sobre el modo online dinámico aquí)
- Pequeña huella: muchos centros de datos de tamaño medio se encuentran en espacios de oficinas o edificios con un área de planta limitada. Disponer de un SAI compacto y que ahorre espacio puede ofrecer enormes ventajas, lo que permite ahorrar un importante espacio en el centro de datos.
- Diseño tolerante a fallos: busca un SAI que tenga un diseño de alta tolerancia a fallos para garantizar una funcionalidad continua e ininterrumpida.
El Liebert EXM2 de Vertiv es un SAI reforzado de tipo industrial ideal para centros de datos de tamaño medio, instalaciones de fabricación y atención sanitaria, y otras áreas en las que la disponibilidad de TI es vital. Recientemente hemos anunciado la disponibilidad del Liebert EXM2 en EMEA, el sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda. Para obtener más información, haz clic aquí.