El mundo empresarial ha aprendido lo importante que es para las organizaciones poder cambiar su forma de operar. Todos los días, hemos recibido historias de restaurantes y tiendas físicas que cierran o renuevan drásticamente la forma en que sirven a sus clientes. Las empresas que operan con un centro de distribución y múltiples tiendas tradicionales, o tiendas híbridas, de repente se han convertido en una gran parte del panorama de la industria. La necesidad de una gestión remota mejorada crece a medida que el mundo se digitaliza y las empresas limitan la cantidad de empleados que pueden estar en un centro de trabajo a la vez. La gestión móvil fuera de banda refuerza aún más el control que los equipos de TI tienen sobre su infraestructura de red. LTE permite a los administradores de tecnología de la información mantener el control incluso cuando se corta la energía y no hay nadie en el centro.
¿Qué es la gestión móvil fuera de banda?
La gestión fuera de banda, o OOBM, es la capacidad de un administrador de TI de controlar los recursos de red mientras trabaja fuera de las instalaciones a través de otro canal como un servidor de consola en serie. La gestión móvil fuera de banda es cuando un dispositivo de gestión remota, como un servidor de consola, está equipado con LTE para garantizar la continuidad como red primaria o como red secundaria durante la conmutación por error. Esta función elimina la necesidad de despertar a alguien o conducir hasta el centro de datos a las 2 de la mañana para arreglar un servidor o un dispositivo de red.
¿Dónde se necesita la gestión móvil fuera de banda?
La gestión fuera de banda LTE es muy útil para las organizaciones que buscan una red secundaria para sucursales en las que los trabajadores de TI no siempre puedan estar en el centro. Hemos visto que muchas organizaciones minoristas han tenido éxito utilizando nuestras soluciones móviles fuera de banda cuando existe una conexión Ethernet principal, pero no una opción secundaria.
Además, las ubicaciones como las estaciones base de telefonía móvil y las tiendas nuevas que están en construcción suelen utilizar la gestión OOB secundaria móvil antes de que se instale la red completa. En situaciones como esta, la red móvil se considera principal, ya sea para siempre o hasta que se instala toda la red.
Una aplicación del mundo real
Para uno de nuestros clientes minoristas, la incorporación de nuevas tecnologías, como los quioscos en las tiendas y las pantallas de realidad aumentada, les ha ayudado a mantener las ventas durante la pandemia. Este cliente ha podido seguir generando miles de millones de dólares a través de cientos de escaparates y una extensa red de comercio electrónico, pero el crecimiento continuo requirió una solución de TI fácil de administrar para acercar la potencia de procesamiento fiable a los clientes.
Para ayudarles a descargar su uso de centros de datos centralizados y en la nube, hemos instalado la consola en serie Vertiv™ Avocent® y el software de mantenimiento Vertiv™ Avocent® DSView™. La consola en serie proporciona acceso remoto para la configuración de puertos, actualizaciones, resolución de problemas y recuperación de desastres, lo que permite una administración segura de redes dentro y fuera de banda a través del acceso al puerto en serie, además de:
- Mayor resiliencia del sistema
- Reducción de los costes de soporte del centro de datos
- Gestión remota simplificada de sistemas de Edge Computing
- Tiempo de actividad máximo de una solución de TI preparada para el futuro
Soluciones de gestión celular fuera de banda
La familia de servidores de consola serie Vertiv Avocent® ACS 8000 ofrece una visibilidad segura en banda y fuera de banda, así como control de equipos aguas abajo en la mayoría de las aplicaciones de red. Recientemente, se lanzaron nuevos modelos equipados con soporte de conmutación por error LTE, lo que permite al personal del centro de operaciones de red y de TI realizar la administración de datos desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Con una arquitectura de procesador ARM de doble núcleo con capacidades de memoria expandidas, sistema operativo Linux actualizado y software de mantenimiento DSViewTM, los clientes disfrutan de niveles elevados de rendimiento, seguridad y fiabilidad, independientemente de la conectividad IP.
Estamos aquí para ayudarte a encontrar la mejor forma de aumentar la personalización y la gestión centralizada de usuarios para los sistemas de datos. Si buscas soluciones innovadoras para los retos de gestión remota más exigentes de tus clientes, visita www.Vertiv.com/Partners.