El debate sobre la alimentación en CC en el centro de datos es algo permanente en la última década y con anterioridad. El argumento para la CC en el centro de datos es sencillo: reduce el número de conversiones de potencia entre la red de suministro eléctrico y los servidores, simplificando la cadena de alimentación y reduciendo los posibles puntos de fallo. Los defensores de la CC siempre se han visto en la tesitura de luchar contra la inercia del sector en torno al uso de la alimentación CA. Todo el equipamiento que alberga el centro de datos está fabricado de acuerdo a las especificaciones de CA, incluidos, lo que es más importante, los servidores.
Pero, ¿y si eso no importara?
En los últimos años, algunos centros de datos en China han estado utilizando suministro eléctrico a 240 V CC con ajustes mínimos en sus equipos o arquitectura. Simplemente alimentan con 200 V CC a servidores blade estándar y, ¡funciona! Saben que esa forma de funcionar va fuera de las condiciones habituales, pero están dispuestos a seguir en esa línea para mejorar la eficiencia de sus instalaciones. Y no son proyectos aislados, experimentales o piloto. En los últimos años, Vertiv ha superado una cifra de negocio de más de 30 millones de dólares en sistemas de alimentación en CC en múltiples proyectos con clientes de centros de datos en China. Es solo una parte del mercado global de centros de datos, por supuesto, pero es suficiente para indicar que el interés en la alimentación en CC sigue siendo real y es probable que aumente.
Y no es solo China. El sector Telecom adoptó la alimentación en CC como su arquitectura principal hace ya un siglo, y las instalaciones de telecomunicaciones de hoy en día son casi universalmente dependientes de la CC. Sin embargo, estas instalaciones están evolucionando de otras formas, principalmente las oficinas centrales tradicionales que cada vez se están convirtiendo más en centros de datos de facto. Estas instalaciones conservan su base de CC a la vez que crecen y se parecen cada vez más a un centro de datos empresarial.
Open Compute Project es otro impulsor. No es ningún secreto que los participantes estén explorando formas de eliminar el SAI de CA tradicional de la cadena de infraestructura, y la CC se encuentra entre las alternativas que se han estudiado. El objetivo consiste en conectar directamente la red de suministro eléctrico al rack, con una conversión en un sistema de potencia de CC para un solo rack o grupo de racks.
El debate sobre la alimentación en CC en el centro de datos ha ido por delante de la actividad durante años, pero los movimientos habidos en China entre los operadores de telecomunicaciones y a través de Open Compute Project son reales y comienzan a cambiar esa discusión. Es poco probable que la CC vaya a eclipsar la CA como principal fuente de alimentación en el centro de datos, pero sus ventajas, entre las que están la integración más sencilla con fuentes de energía alternativas, el aislamiento de la red eléctrica, la compatibilidad natural en microrredes y la reducción de conversiones y puntos de fallo, hacen lógicamente que el tema repunte.
¿Cuál es su opinión sobre la alimentación en CC en el centro de datos?