El rack de servidores utilizado tiene un impacto importante en el despliegue de su cliente y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Nos asociamos con Spiceworks para un webinar en directo sobre este tema en el podcast On the Air, y los profesionales de TI nos dieron su opinión. A continuación, encontrará una lista de consejos útiles de profesionales de TI para debatir sobre la infraestructura de su cliente.
Problema: No hay espacio designado para el equipo de TI.
Muchas empresas necesitan crear salas de servidores, pero a menudo se encuentran con limitaciones de espacio. Esto es lo que se puede hacer para abordar esto:
Solución:
- Identificar objetivos inmediatos e implementar soluciones para satisfacer esas necesidades.
 - No exceda la capacidad al principio: facilite a sus clientes la ampliación con el paso del tiempo.
 
Problema: El edificio de la oficina está configurado con un flujo de aire incorrecto.
Una configuración eficaz del flujo de aire es esencial, incluso si solo se trata de un par de racks o es un espacio pequeño.
Solución:
- Asegúrese de que la sala de racks de su cliente sea neutral en calor. Hay muchas maneras de hacerlo: una simple es sugerir abrir la parte posterior del rack.
 - Los racks de control ambiental autocontenidos son una forma rentable de refrigerar cuando los clientes no tienen que cambiar nada en la sala. No generará ningún calor alrededor del rack, pero hará algo de ruido, así que téngalo en mente.
 
Extra: Si el tiempo y el presupuesto lo permiten, un estudio de refrigeración ayudará en la configuración del flujo de aire.
- El modelado CFD ayudará a ver qué tipo de flujo de aire tenemos en la sala y por dónde sale el calor de sus racks. En función de los resultados, puede recomendar el tipo de rack o mejoras de flujo de aire.
 
Problema: Las opciones de monitorización son muy amplias: ¿qué es lo importante?
El tipo de monitorización debe basarse en las necesidades y el espacio que tiene su cliente.
Solución:
- Su cliente puede utilizar sensores de monitorización para supervisar varios puntos en el rack. Consulte la imagen que aparece a continuación para ver las ubicaciones de monitorización típicas de los equipos en un centro de datos.
 - Algunos clientes prefieren la monitorización remota mediante software, lo que les permite agregar los datos de varios dispositivos. La funcionalidad del software puede variar, por lo que conocer el presupuesto de su cliente y la necesidad de personalización deberían ayudarle a dirigirse en la dirección correcta.
 - También debería ver qué opciones vienen con el equipo existente. Muchos productos que están “conectados” incluirán una interfaz basada en web o GUI para monitorizar los detalles críticos del equipo.
 

Problema: Los factores ambientales están complicando la configuración.
Cuando seleccione un rack, tenga en cuenta dónde se utilizará.
Solución:
- Si su cliente se encuentra en una zona susceptible a terremotos, siga las normativas locales para mantener segura la zona de su cliente. Quizá quieran sujetar el rack en el suelo, pero hay niveles de seguridad y facilidad de uso que se deben tener en cuenta en función de los factores ambientales de su región.
 - Si el rack se utiliza en una planta de producción o en otro espacio abierto, considere una unidad autocontenida. Son ideales para una planta de producción donde las partículas pueden entrar en un rack expuesto. Otra opción es crear una sala de servidores independiente, pero el tiempo y el presupuesto se convertirán en un factor importante.