Cómo implementar refrigeración líquida en los actuales centros de datos
Ha llegado el futuro de la refrigeración de precisión para centros de datos, y se trata de una mezcla de tecnologías de refrigeración líquida y por aire. Entonces, ¿con qué rapidez complementarás las cargas de trabajo refrigeradas por aire de mayor densidad con infraestructura de refrigeración líquida?
Ante el incremento de la demanda de modelos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), es probable que estés pensando en nuevas estrategias de refrigeración y estudiando nuevas opciones. Para ayudar en este proceso, Vertiv ha desarrollado la guía Deploying Liquid Cooling para centros de datos. Esta guía técnica proporciona estrategias prácticas y una hoja de ruta paso a paso sobre la adopción de la refrigeración líquida para cargas de TI de 1 MW.

Quién está adoptando la refrigeración líquida y por qué
La refrigeración líquida ya está aquí y su uso está creciendo.

Impulsores clave del crecimiento
La llegada de modelos de lenguaje como ChatGPT, Claude o LLaMA, entre otros, ha despertado interés empresarial en el ML y la IA tradicional y generativa. Las empresas están aumentando el uso de IA y ML para optimizar los procesos y acelerar la innovación.
El desarrollo de servidores de IA de última generación está disparando las cargas de calor hasta cifras que alcanzan de 6 kW a 10 kW por servidor. Y las densidades de calor por chip, servidor y rack siguen aumentando.
Es necesario adoptar una nueva estrategia de refrigeración
Descubre cuándo adoptar la refrigeración líquida para densidades de rack crecientes.

Prepararse para desplegar la refrigeración líquida
Utiliza esta sencilla hoja de ruta y prepárate para desplegar la refrigeración líquida en tu actual centro de datos.
Evalúa la demanda actual y proyectada de aprendizaje profundo, procesamiento de lenguaje natural, generación de chat de IA, formación e inferencia.
Llevar a cabo una auditoría del centro
Haz un estudio de dinámica de flujo computacional de los flujos de aire actuales, analiza la adaptabilidad de la infraestructura existente para soportar nuevas cargas de trabajo y revisa el espacio físico y el suministro de agua.
Modelar nueva infraestructura en el espacio deseado
Modela la infraestructura de refrigeración mixta que deseas para tu centro de datos e identifica los obstáculos a superar. Optimiza a continuación la colocación del equipamiento e implementa las mejoras finales.
Tener en cuenta el impacto en el centro
Evalúa de qué forma la construcción interrumpirá las operaciones actuales y cómo las nuevas cargas de calor afectarán a las cargas de trabajo existentes.
Factor de sostenibilidad
Contempla la capacidad de la refrigeración líquida para reducir la PUE de tu centro de datos y las emisiones de alcance 2.
Diseñar la solución
Trabaja con tu consultor de diseño y tus partners para crear una solución que cumpla con los requisitos de tu centro y aplicación.
Consideraciones fundamentales a tener en cuenta en la refrigeración líquida
Muchas instalaciones no están diseñadas para la refrigeración líquida y tendrán que reacondicionarse. Tanto si estás rediseñando racks como salas a la vez, querrás:
Determinar los requisitos de alimentación
Tener en cuenta dónde colocar un nuevo busway, cómo planificar la redundancia y dónde dirigir la electricidad.
Evaluar las opciones de refrigeración líquida
Determinará qué tipo de unidad de refrigeración líquida puedes implementar.
Elegir los racks más adecuados
Se necesitan racks más amplios y profundos para trabajar con entornos informáticos cada vez más densos.
Diseño del espacio mecánico
Ten en cuenta los niveles del suelo, las condiciones ambientales y los requisitos de mantenimiento para colocar el equipamiento de refrigeración líquida de forma óptima.
Diseño del espacio técnico
Tanto si tus instalaciones disponen de suelos elevados como si no, deberás determinar si hace falta separar las tuberías y la distribución eléctrica, o no. Además, es posible que se necesites reestructurar la alimentación de CA para que soporte aplicaciones de mayor densidad
Seleccionar el equipamiento
Evalúa y selecciona el equipamiento para tu sistema de refrigeración líquida. Asegúrate de que los sistemas sean compatibles con los materiales elegidos y estén colocados de forma óptima para lograr la redundancia deseada.
Aprovechar los servicios del proyecto
Trabaja con tu equipo ampliado para profundizar en el diseño de aplicaciones, realizar pruebas de los equipamientos fuera de las instalaciones e instalar y poner en marcha nuevos sistemas. También querrás preparar un plan para realizar monitorizaciones remotas y mantenimiento rutinario.
Obtén ayuda para elaborar la estrategia y la hoja de ruta de implementación de la refrigeración líquida.
Conoce las soluciones de alta densidad de Vertiv
Vertiv te ofrece experiencia técnica para que puedas moverte más fácilmente por las tecnologías de refrigeración líquida, por aire y sistemas de alimentación eléctrica, para que puedas después elegir los sistemas y componentes más adecuados a tus necesidades. También ofrecemos servicios de monitorización remota, mantenimiento preventivo y resolución de problemas para que las soluciones de refrigeración líquida rindan al máximo nivel.
Refrigeración líquida
Refrigeración por aire
distribución de la alimentación
Servicios
Unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU
Más informaciónMódulos Liebert® DCD de refrigeración con agua, de hasta 50 kW con unidad de bombeo Liebert® DCP de 200 kW
Más informaciónChiller split para interiores Liebert® XDM
Más información