El futuro de la infraestructura de TI
Con la IA causando interrupciones desde la infraestructura física hasta la forma en que las empresas deben planificar su crecimiento, encontrar una hoja de ruta creíble para guiar el futuro de las empresas puede reducir las incertidumbres, desafíos y riesgos.
El rápido avance de la IA está creando oportunidades y desafíos sin precedentes dentro de la infraestructura de TI. Desde el meteórico aumento de las densidades de rack hasta la necesidad de una alimentación eléctrica siempre activa y soluciones de refrigeración innovadoras, el panorama —como lo conocemos— está cambiando.

Aunque la IA está transformando los centros de datos y la forma en que se usa y consume, esta revolución recién está empezando. Las tendencias actuales indican que las cargas de trabajo de IA en centros de datos representarán más del 40 % de la capacidad total para 2027. Este vistazo a las sobretensiones ya ha supuesto cambios significativos en la arquitectura, el uso de energía y los sistemas de refrigeración. Y muchos siguen estando al día incluso a medida que siguen produciéndose más cambios y desarrollos.

“Ahora tenemos una herramienta increíble en IA que puede extraer datos y liberar su valor oculto. Pero esto también significa que tienes que estar preparado para los profundos cambios en la infraestructura necesaria para respaldar la IA”.
Director de Tecnología y Vicepresidente Ejecutivo de Vertiv
El reto de la demanda de energía
La IA está y seguirá impulsando demandas de energía escalables, sistemas de refrigeración avanzados, gestión general de centros de datos y capacidad de servicio en infraestructura digital crítica. Una de las tendencias más destacadas es el drástico aumento de la densidad de racks: se prevé que las altas densidades de rack actuales de 50 kW por rack aumenten a 1 MW para 2029. Este aumento no es solo una cifra, es un presagio de los cambios arrolladores que se avecinan.
| 2024 | 2025 | 2027* | A partir del 2029* | |
| Montaje en bastidor El factor de forma del rack probablemente cambie de tamaño y configuración a partir de 2027 y probablemente no se corresponda con las versiones EIA y OCP utilizadas hoy en día. | Hasta 50kW por rack con distribución eléctrica N+1 de 400/230 V de CA. Enfriado con intercambiadores de calor de puerta trasera de líquido a aire. | Hasta 140kW por rack con distribución eléctrica de 400/230 V de CA o 400 V de DC N+1. Refrigerado con placas frías monofásicas de líquido a chip (80 % de la carga de calor), aumentado por intercambiadores de calor de puerta trasera de líquido a aire (20 % de la carga de calor). | Hasta 300kW por rack con distribución eléctrica N+1 de 400/230 V de CA o 400 V de DC. Se enfría mediante placas frías de líquido a chip, aumentadas por un intercambiador de calor de puerta trasera de líquido a aire. | Densidades de hasta 1MW por rack. En el diseño deben tenerse en cuenta 480/277 V de CA, 600/347 V de CA u 800 V de DC para 2031. Distribución eléctrica de 400/230 V de CA o 400 V de DC N+1. Debe tenerse en cuenta la refrigeración de la placa fría (100 % de la carga térmica) en el diseño. | 
Aparte de la tabla de resumen sobre la trayectoria ascendente de la arquitectura de rack anterior, nuestra investigación y proyecciones para los próximos años incluyen cambios y crecimiento en la arquitectura de GPU y fila, gestión de energía, cargas de trabajo de la unidad de procesamiento gráfico (GPU), ciclos térmicos, reutilización de calor y factores de sobretensión de rendimiento de IA y controles para todos los sistemas integrados. Para encontrar la tabla completa de los mayores desarrollos en la infraestructura de TI y su equivalente en los sistemas de alimentación y refrigeración, descarga nuestro documento hoy mismo.
Otros retos y oportunidades clave
Los operadores están pasando de la refrigeración por aire a métodos avanzados de refrigeración asistida por aire o únicamente líquida. Están en el periodo único y oportuno de combinar tecnologías de sus soluciones de refrigeración por aire y usar su equipo actual reacondicionado para alojar la refrigeración líquida en despliegues por fases.
Soluciones de alimentación escalables
Abordar las crecientes demandas de energía y gestionar las cargas de pulso de forma eficaz. Depender del suministro de la red eléctrica podría resultar perjudicial para los operadores que intentan mantener el tiempo de actividad del servicio y mejorar la resiliencia de los activos invertidos. Los recursos de energía distribuida (DER) pueden proporcionar ese puente para cargas de energía almacenadas, distribuidas y gestionadas durante emergencias y operaciones rutinarias.
Diseños, habilidades e implementaciones previstos para el futuro
Integración de soluciones flexibles para adaptarse a los modelos de IA en evolución y a las necesidades informáticas. Las relaciones tradicionales proveedor-cliente de tener interacciones mínimas una vez entregados los productos dejarán de funcionar. En su lugar, deberá mantenerse una relación de colaboración continua desde la planificación, el diseño y el escalado hasta el despliegue, la monitorización y la implementación al final de la vida útil de hardware, servicios y certificaciones de mejora de habilidades en previsión de los requisitos y demandas cambiantes de la infraestructura digital crítica.
¿Cómo será el futuro de la infraestructura de TI?
Comprender estos cambios es crucial para cualquier persona que confíe en la IA para impulsar el crecimiento y la innovación y requiere algo más que un vistazo superficial a las tendencias actuales. Los expertos de Vertiv sopesan cómo será el panorama en los próximos años, desde el aumento de las densidades de rack hasta el futuro de las tecnologías de refrigeración. Haz clic en el experto para encontrar algunos de sus conocimientos sobre cómo las empresas y los centros de datos pueden aprovechar los desafíos y oportunidades que ofrece la IA.

Peter Panfil
Vicepresidente de energía global de Vertiv para impulsar el futuro 
“¿Cuál es el secreto para hacer frente a estos desafíos energéticos? Creo que una gran parte se anticipará a los cambios más específicos en la energía. Debes saber hacia dónde se dirigen los fabricantes de chips y debes saber lo que piensan los expertos del sector de TI”.

Stephen Liang
Director de tecnología y vicepresidente ejecutivo de Vertiv sobre la creciente complejidad de la resiliencia futura
“Podemos ver cómo las demandas de IA a menudo requieren diferentes niveles de resiliencia para diferentes funciones. Por ejemplo, la resiliencia necesaria para la formación es diferente de la resiliencia necesaria para la inferencia... En el futuro, la resiliencia no siempre consistirá en proteger la aplicación, sino en proteger el valor de los activos”.

Martin T. Olsen
Vicepresidente sénior de Estrategia global de productos de Vertiv para aprender a aprovechar los activos actuales
“En un entorno que está cambiando rápidamente, ¿cómo aprovechas lo que ya tienes en marcha sin arriesgarte a quedar obsoleto? Muchos operadores de centros de datos tendrán que considerar la posibilidad de reacondicionar sus activos. Pero a medida que las densidades de los racks continúan creciendo a un ritmo acelerado, simplemente decidirse por un reacondicionamiento no será suficiente. En su lugar, tendrás que considerar qué densidades estás reacondicionando y qué tecnologías de refrigeración serán necesarias como parte de tu reacondicionamiento”.

gregory-ratcliff
Director de innovación de Vertiv sobre innovaciones en productos y servicios
“Si quieres estar preparado para el futuro, asóciate con una empresa que tenga profundos vínculos con líderes tecnológicos e innovadores. Porque en el entorno actual, puede que te centres en el “ahora”, pero también debes estar atento al “cerca” y al “lejos”.
Explora las oportunidades de una infraestructura digital crítica impulsada por la IA
Conocer el futuro es una cosa; prepararse para él es otra. Este documento ofrece estrategias procesables para los operadores de centros de datos, el personal y los responsables de la toma de decisiones para garantizar que tu infraestructura de TI esté lista para los desafíos y oportunidades que la IA puede traer. Desde soluciones de alimentación escalables hasta integraciones de diseño flexibles, habilita esos cambios y adopciones obteniendo consejos prácticos que se pueden implementar hoy.