El Grupo Telefónica reconoce la solución de infraestructura de Vertiv implementada en uno de los centros de datos más importantes de Colombia, con un retorno del capital invertido inferior a tres años y un ahorro energético del 40 por ciento
Madrid, [25 de febrero de 2019] – Durante el Taller Global de Energía y Cambio Climático organizado por Telefónica, Vertiv recibió el galardón a la “Mejor Solución de Eficiencia Energética”, que distingue el proyecto implementado en una de las ubicaciones más importantes de Colombia, el switch Celta en Funza, cerca de Bogotá. Vertiv es un proveedor de soluciones de infraestructura global para telecomunicaciones, centros de datos y otros dispositivos electrónicos críticos.
La solución de refrigeración Vertiv se encuentra en un centro de datos que ha sido clasificado como Tier III, diseñado de manera que no requiera paradas para el reemplazo y mantenimiento de equipos, según los criterios de UpTime Institute. El sistema de enfriadoras (chillers), de la familia Liebert® FG4075, cuenta con un sistema Super Saver, compuesto de 12 unidades de tratamiento de aire y un enfriador en forma de anillo que puede mantenerse simultáneamente con una opción de free cooling indirecto. El free cooling se activa cuando las temperaturas externas en Node Celta son más frías que en el centro de datos. El diseño permite que los compresores se apaguen y reduce el consumo de energía.
“Este diseño nos permitirá obtener un retorno de nuestra inversión dentro de tres años y esperamos que los ahorros en el consumo de energía sean de alrededor del 40 por ciento. Nos sentimos seguros al saber que podemos confiar en el apoyo de Vertiv, que conocemos bien por su experiencia en sistemas de refrigeración", dijo David Ramírez de los Reyes, jefe de planificación energética de Telefónica Colombia.
“Uno de los principales beneficios es cómo la transformación tecnológica favorece la eficiencia, lo que se traduce en ahorros de energía con un impacto positivo en el medio ambiente. Gracias a una optimización en los sistemas de monitorización de Liebert®, hemos bajado el consumo de 68 a 41 kWh, que representa un 40 por ciento en el consumo de las unidades de tratamiento de aire. Una vez que esté implementado el chiller y esté operando y funcionando en modalidad de free cooling, podemos aprovechar las bajas temperaturas para lograr los ahorros esperados”, declaró Diego Burbano, director de proyectos de Vertiv, para Colombia y Ecuador.
Super Saver está compuesto por 12 unidades de tratamiento de aire y un enfriador en forma de anillo que se puede mantener de manera concurrente con una opción de free cooling indirecto, que permite que la temperatura externa del nodo se use para enfriar el agua. El diseño permite que los compresores se apaguen y se reduzca el consumo de energía.
"A lo largo de los años, Vertiv ha proporcionado soluciones de máxima disponibilidad y eficiencia para Telefónica. Cuenta con una de las mayores infraestructuras de servicio en la región, así como cobertura geográfica en las diferentes ciudades, lo que permite a Vertiv ofrecer a Telefónica un servicio de máxima calidad, con mínimos tiempos de respuesta", destacó Fernando García, vicepresidente y director general de Vertiv Latinoamérica.
Para más información acerca de Vertiv, visite Vertivco.com o encuéntrenos en las redes sociales: Facebook, LinkedIn, y Twitter.
Acerca de Vertiv
Vertiv reúne hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes se ejecutan de forma continua, funcionan de forma óptima y crecen con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve importantes retos a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales de hoy en día con un portfolio de soluciones y servicios de infraestructura de TI, refrigeración y energía, que se extiende desde la nube hasta el edge de la red. Con sede en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea a unas 20 000 personas y realiza negocios en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las noticias y contenidos más recientes de Vertiv, visita Vertiv.es
Contacto: 
Teresa Sarria 
D: +34 91 435 11 22
M: +34 616 244 322 
E: Vertiv.Spain@hkstrategies.com