Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Distribución Eléctrica para Racks Diseñada a Su Manera

¿Ha escuchado el icónico eslogan de Burger King “Hecho a tu manera”? La industria de comidas rápidas ha cambiado la forma de hacer negocios para acentuar las preferencias individuales. Vertiv ha tomado esta idea y la ha aplicado a la industria de la distribución eléctrica para racks. Aunque las opciones estándar disponibles son perfectas para algunos, no funcionan para todas las aplicaciones. Si puede pedir una hamburguesa sin pepinillos, o un burrito con solo los ingredientes que desee, ¿por qué una unidad de distribución de energía (PDU) para racks no se puede comprar de la misma forma?

Vertiv considera que las PDU para racks deberían y pueden personalizarse en el momento de la compra; por este motivo, ha reimaginado la industria de PDU para racks al ampliar su enfoque en soluciones con unidades adaptadas a cada caso particular. Los clientes pueden obtener exactamente lo que quieren, al especificar todos los detalles, desde el color del producto hasta las dimensiones exactas y cantidades de tomacorrientes. ¿Busca una PDU para racks en amarillo con 42 receptáculos C13 y cubiertas rojas para las salidas con seguridad tipo U? No hay problema, Vertiv la tiene.

Nuestro grupo dedicado de ingenieros y equipos de asistencia en ventas le ayudan a diseñar exactamente la PDU para racks que desee, cuando usted la desee. Esto es posible ya que Geist, una marca de Vertiv, ha transformado la forma en la que las PDU para racks son diseñadas y fabricadas para reducir el tiempo que toma personalizarlas, al disminuir los plazos de entrega de meses a días o semanas. Ya sea que necesite un cable de 5 pies o un número específico de tomas, usted tiene el poder de diseñar una PDU para racks para su aplicación específica. De acuerdo con sus necesidades, existen dos opciones diferentes disponibles para su personalización.

Configuración a la medida

Vertiv Geist cuenta con más de 1000 modelos estándar fabricados por pedido en menos de 3 días laborales. Cada uno de estos modelos viene con un cable de 10 pies, pero se puede configurar a la longitud deseada para asegurar el cumplimiento de sus requisitos locales. Por ejemplo, en Norteamérica, la longitud del cable puede ser de 2 a 15 pies, y sigue siendo compatible con la certificación UL.

Además de los cambios en la longitud del cable, usted puede solicitar las PDU para racks en diferentes colores. El color estándar es negro, pero si quisiera diferenciar las fuentes de energía entrantes al rack, todos los modelos se pueden personalizar en una variedad de colores estándar.

Otra opción de personalización es el color de la cubierta de las salidas. A los modelos de PDU para racks con receptáculo C13, C19 con seguridad tipo U o salidas con una combinación de C13/C19 se les pueden cambiar las cubiertas para combinarlas con su esquema de color preferido. Los modelos estándar utilizan el naranja oscuro, naranja claro, verde oscuro, verde claro, azul oscuro y azul claro para diferenciar los circuitos. Sin embargo, estos se pueden personalizar para distinguir también las fuentes de energía. Para opciones de configuración adicionales, las cubiertas rojo y amarillo están disponibles. Por ejemplo, puede tener todas las cubiertas rojas en una PDU roja para racks conectada al suministro eléctrico primario y todas las cubiertas amarillas en una PDU amarilla para racks conectada a un suministro eléctrico secundario. Tome en cuenta que cambiar los colores de las cubiertas no elimina la identificación de circuitos codificada por color.

La opción para personalizar la configuración a medida aplica a cambios que no alteren el diseño base del modelo estándar. Para personalizaciones que requieran cambiar la ubicación de las tomas de salida, la configuración de energía, la ubicación del cable o diferentes tipos de salidas, la opción de fabricación por pedido es el camino para obtener exactamente lo que desea.

Fabricación por pedido

Si uno de los más de 1000 modelos estándar con opciones de personalización no se ajusta a su aplicación, el programa de fabricación por pedido le permite trabajar directamente con el equipo de diseño interno de Vertiv para desarrollar una PDU para racks que cubra sus especificaciones exactas. Una solicitud común es cambiar el tipo de toma de salida, la cantidad y la ubicación en la PDU para racks. Otra solicitud que se realiza a menudo es modificar el factor de forma, ya sea su ancho, profundidad o longitud, para encajar en un gabinete específico o soportar múltiples PDU para racks que encajen una junto a la otra. Los cambios a ubicaciones de montaje sin herramientas, soportes con diseño personalizado o hardware son otras solicitudes típicas.

Vertiv Geist tiene una larga trayectoria en diseño, fabricación y entrega de PDU para racks personalizadas en tan solo 2 semanas. Si el diseño es eléctricamente posible, apto para la fabricación y cumple con los requisitos de conformidad, existe en realidad un sinfín de opciones disponibles para personalizar su PDU para racks. El equipo dedicado de ingenieros, cumplimiento y asistencia en ventas está listo para ayudarlo a diseñar la PDU para rack específica para su aplicación.

Los programas de configuración a medida y fabricación por pedido están disponibles a nivel mundial con soporte regional para ayudarlo a configurar su PDU para racks con el propósito de que satisfaga sus necesidades. Aunque el tiempo desde el diseño hasta la fabricación se mantiene igual en todo el mundo, los plazos de entrega podrían variar según el destino. Contáctenos hoy mismo a sales@vertiv.com para obtener más información.

Compruebe todo lo que Vertiv Geist puede hacer para ayudarlo a configurar su propia PDU para racks.

Artículos relacionados

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación