Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The output short-circuit current bearable by the UPS has become the hot topic since 14th February 2016, when amendment A1:2013 to the international standard IEC 62040-1:2008, which regards the general and safety requirements for UPS, came into force.

This amendment introduces specific requirements to the UPS output short circuit withstand current. In particular, it forces UPS manufacturers to guarantee a minimum value depending on the UPS rating in order for the UPS to be sold. Aside from the practical implications introduced with this amendment, let’s try to understand what a short circuit current is and why it is so significant.

The prospective short circuit current is a fundamental data to design electrical systems capable of guaranteeing security even in the worst fault conditions. Therefore, in order to guarantee the safety of the whole system, designers will have to make sure that the UPS short circuit current is higher than the fault current level of the site. In order to achieve the required security level it’s necessary to take into account all of the components.

Solely considering the prospective short circuit current of the source can be penalizing because the softening action carried out by the impedance of the connection between source and bypass input would be left out. Throughout the current path, between the bypass input and the UPS output, there are various components and devices which are run through by the short circuit current. Their design indirectly sets the limit of the maximum source perspective short circuit current.

Among these we can mention the cables, the sectioning devices, the static devices (named SCR after the acronym of “Silicon Controlled Rectifiers”) and possible fuses.

The short circuit current effects can be electro-dynamic or thermal. The thermal effects consist of heat dissipation over the conductors by Joule effect and, as short-circuit currents are much higher than rated current, the component overheats and degrades.

On the other hand, the electro-dynamical effects are attractant or repulsive mechanical actions between the components and are functions of the square of the current peak. When there is the need for maximum device protection, the use of high-speed fuses is necessary. This type of fuse is capable of limiting the prospective short circuit current peak whenever it overcomes a certain level.

A valid solution to achieve a higher short circuit current level is to increase the fuse size at the expense of the SCR protection. In this scenario, in the rare case of a short circuit occurring right at the UPS output, both the SCR and the fuses will need to be replaced.

At this point, we’ve considered all the components that in a scenario with a single UPS. When the electrical system is instead composed of more than one UPS connected in parallel, it remains necessary to consider the short-circuit current bearable on the UPS output scenario, and in this case the maximum prospective short circuit current is equal to 80% of the single UPS value multiplied by the number of UPS in the parallel system (without considering any redundancy). 80% is a safety margin which takes into consideration that there can be a short circuit current imperfect distribution due to asymmetries in the equipment connections.

Just by reading the brief explanation above it’s clear that the short circuit current bearable by a UPS is a complex theme, but it’s also delicate at the same time.

There is a lot more to know about this subject; if you want to expand your knowledge of this topic you can download the White Paper, prepared by our experts, by clicking on this link.

  

Feel free to subscribe to our blog to stay informed on the latest trends, technologies and news.

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation