Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Vertiv™ SmartMod™ Solution Enables Government Department to Scale Up New Edge Site Within Two Months

21-11-4

Background:

Brexit has resulted in an increase in red tape for many government departments, especially when it comes to border controls, leading to a demand for additional compute power to enable the processing of sensitive data at new office locations. That’s why one of the UK’s largest public sector organisations came to Vertiv in early 2021 with a requirement to rapidly scale up data processing capacity at its Kent border site, calling for a new edge computing facility.

Results:

  • Secure data centre infrastructure that was operational in just two months
  • Energy efficient, sustainable operations at the network edge
  • High reliability for peace of mind
  • Simplified service and support and rapid issue resolution when needed
  • A plug and play, modular data centre that offers flexibility should the customer have a change in computing requirements in the future

 

Case Summary
Location:

Kent, United Kingdom

Critical Need:

The customer needed available compute capacity within an exceptionally short time frame to meet new, Brexit-related obligations. However, due to lack of space, the customer’s facility required a prefabricated, plug-and-play data centre.

Vertiv Solution:
    Vertiv™ SmartMod™ prefabricated modular data centre including:
  • Vertiv™ VR Racks
  • Vertiv™ Liebert® CRV in-row coolers
  • Vertiv™ Liebert® APM modular UPS system
  • Fire suppression system
  • Service and maintenance
DOWNLOAD THE CASE STUDY
PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation