Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Research conducted by Omdia reveals that the global market for prefabricated modular data centres, from the edge to the core, increased by more than 65%

Columbus, Ohio [September 2, 2020] Vertiv (NYSE: VRT), a global provider of critical digital infrastructure and continuity solutions, has been ranked by technology analyst firm Omdia as one of the leading suppliers in the prefabricated modular (PFM) data center market with the second highest market share worldwide. The newly released research has highlighted that benefits such as the ability to scale with confidence are driving significant growth in the adoption of PFM solutions in all geographies.

The Omdia report, Prefabricated Modular Data Centres, published in early 2020 and based on 2018 and 2019 data, valued PFM shipments at more than $1.2bn USD in 2018 with growth in deployments set to increase by more than 65% for 2019. The analyst group attributed this strong growth to a number of factors including scalability, the benefits of offsite manufacturing and integration, and speed of deployment.

Lucas Beran, principal analyst for Omdia’s cloud and data center research practice and the report’s author, identified speed of deployment as the primary driver for many owners and operators. “The rapid growth of data and insatiable demand for compute is driving the rapid growth of data centers. Given that a traditional data center takes 18 to 24 months to deploy, a quicker solution is often needed,” he said. “On average, suppliers of prefabricated modular data centers can deliver a solution in four to six months.”

“We have seen strong growth in demand for PFM data centers as owners and operators realise the benefits of scalability, cost-efficiency and speed of deployment that they provide. Our customers also value our design flexibility and the customizations that we offer,” said Viktor Petik, vice president of Integrated Modular Solutions, Vertiv. “To make the offerings more resilient and quickly available, we gained PFM TIER-Ready certification in EMEA through a recent agreement with Uptime Institute, increased operations in North America and are working on plans to expand our PFM facility in Croatia to increase capacity and reinforce our capabilities in this key market sector.”

“North America is seeing an increase in adoption of PFM data centers for large hyperscale and colocation use, and Cloud service providers are deploying them to mimic traditional data center buildings, specifically when expanding into new availability zones,” said Martin Olsen, vice president of global edge solutions for Vertiv.

The Omdia report defined a number of different forms of PFM data centers with varying use cases, including IT and facility-specific designs and so-called all-in-one modules (with integrated IT, power, and cooling infrastructure) which are commonly used in education, industrial, and healthcare applications as well as remote and harsh environments. According to Omdia, demand for edge computing is driving uptake of all-in-one modules for edge locations that need a small data center presence close to end users. The ‘plug and play’ approach has the benefit of not only cutting the time for start-up and commissioning to just a few days instead of weeks, or months, but also reducing the potential for quality issues, as components are pre-integrated and pre-tested off-site.

As described in the report, Vertiv’s PFM designs cover a range of different offerings to meet specific customer needs, such as the Vertiv™ SmartMod™ – a fully self-contained, easily-configurable and ready-to-order PFM product range that enables new data center whitespace to be rapidly deployed. SmartMod designs have recently been awarded Uptime Institute’s TIER-Ready designation of performance resiliency in Europe, Middle East and Africa (EMEA), also allowing Vertiv to sell Uptime Institute Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) services with TIER-Ready modular units, thus providing the benefits of full tier certification directly to Vertiv customers. Vertiv also provides completely custom PFM solutions, which include design, project management and system integration.

For more information on Vertiv™ SmartMod™ and other Vertiv pre-fabricated infrastructure, visit www.Vertiv.com/Solutions. To learn more about how Vertiv can help data center owners and operators to scale with confidence, visit Vertiv.com/prefab.

 

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to ensure its customers’ vital applications run continuously, perform optimally and grow with their business needs. As Architects of Continuity™, Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Columbus, Ohio, USA, Vertiv employs approximately 20,000 people and does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

 

CONTACT

Schuyler Easterling
T +314-982-8673
E Schuyler.Easterling@fleishman.com

Articles reliés

c Image

Livres blancs

c
PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation