Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Vertiv announces global launch of liquid cooling services portfolio to support systems for AI and high-density compute applications

25-2-11

Vertiv™ Liquid Cooling Services support and enhance the entire lifecycle of liquid cooled systems, from installation to fluid management and maintenance to digital services.

Columbus, Ohio [February 11, 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), a global provider of critical digital infrastructure and continuity solutions, today announced the launch of Vertiv™ Liquid Cooling Services. This offering provides customers with the tools to enhance system availability, improve efficiency, and navigate the evolving challenges of advanced liquid cooling systems with confidence. The offering is now globally available.

Vertiv has been delivering these services for more than a year to regional early adopters, refining best practices and gaining valuable insights that have now enabled the expansion of our liquid cooling service capabilities on a global scale. This experience brings a mature and proven approach, providing data center operators worldwide with expert support based on real-world application and success.

AI workloads continue to reshape the data center landscape, driving a significant increase in data center rack densities, with 30 kW racks now becoming the standard and some reaching up to 120 kW or higher. Operators are facing increased heat loads, higher power densities, and the need for liquid cooling solutions to maintain operational continuity is in high demand.

“The increasing reliance on liquid-cooled AI servers necessitates a comprehensive approach to lifecycle management,” said Sean Graham, research director of cloud and data center at IDC. “Given the complexities inherent in these cooling ecosystems, a robust support program is not merely advisable, but a best practice to ensure both system availability and long-term operational viability.”

Vertiv Liquid Cooling Services offering is focused on providing seamless integration of liquid cooling systems with IT equipment and adjacent infrastructure. It includes expert installation and commissioning, ongoing maintenance with special attention to fluid management, cleanliness, and preventing air from entering the system — key for system reliability. Traditional maintenance practices aren't enough for the complexities of liquid cooling systems supporting critical AI applications. This offering leverages Vertiv’s decades of industry experience and provides best-practices delivery of preventive and condition-based maintenance to provide reliable and efficient system performance and to maximize availability.

Vertiv™ Liquid Cooling Services include a full range of solutions designed to support AI-driven and high-performance computing environments, providing seamless integration, long-term reliability, and operational continuity. Vertiv’s certified technicians and field engineers provide expert support at every stage, confirming that heat rejection systems and cooling loop fluid systems function optimally:

  • Startup & commissioning services – Proactively identify and address potential issues that could result from improper installation, preventing delays and enabling a smooth and efficient system launch while verifying quality of all of the connected equipment.
  • Spare parts availability – Quick access to replacement components, supporting faster repairs when needed, and reducing potential downtime.
  • End-to-end lifecycle support – Digital, proactive system maintenance is at the core of this offering, allowing long-term reliability and optimized cooling performance. Documentation of all processes supporting the secondary fluid network provides a health history for the equipment to inform ongoing support.
  • Comprehensive fluid management services – Maintaining optimal coolant quality is essential for reliable system performance. Vertiv’s services include coolant sampling, laboratory testing, contamination prevention, and environmentally responsible disposal to maximize system longevity and efficiency while enhancing system resilience of the secondary fluid network and technology cooling system.
  • Emergency and preventive support - Emergency response teams provide rapid, on-site and remote support to diagnose and resolve issues, minimizing downtime and restoring operations quickly.

“High-performance computing (HPC) and AI are critical to business innovation and competitive advantage, making reliability and efficiency in supporting critical digital infrastructure more important than ever," said Ryan Jarvis, vice president global services business at Vertiv. "As organizations continue to invest in AI-driven systems, they need robust liquid cooling solutions to protect their investment and to enable long-term performance."

Vertiv™ Liquid Cooling Services leverages the Vertiv™ Global Services network, which provides project services, product support, testing and training for Vertiv’s portfolio of products. Backed by 240+ service centers, 3,500+ field engineers, and 190+ technical response specialists, Vertiv provides expert support across multiple regions. For more information on Vertiv™ Liquid Cooling Services and how they support AI and high-performance computing environments, visit Vertiv.com.

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to enable its customers’ vital applications to run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Westerville, Ohio, USA, Vertiv does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

Forward-Looking Statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.


CONTACT
Ruder Finn
E Vertiv@RuderFinn.com

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation