Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Latest recommendations focus on preventive maintenance, reducing energy use

Columbus, Ohio [July 19, 2023] – Summer in the northern hemisphere just started, but already devastating heatwaves have washed over much of the U.S., Mexico, Canada, Europe and Asia. Widespread wildfires in Canada have triggered air quality alerts across that country and much of the eastern half of the U.S. Similar extreme heat events across Asia have caused widespread power outages, and Europe continues to break heat records as the fastest-warming continent. The data center cooling experts at Vertiv (NYSE: VRT), a global provider of critical digital infrastructure and continuity solutions, today issued updated guidance for managing the extreme heat.

Climate change has made the past eight years the hottest on record, but with an El Niño weather pattern compounding the issue this year, many forecasts anticipate record-breaking temperatures in 2023. The sizzling outdoor temperatures and their aftermath create significant challenges for data center operators who already wage a daily battle with the heat produced within their facilities. There are steps organizations can take to mitigate the risks associated with extreme heat. These include:

  1. Clean or change air filters: The eerie orange haze that engulfed New York City was a powerful visual representation of one of the most immediate and severe impacts of climate change. For data center operators, it should serve as a reminder to clean or change air filters in their data center thermal management systems and HVAC systems. Those filters help to protect sensitive electronics from particulates in the air, including smoke from faraway wildfires.

  2. Accelerate planned maintenance and service: Extreme heat and poor air quality tax more than data center infrastructure systems. Electricity providers often struggle to meet the surge in demand that comes with higher temperatures, and outages are common. Such events are not the time to learn about problems with an uninterruptible power supply (UPS) system or cooling unit. Cleaning condenser coils and maintaining refrigerant charge levels are examples of proactive maintenance that can help to prevent unexpected failures.

  3. Activate available efficiency tools: Many modern UPS systems are equipped with high-efficiency eco-modes that can reduce the amount of power the system draws from the grid. Heatwaves like those we’ve seen recently push the grid to its limits, meaning any reductions in demand can be the difference between uninterrupted service and a devastating outage.

  4. Leverage alternative energy sources: Not all data centers have access to viable alternative energy, but those that do should leverage off-grid power sources. These could include on- or off-site solar arrays or other alternate sources, such as off-site wind farms and lithium-ion batteries, to enable peak shifting or shaving. Use of generators is discouraged during heat waves unless an outage occurs. Diesel generators produce more greenhouse gas and emissions associated with climate change than backup options that use alternative energy. In fact, organizations should postpone planned generator testing when temperatures are spiking.

“These heatwaves are becoming more common and more extreme, placing intense pressure on utility providers and data center operators globally,” said John Niemann, senior vice president for the global thermal management business for Vertiv. “Organizations must match that intensity with their response, proactively preparing for the associated strain not just on their own power and cooling systems, but the grid as well. Prioritizing preventive maintenance service and collaborating with electricity providers to manage demand can help reduce the likelihood of any sort of heat-related equipment failure.”

The recommendations issued today supplement previous guidance from Vertiv, which included:

  • Run as many cooling units as possible to reduce the load on each individual unit, and save energy through teamwork controls
  • Consider different types of cooling systems, including liquid cooling, water-free cooling, and evaporative free cooling systems, all of which are designed for high-temperature environments.

  • Use predictive modeling for thermal impacts rather than historic data. As extreme heat events increase in frequency, historic metrics often fall short of capturing modern risks.

For more information on data center power and cooling or business continuity and data center preventive maintenance during extreme heat events, visit Vertiv.com.

 

About Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brings together hardware, software, analytics and ongoing services to enable its customers’ vital applications to run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Westerville, Ohio, USA, Vertiv does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

Forward-Looking Statements

This release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27 of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act. These statements are only a prediction. Actual events or results may differ materially from those in the forward-looking statements set forth herein. Readers are referred to Vertiv’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q for a discussion of these and other important risk factors concerning Vertiv and its operations. Vertiv is under no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

CONTACT
Sara Steindorf
T +314-982-1725
sara.steindorf@fleishman.com

Articles reliés

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation