Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) relie les entreprises à leurs clients, employés et partenaires au travers des datacentres les mieux connectés au monde. Présent sur 40 marchés répartis à travers les cinq continents, Equinix est là -où sont les entreprises qui veulent créer de nouvelles opportunités et accroître leur business, IT et stratégies cloud. Dans une économie numérique où les business models sont de plus en plus interdépendants, l'interconnexion est essentielle au succès. Les clients Equinix se connectent directement à leurs partenaires stratégiques et clients finaux, formant ainsi des écosystèmes dynamiques au sein d’Equinix. Ces écosystèmes interconnectés permettent aux entreprises d’optimiser les performances de leurs contenus et applications tout en protégeant leurs actifs numériques vitaux. Afin de répondre à l’évolution des besoins de ses clients, Equinix a fait appel à Vertiv pour remplacer la totalité d’un système d’onduleurs 4 x 800 kVA en parallèle par une architecture distribuée, composée de trois systèmes d’onduleurs en parallèle dernière génération dans le data center PA7 (Energy Park - Courbevoie). Cette opération a permis une augmentation de la capacité électrique ondulée tout en disposant à tout moment d’au moins une source électrique ondulée permanente pour chacune des baies.
| Case Summary | |
|---|---|
| Location: |
Courbevoie, France |
| Vertiv Solutions: |
L’objectif consistait à remplacer la totalité d’un système centralisé de 4 onduleurs Vertiv de 800 kVA en parallèle par une architecture distribuée composée de trois systèmes d’onduleurs en parallèle de dernière génération : Liebert® Trinergy™ 1 MW. Cet onduleur propose une topologie sans transformateur pour un meilleur rendement. Le modèle de redondance devait alors passer d’un système unique N+1 , à un modèle de redondance distribuée à trois chaines en 2(N+1) , sur le principe déjà mis en oeuvre avec succès sur le site Equinix de Condorcet, un des deux data centers d’Aubervilliers. |
| Critical Needs: |
Etant donné son positionnement et ses exigences multiples, Equinix voulait collaborer avec un partenaire qui puisse répondre à toutes ses attentes. Il attendait des systèmes d’alimentation sans interruption à géométrie variable, capables d’être reconfigurés en fonction de l’évolution de la charge critique à protéger, une performance énergétique intrinsèque très élevée, et une capacité à fonctionner dans des modes alternatifs à la classique doubleconversion et, enfin, une sûreté de fonctionnement de très haut niveau (en termes de disponibilité, fiabilité, maintenabilité et sécurité des opérateurs). |