The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Les résultats des recherches permettront d’identifier les exigences, et d’optimiser l’infrastructure

Rungis, France [17 avril 2018] – Vertiv, anciennement Emerson Network Power, a publié aujourd’hui l’analyse Définir les 4 archétypes edge et leurs exigences technologiques Cette analyse globale basée sur la recherche des cas d'utilisation des périphéries de réseau a permis d'identifier quatre archétypes principaux pour les applications edge et la technologie requise pour les soutenir. Les experts edge de Vertiv, en association avec un cabinet d'experts-conseils indépendant, ont identifié plus de 100 cas d’utilisation et ont réduit la liste initiale à 24 cas considérés comme ayant l’impact le plus important sur les entreprises et les utilisateurs finaux, en fonction des prévisions de croissance, du caractère critique et de l’impact financier.

Les experts ont identifié des ensembles basés sur les données d’exigences relatives aux charges de travail pour chaque cas d’utilisation edge et les besoins correspondants en terme de performance, de disponibilité et de sécurité. Ils ont examiné les exigences de performance spécifiques, y compris la latence, la disponibilité, l’évolutivité et la sécurité, en conjonction avec le besoin de chiffrement, d’authentification et de conformité règlementaire. Ils se sont également penchés sur le besoin d’intégration aux applications existantes ou héritées et aux autres sources de données, tout en tenant compte du nombre d'emplacements de périphérie dans un réseau donné.

« Les possibilités offertes par l’Edge Computing sont importantes, mais cette technologie reste particulièrement complexe. L'objectif de cette recherche est de clarifier les cas d'utilisation clés du edge et les implications pour la conception et l'exploitation de l'infrastructure numérique », a déclaré Giordano Albertazzi, président de Vertiv en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. « En analysant ce que signifie vraiment la périphérie sous toutes ses formes - de la distribution de contenu aux véhicules autonomes - nous pouvons aider nos clients, partenaires et autres parties prenantes à accélérer et à cibler leurs stratégies en matière de périphérie.

Les 4 archétypes sont les suivants :

  • Grand volume de données - Il se compose de cas où la quantité de données rend impossible le transfert sur le réseau directement vers le cloud ou du cloud vers le point d'utilisation en raison du volume de données, du coût ou de problèmes de bande passante. Les exemples comprennent les villes intelligentes, les usines intelligentes, les maisons et les bâtiments intelligents, la distribution de contenu haute définition, l'informatique haute performance, la connectivité restreinte, la réalité virtuelle et la numérisation du pétrole et du gaz. L'exemple le plus largement utilisé est celui de la diffusion de contenu haute définition, où les principaux fournisseurs de contenu tels que Amazon et Netflix s'associent activement avec les fournisseurs de colocation pour étendre les réseaux de diffusion afin de rapprocher les utilisateurs de la vidéo en streaming à forte consommation de données afin de réduire les coûts et les temps d'attente.
  • Sensibilité à la « latence humaine » - Cet archétype comprend des cas où les services sont optimisés pour la consommation humaine, et où tout est une question de vitesse. Les retards dans la livraison des données ont un impact négatif sur l'expérience technologique d'un utilisateur, ce qui peut réduire les ventes et la rentabilité d'un détaillant. Ces cas impliquent la vente au détail intelligente, la réalité augmentée, l'optimisation des sites Web et le traitement du langage naturel.
  • Sensibilité à la latence machine à machine - La vitesse est également la caractéristique déterminante de cet archétype, qui comprend le marché de l'arbitrage, le réseau intelligent, la sécurité intelligente, l'analyse en temps réel, la distribution de contenu à faible latence et la simulation des forces de défense. Parce que les machines sont capables de traiter les données beaucoup plus rapidement que les humains, les conséquences d'une livraison lente sont plus élevées que dans l'archétype « Latence humaine ». Par exemple, les retards dans la négociation des produits de base et les opérations sur actions, où les prix fluctuent en quelques fractions de seconde, peuvent transformer les gains potentiels en pertes.
  • Critique pour la vie humaine - Cet archétype englobe les cas qui ont un impact direct sur la santé et la sécurité des êtres humains. Par conséquent, la rapidité et la fiabilité sont vitales. Ces cas comprennent le transport intelligent, la santé numérique, les voitures connectées/autonomes, les robots autonomes et les drones. Les véhicules autonomes, par exemple, doivent disposer de données actualisées pour fonctionner en toute sécurité, comme c'est le cas des drones qui peuvent être utilisés pour le e-commerce et la livraison de colis.

 « Alors que l’Edge Computing continue d'évoluer et de se développer, notre objectif est d'apporter clarté et simplicité à l'infrastructure critique nécessaire pour soutenir l'avenir de l’Edge Computing en visualisant un large éventail d'applications de périphérie à travers l'objectif des archétypes les plus percutants », a déclaré Martin Olsen, vice-président, global edge et solutions intégrées chez Vertiv. « Vertiv s'appuie sur cette phase initiale de notre recherche pour définir les exigences technologiques pour chaque archétype afin d'accélérer les déploiements en matière de périphérie et s'assurer que l'infrastructure locale offre la sécurité, la vitesse et la disponibilité dont une application particulière a besoin. »

Pour plus d’informations, visitez le site VertivCo.com/Edge.

À propos de Vertiv

Vertiv conçoit, développe et assure la maintenance des infrastructures sensibles qui font fonctionner les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des installations commerciales et industrielles. Anciennement connu sous le nom Emerson Network Power, Vertiv soutient les marchés fortement dynamiques du mobile et du cloud computing grâce à un large éventail de solutions de gestion pour l’alimentation, le refroidissement et l’infrastructure, sous les marques Chloride®, Liebert®, NetSure™ et Trellis™. Pour plus d'informations, visitez le site Vertiv.fr.

Contact:

Camille GARCIA

T + 33 153 32 61 71

E camille.garcia@omnicomprgroup.com

 

 

IMPartner Link Test

Langue & Localisation