Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Suivez-vous votre consommation électrique grâce à la gestion intelligente de la charge ?

Série de blogs : Contrôle Vertiv™ NetSure™

Henrik Nilén •

Il fut un temps où les sites télécoms étaient relativement simples. Les charges étaient statiques et linéaires. Les opérateurs savaient quelle était la consommation électrique non seulement pour le site, mais aussi pour chaque équipement du site. Ils se dinstinguaient avant tout par leur cohérence.

Ces temps sont révolus.

Aujourd’hui, avec des équipements IT déployés sur les sites Core et d’accès, les charges fluctuent énormément. Les nouveaux serveurs consomment plus d’énergie et une ancienne plaque signalétique ne reflète pas nécessairement la consommation énergétique réelle. Les serveurs à puissance plus élevée génèrent également plus de chaleur et les systèmes utilisés pour refroidir ces serveurs nécessitent de l’énergie. Ce qui était autrefois un profil énergétique simple est aujourd’hui une cible en constante évolution qui nécessite une gestion intelligente de l’énergie.

La prolifération des sites multi-opérateurs complique encore la gestion d’alimentation et même ce défi présente une grande complexité. La consommation d’énergie n’est pas seulement divisée entre plusieurs entreprises ; elle doit souvent être divisée en fonction de l’unité commerciale ou du niveau fonctionnel au sein de chaque entreprise. Des mesures et une facturation précises nécessitent des renseignements qui étaient assez difficiles à recueillir il y a 10 ans.

Des technologies sont disponibles pour aider les opérateurs à naviguer dans cette réalité complexe. La plupart d’entre elles reposent sur un ensemble de capteurs et d’équipements supplémentaires qui, à vrai dire, peuvent être coûteux, mais tout aussi déroutants que le statu quo. Il existe cependant des alternatives utiles pour la gestion de la charge, y compris des solutions intégrées dans les systèmes d’énergie DC standard des sites de télécommunications.

Au cours des dernières semaines, nous avons souligné diverses fonctionnalités de l’unité de contrôle (NCU) Vertiv™ NetSure™, le contrôleur avancé de Vertiv pour les systèmes d’énergie DC. Nous avons couvert des sujets tels que le délestage et l’écrêtement des pointes et le mode batterie lithium-ion qui offrent des opportunités de gestion plus intelligente de l’énergie. Le Vertiv NCU offre également une gestion intégrée et intelligente de la charge qui permet aux opérateurs d’obtenir une image claire des charges de leur site et de simplifier la gestion de ces charges, le tout dans le cadre d’un système d’énergie DC standard.

La gestion intelligente de la charge offre plusieurs avantages potentiels. Notamment:

  • Économies d’énergie: Le Vertiv NCU peut identifier l’emplacement et le profil d’alimentation de chaque rack sur un site donné, identifier les points chauds potentiels et reconnaître les inefficacités de distribution de charge. Il peut aider les opérateurs à regrouper les charges là où elles se trouvent et à cartographier la distribution électrique et la puissance thermique du site, ce qui leur permet de déplacer les racks pour optimiser la gestion du débit d’air et du refroidissement.
  • Disponibilité: Le système mesure et affiche des données sur chaque courant individuel et la puissance de chaque disjoncteur, aidant ainsi les opérateurs à comprendre les performances de la charge et à identifier les problèmes potentiels. Ces données peuvent être traitées dans le système de surveillance du site d’un client. Les utilisateurs peuvent prérégler les niveaux d’alarme sur chaque disjoncteur et rack pour fournir des avertissements précoces en cas de surcharge potentielle. De tels événements ne sont pas rares dans les sites Core télécoms d’aujourd’hui, où de nouveaux serveurs ayant une capacité deux fois supérieure à celle de leurs prédécesseurs sont installés à l’aide de connexions existantes qui ne sont pas prévues pour ces serveurs. Le résultat peut aller du déclenchement d’un disjoncteur à un incendie.
  • Contrôle des coûts: Avec le NCU Vertiv, les utilisateurs peuvent désigner quel disjoncteur ou fusible est connecté à quel rack, ou à tout autre groupe de charges, avec une visibilité et un contrôle de ces connexions via une interface Web facile à utiliser et à glisser-déposer. Cela permet une mesure détaillée de la consommation énergétique du client et une facturation précise. Notamment, tous les matériels et logiciels de mesure actuels utilisés pour cette fonction sont intégrés au système d’énergie DC. Le besoin et les coûts d’équipements supplémentaires sont ainsi supprimés.

Comme c’est le cas pour certaines des autres fonctionnalités que nous avons abordées dans cette série sur le Vertiv NCU, la gestion intelligente de la charge est sous-utilisée dans de nombreux réseaux. Il s’agit là d’une époque et de sites plus simples, mais les réseaux d’aujourd’hui sont plus complexes et peuvent bénéficier d’une gestion intelligente de la charge proactive.

Utilisez-vous une gestion intelligente de la charge sur vos sites? Si oui, quels types d’avantages voyez-vous?

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation