Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Une nouvelle étude met en évidence les avantages des datacenters modulaires préfabriqués

Matt Weil •

Une étude de marché publiée plus tôt cette année par OMDIA a suscité un certain intérêt dans le secteur des datacenters. Le cabinet a interrogé 228 experts des datacenters chargés de la prise de décision concernant l’utilisation par leur entreprise de solutions de datacenters préfabriqués modulaires.

Cette étude, qui répond aux défis actuels liés à la construction de datacenters, a révélé que non seulement l’utilisation de modules de datacenters préfabriqués était supérieure à celle attendue par un grand nombre, mais aussi que plus de la moitié (52%) des participants à l’étude avaient déjà déployé ces solutions intégrées, et cette utilisation devrait augmenter de manière significative dans les années à venir. 99% ont déclaré que les datacenters modulaires préfabriqués faisaient partie intégrante de leur stratégie future et 93% ont déclaré qu’ils utiliseraient des datacenters modulaires préfabriqués comme méthode de construction par défaut.

Avantages procurés par les datacenters modulaires préfabriqués

Bien que ces résultats indiquent une augmentation spectaculaire de l’utilisation des processus de conception et de construction intégrés, plus vous en apprenez sur les datacenters modulaires préfabriqués, moins les statistiques d’adoption vous paraîtront surprenantes.

Les solutions modulaires préfabriquées permettent aux opérateurs d’ajouter de la capacité plus rapidement que ne le permettent les approches traditionnelles, et la vitesse de déploiement est devenue essentielle pour répondre à la demande croissante de capacité des datacenters. Au cours de l’étude, OMDIA a demandé aux décideurs quel était, à leur avis, l’usage le mieux adapté pour les datacenters modulaires préfabriqués, et la réponse qui est revenue le plus souvent était l’expansion de datacenters, suivie par les mises à niveau/rénovations et les déploiements de nouveaux datacenters.

image1.png

Source : https://www.datacenterknowledge.com/industry-perspectives/new-research-prefabricated-modular-data-centers-shows-bright-future

Qu’il s’agisse d’étendre ou de mettre à niveau un site existant ou d’en construire un nouveau, les solutions de datacenter préfabriqué permettent aux propriétaires et aux opérateurs de réduire leurs délais de mise en œuvre et d’atteindre leurs objectifs plus rapidement. La préfabrication permet d’exécuter des processus rationalisés dans un environnement contrôlé par des spécialistes. Dans le cas de nouvelle capacité, elle élimine les tâches telles que l’approvisionnement des composants du système, la coordination de la livraison, l’intégration et les tests sur site. Au lieu de devoir consacrer du temps et des ressources à la gestion de ces activités, un système entièrement intégré et testé arrive sur site prêt à être connecté et démarré.

Au fur et à mesure que les projets deviennent de plus en plus complexes, les gains de temps générés par la préfabrication deviennent plus importants. Dans un processus de construction de datacenter « construit sur mesure » traditionnel, par exemple, un projet passera par des phases distinctes d’ingénierie, de préparation du site, de construction, d’installation et de démarrage, et les développeurs traiteront avec une équipe changeante de sous-traitants et de fournisseurs tout au long du processus. Avec une solution de datacenter préfabriqué, la capacité à regrouper tous ces processus sous la gestion d’un partenaire unique peut raccourcir le délai de mise en service d’un nouveau site jusqu’à 30%.

Cette rapidité de mise sur le marché qui permet une évolutivité plus rapide constitue le principal avantage des solutions de datacenters préfabriqués et modulaires identifiés dans la recherche OMDIA. Étant donné que la capacité est ajoutée par modules, il devient plus facile et plus rapide de faire évoluer le datacenter. La réduction du délai nécessaire à l’expansion permet aussi d’éliminer la nécessité de surconstruire en fonction de la demande future, réduisant ainsi les coûts d’investissements.

Un autre avantage procuré par les solutions de datacenters modulaires préfabriqués est leur capacité à intégrer de nouvelles technologies dans les processus de conception et de fabrication. Plus précisément, la recherche a mis en évidence un lien fort entre les solutions de datacenter préfabriqué et le refroidissement liquide. 23% des participants ont déclaré que le refroidissement liquide était l’approche de refroidissement optimale pour les datacenters modulaires et 39% supplémentaires ont choisi le refroidissement hybride air/liquide comme approche optimale.

Cela s’avère particulièrement exact pour les datacenters régionaux à haute capacité. Parfois appelées par erreur datacenters conteneurisés, ces solutions sont plus efficaces lorsqu’elles sont fabriquées à l’aide d’armoires extérieures spécialement conçues plutôt que de conteneurs d’expédition reconvertis.

Enfin, l’étude OMDIA souligne la capacité des datacenters modulaires préfabriqués à répondre au désir des opérateurs d’augmenter l’efficacité tout en réduisant les émissions. 25% des participants ont déclaré que le développement durable était le facteur le plus important affectant les décisions actuelles relatives aux datacenters, et 59% supplémentaires ont déclaré qu’il s’agissait d’un facteur majeur. En concevant et en fabriquant en vue d’augmenter l’efficacité et en permettant l’utilisation de technologies plus récentes telles que le refroidissement liquide et les systèmes d’alimentation intelligents, les datacenters modulaires préfabriqués peuvent atteindre des niveaux de PUE bien supérieurs à la moyenne actuelle du secteur, résultant en une empreinte carbone plus faible.

Types de solutions de datacenters modulaires préfabriqués

Les solutions de datacenters modulaires préfabriqués peuvent être généralement classées en deux catégories : les solutions tout-en-un et les modules de niveau système.

Les solutions « tout-en-un » représentent des solutions complètes qui comprennent la structure du site, tous les systèmes liés à l’infrastructure et au support, et les systèmes IT. Ces solutions sont généralement utilisées pour les nouveaux déploiements de datacenters, y compris les grands datacenters autonomes et les sites edge. Selon l’étude OMDIA, les solutions tout-en-un ont été déployées par un pourcentage plus élevé d’entreprises participantes que d’autres types de solutions modulaires. Cependant, elles ne représentent qu’une fraction du nombre total de modules déployés.

image2.png

Source : https://www.datacenterknowledge.com/industry-perspectives/new-research-prefabricated-modular-data-centers-shows-bright-future

Les solutions modulaires de niveau système comprennent des modules IT qui ajoutent de la capacité de calcul, des modules auxiliaires qui agrandissent l’espace physique et des modules mécaniques conçus pour améliorer ou étendre les systèmes d’alimentation et de refroidissement existants.

Les modules mécaniques de sites sont les modules de niveau système les plus couramment déployés et se composent d’un système d’alimentation ou de refroidissement complet qui a été entièrement intégré et testé hors site et qui arrive prêt pour une installation rapide. Les modules d’alimentation peuvent être livrés sous forme de salle d’alimentation complète ou de système ouvert monté sur châssis. Les châssis de refroidissement sont conçus sur mesure pour fournir une capacité supplémentaire à un site existant ou pour mettre à niveau un système existant afin de fournir une capacité accrue et d’améliorer l’efficacité.

Solutions de datacenters modulaires préfabriqués Vertiv

Vertiv propose des solutions de datacenter modulaires préfabriqués qui tirent parti de notre expertise approfondie en datacenter, de notre portefeuille complet de technologies d’infrastructure et de notre réseau mondial de spécialistes de la conception, de la gestion de projet et d’experts techniques. Nos solutions comprennent :

  • De grands datacenters modulaires préfabriqués, tels que ce laboratoire développé pour Orange. De la conception du projet au démarrage, nous gérons chaque phase du projet. Nous livrons les modules préfabriqués sur le site, ceux-ci sont ensuite assemblés sur place en utilisant des processus plus rapides, plus sûrs et nécessitant moins de main-d’œuvre que les processus traditionnels de construction.

  • Des datacenters edge compacts et entièrement confinés, compatibles avec nos plates-formes Vertiv™ SmartMod™ et Vertiv™ SmartRow™. Que vous ajoutiez des sites edge dans des installations existantes ou à des sites distants, ces solutions accélèrent le déploiement tout en offrant une disponibilité adaptée à vos besoins.

  • Des modules de puissance haute densité construits autour d’une technologie de pointe. Ces systèmes permettent d’étendre la capacité ou de mettre à niveau le système sans nécessiter beaucoup de travail sur site. Ils arrivent sur site, entièrement intégrés et testés pour permettre des déploiements de type « Plug-and-Play ».

  • Des modules de refroidissement personnalisables qui permettent aux sites soumis à des contraintes de refroidissement d’augmenter la capacité IT, aux datacenters plus anciens d’améliorer leur PUE grâce à des technologies plus performantes et la prise en charge de racks ou de zones haute densité.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur l’évolution des datacenters modulaires préfabriqués et sur la façon dont les opérateurs les utilisent aujourd’hui, regardez l’émission Web Répondre aux défis actuels de la construction de datacenters ou visitez notre page Web de solutions modulaires préfabriquées.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation