Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Qu’est-ce qu’un datacenter hyperscale ?

Les datacenters hyperscale sont des installations stratégiques massives conçues pour prendre en charge efficacement des applications robustes et évolutives. Ils sont souvent associés à des entreprises productrices de big data comme Google, Amazon, Facebook, IBM et Microsoft.

Mais que différencie un datacenter hyperscale d’un datacenter classique ?

Un datacenter est un espace ou un bâtiment dédié qui abrite l’équipement et les serveurs IT d’une entreprise. L’entreprise peut s’appuyer sur ses ressources de datacenter pour fonctionner ou fournir ces ressources au public en tant que service.

Les datacenters d’entreprise et les datacenters hyperscale peuvent être comparés sur la base de leur étendue et de leurs performances.

Les datacenters hyperscale sont nettement plus grands que les datacenters d’entreprise, et en raison des avantages d’économies d’échelle et d’ingénierie personnalisée, ils sont également beaucoup plus performants. Sans être une définition officielle, un datacenter hyperscale doit dépasser 5 000 serveurs et 929,03 m2.

Les datacenters hyperscale se distinguent principalement par le volume de services de données, de calcul et de stockage qu’ils traitent. Selon une enquête, 93% des entreprises hyperscale s’attendent à disposer de connexions réseau de 40 Gigaoctets par seconde (Gbit/s) ou plus. Dans la même enquête, 51% des personnes interrogées déclarent que la bande passante nécessaire pour gérer d’importants volumes de données représente un défi croissant.

Si l’on compare leur efficacité énergétique d’alimentation (PUE), bien que la comparaison de PUE entre datacenters ne soit pas toujours juste, la plupart des datacenters d’entreprise déclarent généralement un PUE de datacenters moyen entre 1,67 et 1,8. Cependant, les datacenters hyperscale de Google rapportent un PUE de 1,1, sachant qu’un PUE de 1,0 indique une efficacité parfaite. Du point de vue des performances, l’opération revient davantage à comparer une berline de grande taille à un véhicule propre.

Hyperscale est également un terme renvoyant à la capacité d’un système informatique à évoluer, à des ordres de grandeur, pour répondre à une demande considérable. Ainsi, les datacenters hyperscale sont d’une flexibilité exceptionnelle, capables d’agrandir ou de réduire leur étendue et de se développer pour répondre à n’importe quelle charge assumée. Pour ce faire, il peut s’agir d’ajouter de la puissance de calcul et des machines ou la capacité d’évoluer à la périphérie d’un réseau.

Les datacenters hyperscale rivalisent avant tout « non seulement [sur] la taille [en soi], mais également [sur] une certaine approche de la construction et de la gestion d’infrastructures, en mettant l’accent sur un matériel réduit, la désagrégation maximale (les composants peuvent être mélangés et assortis), la modularité, l’automatisation, et d’autres principes ».

En savoir plus : Datacenters modulaires

Les 5 plus grands datacenters hyperscale

En 2021 existaient plus de 600 datacenters hyperscale. Pour bien comprendre la taille d’un datacenter hyperscale, nous comparons la définition classique (5 000 serveurs dans 929 m2) aux cinq plus grands datacenters hyperscale et à la région qu’ils desservent.

L’Inner Mongolian Information Hub

  • Surface totale : > 9,3 millions m2
  • Propriété de China Telecom, l’Inner Mongolian Information Hub est le plus grand des six datacenters à Hohhot.

Hohhot Datacenter

  • Surface totale : > 7,2 millions m2
  • Le Hohhot Datacenter de China Mobile est le deuxième plus grand, également situé dans l’Information Hub à Hohhot.

Citadel Campus

  • Surface totale : > 6,7 millions m2
  • Situé dans le nord du Nevada, le Citadel Campus est le plus grand datacenter au monde, propriété de l’entreprise technologique mondiale Switch. Il est alimenté à 100% en énergie renouvelable jusqu’à 650 mégawatts (MW). Le campus garantit une latence de 4,5 millisecondes (ms) vers la Silicon Valley, de 9 ms vers Silicon Beach et de 7 ms vers Las Vegas.

Range International Information Hub, Langfang, Chine

  • Surface totale : > 6  millions m2
  • Situé à Langfang, en Chine, entre Pékin et Tianjin, le Range International Information Hub est un super datacenter de quatrième génération conçu en collaboration avec IBM.

Switch SuperNAP, Las Vegas, Nevada

  • Surface totale : > 3,3 millions m2
  • Situé à Las Vegas, le SuperNAP est également la propriété de Switch. Le SuperNAP fonctionne à 100% avec une énergie verte jusqu’à 531 MW.

Pour plus d’informations de Vertiv, visitez le site vertiv.fr.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation