Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Vertiv présente un nouveau système de rejet de la chaleur flexible et à haute densité pour soutenir le refroidissement hybride par air et liquide pour les applications d’IA

mars 11, 2025

Le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler est une solution efficace et peu encombrante conçue pour fonctionner avec des températures d'eau fluctuantes communes aux applications IA et HPC

Rungis, France [11 mars 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, ajoute aujourd’hui une nouveauté clé à son portefeuille de solutions de refroidissement de pointe, avec le lancement de Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, en soutien aux applications de refroidissement liquide et par air pour l'IA (intelligence artificielle) et le HPC (calcul à haute performance). Cette solution mondiale prend en charge diverses conditions climatiques pour les centres de données et les usines d'IA à refroidissement hybride ou liquide.

S'intégrant parfaitement aux environnements à haute densité refroidis par liquide, le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offre une efficacité opérationnelle et s'aligne sur les besoins évolutifs du secteur pour des solutions de refroidissement compactes et efficaces en énergie. Il offre jusqu'à 70 % de réduction de la consommation annuelle d'énergie de refroidissement grâce au freecooling et au fonctionnement mécanique, et  40 % d’économie d'espace par rapport aux systèmes traditionnels. Conçu pour répondre aux défis des usines d’IA modernes, le système supporte les températures fluctuantes de l'eau fournie jusqu'à 40°C et la fonctionnalité de la plaque froide à 45°C.

Des raccordements d’eau directs offrent une intégration fluide et directe du système pour le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler et les unités de distribution de liquide de refroidissement Vertiv™ CoolChip CDU, pour un refroidissement direct sur puce. Le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler peut également se raccorder directement aux systèmes de refroidissement par immersion. Cela simplifie l'installation et la complexité opérationnelle, permettant une compatibilité à travers une variété d'environnements de refroidissement à haute densité, offrant des gains de temps et de rentabilité pour les clients.

« L'IA modifie considérablement les profils de refroidissement des centres de données d'aujourd'hui, nécessitant des approches innovantes pour gérer les défis thermiques inhérents aux baies de plus de 100 kW », a déclaré Sam Bainborough, vice-président de l'activité gestion thermique EMEA chez Vertiv. « L’annonce d'aujourd'hui, et le développement continu du portefeuille de solutions de refroidissement à haute densité de Vertiv leader du secteur, nous permettent de fournir des solutions de refroidissement liquide et à eau glacée pionnières et prêtes pour l'avenir, pour répondre aux exigences axées sur l’IA de nos clients ».

Le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler utilise un réfrigérant à faible PRG et offre une puissance de refroidissement évolutive jusqu'à près de 3 MW dans la configuration refroidie par air. Grâce à des batteries de freecooling optimisées pour les températures ambiantes supérieures, le système est conçu pour fonctionner en mode freecooling à travers plus de saisons et de conditions, pour une consommation électrique et des émissions de CO2e réduites. Il est conforme aux restrictions de la réglementation européenne F-GAS de 2027, évitant de devoir procéder à des reconceptions coûteuses ou à des mises à niveau de l'infrastructure pour répondre à cette future exigence réglementaire.

Pour plus d'informations sur le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, la famille Vertiv CoolChip CDU ou d'autres solutions Vertiv permettant l'accélération de l'IA, visitez Vertiv.com.

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv

Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation