Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Vertiv lance un onduleur évolutif et écoénergétique pour les applications Edge et de taille moyenne dans la région EMEA

octobre 03, 2023

Vertiv™ Liebert® APM2 est un système d'alimentation sans interruption compact et compatible avec les batteries Li-ion et VRLA

Paris, France [le 3 octobre 2023] – Vertiv (NYSE: VRT), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, présente Vertiv™ Liebert® APM2 , une nouvelle solution d'alimentation à haut rendement énergétique et évolutive qui vient s'ajouter à son offre de systèmes d'alimentation sans interruption (ASI). Liebert® APM2 est compatible avec les batteries lithium-ion (Li-ion) et VRLA et présente une conception compacte qui peut évoluer de 30 kW à 600 kW en une seule unité. Il permet de réaliser d'importantes économies d'énergie en comparaison avec des solutions moins efficaces et peut également être mis en parallèle avec jusqu'à quatre unités correspondantes pour une capacité supplémentaire ou une redondance. Liebert APM2 est une ASI certifiée CE disponible en 400V en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et en Asie, y compris en Inde et en Chine. 

Pour répondre aux besoins croissants en énergie des applications d’edge computing, ainsi qu'à l'espace réduit typique de ces sites, Liebert APM2 fournit une puissance de sortie supérieure et un encombrement plus faible que les solutions de capacité similaire, les modèles Liebert APM2 nécessitant jusqu'à 45 % d'espace en moins que le modèle d’ASI précédent, Vertiv™ Liebert® APM. Liebert APM2 peut être installé en rangée, en salle, contre le mur ou dos à dos pour une plus grande flexibilité. 

"Vertiv a conçu Liebert APM2 pour répondre au besoin d'un produit compact et efficace qui offre une qualité d'alimentation et une disponibilité fiables aux infrastructures Edge ", déclare Kyle Keeper, vice-président senior pour la division AC Power de Vertiv. "L'ASI est la solution de pointe de Vertiv pour répondre aux besoins grandissants des infrastructures d’alimentation sans nécessiter une révision complète du système.

Liebert® APM2 fournit une efficacité énergétique élevée dans tous les modes, jusqu'à 97,5 % en mode double conversion, jusqu'à 98,8 % en mode on line dynamique, qui utilise l’alimentation du réseau bypass et utilise l’onduleur pour une sortie équilibrée et comme filtre actif, et jusqu'à 99 % en mode ECO, qui tire parti des conditions d'entrée stables du réseau pour utiliser la ligne de bypass. Tous les modes sont automatisés selon les préférences de l'utilisateur. La fonction de mise en parallèle intelligente du Liebert APM2 facilite la répartition de la charge entre plusieurs modules d'alimentation, même entre plusieurs unités. Cela permet d'équilibrer le temps de fonctionnement des unités et d'offrir un basculement automatique pour une meilleure disponibilité du système. Il a également été démontré que la mise en parallèle intelligente contribue à l'efficacité énergétique

Vertiv a introduit, dans Liebert APM2 et d'autres ASI, des améliorations qui optimisent l'efficacité opérationnelle et peuvent contribuer à réduire le PUE des data centers tout en maintenant la disponibilité du système ", a déclaré Giovanni Zanei, directeur principal AC power global offering & EMEA business leader chez Vertiv. "En particulier, la fonctionnalité on line dynamique, construite sur une plateforme mondiale robuste lancée en 2018, améliore l'efficacité déjà impressionnante de l'ASI et a été adoptée par des clients soucieux de l'énergie et de la disponibilité, y compris de nombreux hébergeurs."

L'architecture modulaire du Liebert APM2 permet un accès aisé à l’avant pour le remplacement des composants et présente des blocs remplaçables à chaud qui optimisent le temps moyen de réparation à moins de 30 minutes. Le programme Vertiv™ Life™ Services est une option disponible pour surveiller et diagnostiquer à distance le bon fonctionnement des équipements, avec des rapports permettant de suivre les performances de l'ASI. 

Pour plus d'informations sur le Liebert APM2 et les autres solutions ASI de Vertiv, visitez le site Vertiv.fr

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr. 

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv:

Nicolas Moutier
T : 01 53 63 27 32
nmoutier@yucatan.fr

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation