Rungis, 11 mars 2024 - Vertiv (NYSE : VRT), fournisseur mondial d'infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité sera présent à la 18ème édition de IT Partners qui ouvrira ses portes le 13 et le 14 mars prochain à Disneyland Paris.
Vertiv a choisi l'événement incontournable du Channel IT pour présenter les nouveautés de son programme partenaire (VPP) et son programme VIP (Programme Incentive Vertiv) : extension de nombreux bénéfices aux revendeurs partenaires et des opportunités pour augmenter leurs revenus.
Vertiv met au cœur de sa stratégie commerciale le développement du channel et l’accompagnement des revendeurs informatiques dans la réussite de leurs projets en France.
À ce titre, des outils d’aide à la vente et de gestion de leads seront dévoilés. Grâce à un accès revendeur direct aux demandes de deal registrations et le localisateur de partenaires, il est désormais possible d’identifier des opportunités selon les besoins des clients Vertiv cherchant des revendeurs agréés en France. De plus, d’autres ressources d’aide à la vente, des configurateurs en ligne et des formations en ligne certifiantes sont mises à la disposition des revendeurs IT.
Par ailleurs, le Programme Incentive Vertiv (VIP), disponible via le portail partenaire, évolue et récompense les partenaires Vertiv sur leur engagement, la fréquence de leurs achats ainsi que la vente des produits phares du trimestre, en cumulant des points bonus. Ces derniers peuvent être convertis en euros et échangés contre un large choix d’articles sur la boutique de récompenses VIP.
« Avec ce programme renouvelé, Vertiv invite les revendeurs à rejoindre l’évolution des infrastructures critiques pour accompagner leurs clients à optimiser leur efficacité énergétique, assurer la continuité de leurs applications IT et Edge, tout en protégeant leurs équipements », affirme Miguel Del Moral, directeur commercial channel Europe du Sud chez Vertiv.
Vertiv présentera également ces solutions phares d’alimentation et de distribution électriques comme l’onduleur Vertiv™ Liebert® GXT5 online double conversion avec batteries Lithium-Ion et les PDU en rack avec prises combinées C13/C19, ou encore ses consoles serveurs Avocent® ACS 8000 pour la gestion IT à distance, ainsi que ses solutions de pointe comme le système datacenter modulaire Vertiv™ SmartMod et le micro-datacenter Edge-Ready Vertiv™ VRC-S.
Les revendeurs pourront explorer ces solutions en réalité augmentée via l’application Vertiv XR, qui offre une représentation réaliste et intuitive des produits dans l'environnement cible, qu'il s'agisse d'un datacenter, d'un bureau, d'un couloir ou d'une pièce. Ils pourront découvrir comment le produit fonctionne, de comprendre, par exemple, quel est le flux d'air à l'intérieur d'une solution de refroidissement, la distribution et l’alimentation électrique, et ce qui le différencie de la concurrence.
Dans le Showroom Virtuel Vertiv, les visiteurs pourront profiter d’une expérience immersive dans un environnement datacenter virtuel équipé des solutions Vertiv et explorer leur fonctionnement. Les revendeurs pourront s'embarquer dans une visite guidée par l'un des experts Vertiv présent sur le salon.
Retrouvez les principaux avantages du programme partenaire Vertiv ici.
Pour plus d'informations, visitez Vertiv.com et suivez Vertiv sur LinkedIn.
À propos de Vertiv
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse Vertiv:
Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 32
E : vertiv@yucatan.fr