Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Le batterie agli ioni di litio fanno già parte del sistema di alimentazione dei data center

Kyle Keeper •

La tendenza all'adozione delle batterie agli ioni di litio (LIB) come soluzione di accumulo di energia ausiliaria per applicazioni critiche è in continua crescita.

Fin dal 2011, Vertiv è all'avanguardia in questa trasformazione. Ed infatti stiamo festeggiando un primo traguardo storico: oltre 100 MW di batterie agli ioni di litio (LIB) utilizzate nei sistemi UPS Liebert.

Chi sta acquistando questi sistemi? Alcuni sono grandi imprese che hanno sostituito i vecchi impianti VRLA (al piombo-acido regolato da valvole) che stavano arrivando alla fine del loro ciclo di vita. Altri sono fornitori di colocation, che implementano le LIB da un lato del loro bus critico (mantenendo le batterie VRLA dall'altro); altri ancora stanno implementando le LIB direttamente in progetti nuovi.

Perché lo stanno facendo? La maggior parte è attratta dalla superiore durata utile della batteria rispetto alla tecnologia VRLA tradizionale. Le batterie agli ioni di litio garantiscono più cicli con deterioramento graduale, il che si traduce in una riduzione delle sostituzioni nel tempo, meno interruzioni del servizio e dunque meno preoccupazioni, migliorando al contempo la disponibilità. Altri desiderano poter utilizzare batterie di dimensioni più piccole e rapporti di peso più bassi rispetto alle normali opzioni VRLA. Tutto ciò comporta risparmio di spazio migliorando al contempo la flessibilità di collocazione e riducendo il peso al suolo.

Ma, come in ogni pratica nuova e di trasformazione, ci sono delle precauzioni da non trascurare, una delle quali è la sicurezza all'interno di un data center. Non i problemi di sicurezza dal punto di vista dell'elettronica portatile, ma piuttosto l'implementazione e il funzionamento sicuri della soluzione presso la sede del cliente. Oggi le organizzazioni sulla sicurezza come UL, NFPA (National Fire Protection Association) e altri hanno rilasciato codici e standard per assistere nell'utilizzo sicuro di queste tecnologie. Il documento Vertiv "REGOLE DI SICUREZZA: aggiornamento sull'uso delle batterie agli ioni di litio (LIB) in strutture critiche” fornisce vari confronti, risposte a domande chiave, dettagli sulla chimica delle batterie e una panoramica dei principali codici che è necessario conoscere. Scarica qui il documento.

Quando sarete pronti a prendere in considerazione una soluzione LIB per un progetto imminente, potrete contare su tutto l'aiuto degli esperti Vertiv. Non esitate a contattarci.

Iscriviti al nostro blog per restare aggiornato sulle ultime tecnologie e tendenze del mercato.

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione