Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Informazioni sull’azienda

Telefónica, S.A. è un gruppo di telecomunicazioni integrato e diversificato che opera in Europa e America Latina. I servizi e i prodotti della Società comprendono telefonia fissa, telefonia mobile e servizi digitali. I suoi segmenti includono Telefónica España, Telefónica Brasil, Telefónica Germany, Telefónica United Kingdom e Telefónica Iberoamérica (composta dagli operatori della Società in Argentina, Cile, Perù, Colombia, Messico, Venezuela e America Centrale, Ecuador e Uruguay).

www.telefonica.com

Risultati

  • Riduzione dell’OPEX per i siti ibridi
  • Il consumo di carburante è diminuito dai 240.000 USD all’anno
  • Manutenzione del generatore diesel ridotta da 13 interventi di manutenzione l’anno a 1 ogni 8 mesi
  • Ha fornito un ritorno sull’investimento in meno di 3 anni
  • Maggiore efficienza energetica per allinearsi agli obiettivi aziendali generali



Sommario
​Dove:​ Cile
Soluzioni Vertiv™:
  • Pannelli solari ad alta efficienza (265 Wp)
  • Controller ibrido NetSure™ 5100
  • Generatore diesel con intervalli di manutenzione di 1000 ore
  • Monitoraggio e controllo Trellis™ Critical Insight
  • Batterie a carica rapida VRLA con capacità diverse in base ai requisiti specifici del sito e del carico
  • Inverter da 800 VA
  • Riprogettazione di siti, installazione e messa in servizio
Requisiti chiave:

Aggiornare i siti off-grid composti da pannelli solari standard, batterie e generatori diesel al fine di ridurre il consumo energetico e tenere il passo con l’evoluzione della tecnologia cellulare a banda larga.

Scarica il case study

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione