Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv presenta la prima soluzione proposta da un unico vendor che offre flessibilità della rete, stabilità dell’alimentazione e gestione unificata

29/4/21

 

 

La nuova funzionalità Dynamic Grid Support, combinata con l’UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 e con le tecnologie delle batterie agli ioni di litio, consente di risparmiare circa 1 milione di euro all’anno per un carico flessibile di 10 MW come stimato da Enel X per un cliente irlandese

Milano [29 aprile 2021] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato una nuova funzionalità per il supporto dinamico della rete per il gruppo di continuità (UPS) Vertiv™ Liebert® EXL S1. Abbinato all’armadio batterie agli ioni di litio Vertiv™ HPL, rappresenta la prima soluzione integrata proposta da un singolo vendor che combina supporto di rete, UPS e batterie agli ioni di litio.

Disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), l’UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 con funzionalità Dynamic Grid Support consente alle industrie più energivore di utilizzare i sistemi UPS in modo proattivo. Le fonti di energia rinnovabili stanno guadagnando terreno rispetto a quelle convenzionali, ma presentano ancora criticità in termini di stabilità. Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e riduzione dei costi che tutti auspicano sono quindi necessari nuovi sistemi di accumulo. L’utilizzo dell’UPS con Dynamic Grid Support e batterie agli ioni di litio rappresenta un importante passo avanti nella giusta direzione, poiché garantisce un approvvigionamento costante anche durante le fasi di instabilità della rete che possono derivare dall’impiego delle rinnovabili.

L’armadio batterie agli ioni di litio Vertiv™HPL, già lanciato in Nord America e presto disponibile in EMEA, è compatibile con la maggior parte dei sistemi UPS trifase di Vertiv. Vertiv è stata una delle prime aziende ad adottare le batterie agli ioni di litio per gli ambienti data center e ora, con Vertiv HPL, introduce ulteriori migliorie in termini di interfacce utenti, controlli integrati e semplicità di manutenzione indirizzate specificamente ai data center di ultima generazione.

Giovanni Zanei, AC Power global offering management director di Vertiv, ha dichiarato: “Poiché la digitalizzazione continua a crescere in tutto il mondo dobbiamo supportare i nostri clienti nell’adozione di tecnologie di rete alternative, aiutandoli nel contempo a salvaguardare gli investimenti effettuati in passato. É un approccio che guarda sia al business che alla salvaguardia del pianeta, tenuto conto che l’ottimizzazione delle infrastrutture digitali è di primaria importanza nella lotta ai cambiamenti climatici. Vogliamo essere parte attiva della soluzione”.

“L’implementazione dell’UPS Liebert® EXL S1 con Dynamic Grid Support e batterie agli ioni di litio consente ad esempio la partecipazione al programma DS3 irlandese che ha l’obiettivo di fornire un sistema elettrico sicuro e sostenibile, prevedendo un risparmio di circa 1 milione di euro all’anno per un carico flessibile di 10 MW”, ha affermato John Byrne, head of UK & Ireland operations di Enel X, business line globale di Enel dedicata ai servizi energetici innovativi. “In questo Paese la domanda di simili servizi di rete è in forte crescita poiché sia le autorità di governo che le aziende vogliono ridurre drasticamente l’utilizzo di combustibili fossili”.

I data center e altre infrastrutture critiche come le reti di telecomunicazione, le industrie manifatturiere, gli aeroporti e il mondo IoT, in genere hanno un ruolo di primo piano nell’ambito dell’efficientamento energetico teso a ridurre l’impatto ambientale e i costi senza pregiudizio per il business, come sottolinea un recente rapporto IEA. L’industria del settore può dare il suo contributo alla salvaguardia dell’ambiente adottando approcci e processi più flessibili, come ad esempio lo spostamento dei carichi di lavoro tra accumulatori che utilizzino diverse fonti di energia - rinnovabili e tradizionali.

Liebert® EXL S1 con Dynamic Grid Support regola la frequenza statica e dinamica, controllando la potenza in ingresso e in uscita e la ricarica delle batterie in base alle soglie di attivazione delle frequenze. L'applicazione supporta anche servizi di demand management volti ad ottimizzare la gestione dei flussi di energia tra le sorgenti presenti.

I controlli dedicati mantengono l'energia della batteria necessaria per supportare il carico critico in caso di interruzione. Quando Dynamic Grid Support è attivato, l’UPS risponde in tempi rapidi agli input del controller di rete. Il tempo di risposta tra il rilevamento di variazione di frequenza generato dal controller e il momento in cui l’UPS fornisce la potenza richiesta non supera i 500 millesecondi. Questo garantisce un elevato livello di protezione alle applicazioni business critical grazie a un’alimentazione costante e aiuta gli operatori di rete a stabilizzare le variazioni di frequenza che si verificano quando si incrementa l’utilizzo di fonti alternative di energia.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Vertiv per gestire i carichi critici consultare il sito Vertiv.com/Grid-Support e scaricare l’ultimo white paper ‘How to Maximize Revenues from Your Data Center Energy Storage with Grid Interactive UPS”.

Informazioni su Liebert® EXL S1

L’architettura di nuova generazione di Vertiv Liebert® EXL S1 è stata progettata per ridurre la dissipazione di energia e calore, riducendo al minimo la domanda e il consumo dei sistemi di condizionamento. La combinazione di questi due fattori, unita a un’efficienza di doppia conversione fino al 97%, che arriva al 99% quando si opera in modalità Dynamic Online, riduce in maniera significativa le emissioni di CO2. Il sistema è progettato per una capacità da 100 kW fino a 9,6 MW e la sua elevata densità di potenza consente di massimizzare il numero di rack e server ospitati nel data center. Il sistema consente inoltre ai data center di essere un passo avanti nei confronti degli standard di conformità ambientale e di efficienza senza impattare sull’infrastruttura a monte. Ulteriori vantaggi riguardano la perfetta compatibilità con i moderni carichi di lavoro mission critical; prestazioni migliorate per il massimo risparmio energetico e relativa riduzione di CO2; massima flessibilità per tutte le installazioni e ridotto TCO (Total Cost of Ownership).

Informazioni su Vertiv™ HPL

Vertiv™ HPL è il primo armadio batterie agli ioni di litio progettato specificamente per data center che ha completato con successo il test antincendio UL 9540A ed è attualmente in fase di certificazione CE. L’unità ha le dimensioni di un rack standard e viene spedita preassemblata con quattro o sette batterie agli ioni di litio. La configurazione modulare consente di collegare fino a 12 armadi a un singolo UPS, al fine di personalizzare la capacità di runtime e la ridondanza delle applicazioni. L’integrazione con il sistema di monitoraggio Vertiv™ Alber™ Battery Xplorer Enterprise consente di ottenere dati in tempo reale a livello di cella, modulo, sistema e struttura, garantendo la notifica tempestiva di potenziali problemi e massimizzando la durata della batteria. Le batterie Vertiv sono nichel-manganese-cobalto (NMC), una formulazione chimica collaudata, comunemente utilizzata per i rigorosi standard di sicurezza richiesti dall’industria automobilistica, che garantisce una durata della batteria di 10 anni in condizioni operative normali. Vertiv HPL è garantito per funzionare fino a 30° (86 gradi Fahrenheit) per ridurre i costi di raffreddamento.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per assicurare la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E katie.evans@madebychameleon.com 

 

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione