Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

I requisiti di raffreddamento a immersione aggiornati di OCP aprono la strada a un’adozione più diffusa

Nigel Gore •

Il raffreddamento a liquido continua a diffondersi, perché sempre più data center richiedono supporto per i rack ad alta densità. Alcuni operatori, tuttavia, quando prendono in considerazione i sistemi di raffreddamento a immersione (che offrono la massima efficienza tra tutte le tecnologie di raffreddamento a liquido per i data center), riscontrano delle difficoltà a causa della mancanza di requisiti chiaramente definiti per questi sistemi. La pubblicazione del documento aggiornato Immersion Cooling Requirements 2.0 (Requisiti per il raffreddamento a immersione 2.0) di Open Compute Project (OCP) porta la necessaria chiarezza.

In particolare, il documento indica i requisiti dettagliati per garantire la sicurezza dei sistemi di raffreddamento a immersione per il personale del data center, le apparecchiature IT e l’ambiente. Ma non finisce qui.

Classifica anche le caratteristiche che contribuiscono alla qualità e alla disponibilità in un sistema a immersione e offre le linee guida per ottimizzare la progettazione termica, il trasferimento di calore e il posizionamento dei componenti nei sistemi a immersione monofase e bifase.

Gli operatori che scelgono la tecnologia di raffreddamento a immersione trarranno vantaggio dalla definizione degli standard che semplificano la valutazione dei diversi sistemi, nonché dall’elenco delle pratiche per modificare le apparecchiature IT raffreddate ad aria per passare al raffreddamento a immersione. Il documento elenca anche i fluidi dielettrici utilizzabili con i sistemi di raffreddamento a immersione e fornisce linee guida sulla compatibilità dei materiali a contatto con questi fluidi, affrontando una delle principali difficoltà per gli operatori che implementano la tecnologia di raffreddamento a liquido. È pensato per supportare direttamente l’implementazione di un progetto di raffreddamento a immersione o come base per requisiti personalizzati.

Come collaboratore alla stesura del documento, sono consapevole dell’impegno profuso nello sviluppo di questi requisiti e credo che il documento aggiornato supporti la missione degli OCP di “applicare i vantaggi della collaborazione open source e aperta all’hardware e aumentare rapidamente la velocità dell’innovazione all’interno, vicino e intorno ai data center”.

L’estensione della “collaborazione aperta” che abbiamo riscontrato con questo documento è davvero straordinaria e contribuirà a velocizzare l’adozione del raffreddamento a immersione: è una delle più entusiasmanti innovazioni degli ultimi anni nel campo dei data center. Tra gli autori del documento aggiornato abbiamo rappresentanti dei produttori di chip, specialisti del raffreddamento a immersione, produttori di fluidi, fornitori di infrastrutture e produttori di server.

Questo livello di collaborazione sarà essenziale per sfruttare tutto il potenziale del raffreddamento a immersione, che richiede il coordinamento tra diverse tecnologie per estrarre con efficacia il calore dagli ambienti ad alta densità. Con i produttori di chip e apparecchiature IT che ora stanno implementando le loro roadmap per apparecchiature personalizzate in base ai requisiti del raffreddamento a immersione, è stata eliminata anche l’ultima barriera a questa tecnologia (la necessità di personalizzare i sistemi IT per il raffreddamento a immersione) e la tecnologia è pronta per crescere rapidamente nei prossimi anni.

Per ulteriori informazioni sulle tecnologie di raffreddamento a liquido e sull’infrastruttura che le supporta, visitare il centro risorse di Vertiv per il raffreddamento a liquido. È possibile consultare il documento Liquid Cooling Requirements 2.0 di OCP qui.

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione