Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sito web, per consentirvi di registrarvi/effettuare il login e accedere alle funzionalità riservate, nonché per permetterci di monitorare la sicurezza del sito e migliorarne le prestazioni operative, per esempio, memorizzando le vostre preferenze per ottimizzare le vostre visite successive.
Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di raccogliere e analizzare il traffico e l’uso del sito web in forma anonima, di comprendere e migliorare il modo in cui i visitatori utilizzano il sito e di individuare quali pagine e prodotti vengono visualizzati con maggiore frequenza. Tali cookie non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, ma garantiranno una migliore esperienza di navigazione.
Cookie di profilazione
Questi cookie ci consentono di tenere traccia della vostra navigazione sul sito web per creare profili in base ai vostri gusti, abitudini, scelte, ecc., nonché per inviare messaggi promozionali affini alle vostre preferenze. Il rifiuto di questi cookie non influirà sul corretto funzionamento del sito ma ci impedirà di inviare messaggi promozionali di vostro interesse.
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
Per ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo, fai clic qui.
Proteggere il futuro
Il settore dei data center ha una solida storia pregressa in materia di progettazione e operatività in condizioni di risparmio energetico. Nel 2010, il PUE medio del data center era superiore a 2,0, ma grazie a sforzi e investimenti concertati, alla fine del 2017 questo valore era sceso a meno di 1,6. Da allora i livelli di PUE sono rimasti in gran parte invariati, mentre gli obiettivi degli operatori si sono ampliati fino a includere emissioni, consumo idrico e rifiuti. Raggiungere questi obiettivi può richiedere approcci più radicali rispetto a quelli adottati in passato.
Soddisfare la crescente domanda di potenza
Il settore dei data center non deve affrontare la sfida di ridurre le emissioni, il consumo idrico e i rifiuti mantenendo al contempo la potenza ai livelli attuali. Al contrario, deve fare progressi nel perseguire questi obiettivi continuando a soddisfare una domanda quasi insaziabile di potenza di elaborazione e archiviazione.
Man mano che continuano a espandere la propria impronta per soddisfare la domanda, implementando una quantità sempre maggiore di risorse informatiche più vicine agli utenti che servono, proprietari e operatori iniziano a dover affrontare le reazioni delle amministrazioni locali legate all’impatto dei nuovi data center sulle risorse di acqua ed energia locali.
Perseguire lo stato di “net zero”
Di conseguenza, la capacità di ridurre l’impatto del settore sull’ambiente si è intrecciata con la capacità del settore di soddisfare la domanda. Senza progressi verso le operazioni a zero emissioni, il settore può dover affrontare altre difficoltà nello sviluppo della potenza richiesta dal mercato.
Questa evoluzione non sarà necessariamente facile e non potrà verificarsi da un giorno all’altro. Specialmente in caso di impiego di energie rinnovabili, il settore dipende dalla potenza rinnovabile connessa alla rete, nonché dai progressi nella produzione di idrogeno pulito e dalle celle a combustibile.
Tuttavia, mentre queste tecnologie avanzano è possibile continuare a fare progressi. Eliminando le inefficienze operative e aumentando i tassi di utilizzo, gli operatori dei data center possono massimizzare il valore di ogni watt di energia che utilizzano. Allo stesso tempo, la migrazione da sistemi di raffreddamento ad alta intensità d’acqua a sistemi a risparmio idrico o senza acqua può preservare le risorse nelle aree soggette a carenze idriche.
Collaborare per fare progressi
Vertiv sta collaborando con i suoi partner di data center per risolvere i complessi problemi correlati alle infrastrutture digitali critiche. Sappiamo che la progettazione, lo sviluppo, l’uso e lo smaltimento dei nostri prodotti sono fondamentali per la longevità del nostro settore e del mondo.
Risorsa: L’impegno di Vertiv a favore della sostenibilità
A tal fine, puoi affidarti a Vertiv per ottenere innovazioni in materia di alimentazione e Thermal Management in grado di migliorare le operazioni dei data center. Siamo orgogliosi di essere leader in innovazioni che vanno dal raffreddamento a liquido all’abilitazione di una rete di UPS, e perseguiamo l’obiettivo di consentire operazioni sostenibili da parte dei data center ubicati presso le tue strutture. Per saperne di più, visita la pagina Sustainability Spotlight di Vertiv.
Risorsa
Affrontare la sfida della sostenibilità dei data center
Una guida per progettisti, operatori e proprietari di data center
Affrontare la sfida della sostenibilità dei data center
Una guida per progettisti, operatori e proprietari di data center