Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

サーバー室温は、データセンター環境において最も重要な測定基準の1つです。コンピュータ機器を一貫した温度と湿度のポイントに保つことは、施設管理者の仕事の重要な部分であり、この取り組みを支援するために必要なツールの長いリストがあります。

とはいえ、データセンターの管理者は、施設を最高の状態に維持するために遵守すべきガイドラインを常に把握しておくことが非常に重要です。どちらの方向でも1度または2度の格差はあまり見えないかもしれませんが、長期的には大きな違いを生み出すことができます。

サーバールームが快適に動作できる最高温度は? 最低値は何度ですか? これらの質問に対する回答は、ITマネージャーが施設を維持できる許容範囲のアイデアを提供します。

ベースライン基準

American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) は、データセンター環境の許容空気温度と湿度範囲の基準を規定する機関です。ASHRAEの技術委員会9.9は、2011年にクラスA1データセンターが華氏59度から華氏89.6度の温度と相対湿度20%から80%を維持するべきであると決定しました。ASHRAEは、施設がこれらのガイドラインを超えないようにすることを推奨しています。

サーバーは、89.6°F~59°Fの範囲で保管する必要があります。

進化する要件と可能性

ASHRAEのガイドラインは、2004年、2008年、2011年に変化し、常に流動的です。データセンターの管理者は、こうした要件の変化について十分な教育を受け、よく読むことができます。例えば、データセンターのナレッジのコントリビューターであるYevgeniy Sverdlik氏によると、2015年、ASHRAEはデータセンターの相対湿度エンベロープを広げて効率を高めることを検討していました。

現在の受け入れられている封筒を超える温度を取っている施設もあります。たとえば、Googleのベルギーデータセンターは、驚異的な華氏95度で稼働しています。これは、冷却コストを抑え、これらの巨大なコンピューティング施設の環境への影響を減らすのに役立ちます。

なぜこれが重要なのか?

前述のように、データセンターの温度は、ITマネージャーが注意深く監視すべき主な指標の1つです。機器の温度が許容範囲外になると、ストレスの多い状況が発生する可能性があります。

たとえば、環境が温かすぎると、過熱が発生し、予期しないサーバーのダウンタイムが発生する可能性があります。Datacenter Dynamicsの寄稿者であるPenny Jones氏によると、これは2013年にMicrosoftのデータセンターで起こったことで、OutlookとSkyDriveサービスに関連するサーバーが予定外の停止を経験する原因となりました。

サーバーもクールすぎる可能性があります。これはサーバーのダウンタイムにつながりませんが、データセンターの管理者は、コンピューティングルームを特定の寒い温度に維持している場合、電気料金を調べたくない場合があります。サーバーを低温に保つ環境への影響も無視できません。目標は、施設を可能な限り最高の温度に保ち、同時にサーバーが過熱しないようにすることです。

サーバールームを最高温度より低く、最低温度以上に維持することは、長期的に見て事業継続性と効率性にとって重要です。しかし、いくつかの重要な質問は残っています。マネージャーは、常に施設の温度をどのように知ることができますか? どのように温度を許容範囲内に均一に保つか?

サーバーの温度を最低および最高に厳密に保つことは、データセンター管理者の仕事の重要な部分です。Vertivが提供する効果的な冷却管理ソリューションを導入することで、施設は予定外のダウンタイムの可能性を最小限に抑え、同じコインで電力コストを低く抑えることができます。コンテインメントソリューションは、冷却機器に余分なお金を費やすことなく、施設の効率を維持し、負荷を増やすのに役立ちます。

PARTNERS
概要
Consultants Corner
PARTNERS
概要
Consultants Corner
Partner Login

言語と地域