Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

新しい AI アーキテクチャ設計

NVIDIA Omniverse ブループリントの SimReady のアセットとして利用可能な NVIDIA GB300 NVL72 プラットフォーム用の、Vertiv のエネルギー効率の高い冷却および電力リファレンス アーキテクチャをダウンロードしてください。

今すぐデザインを入手

顧客のケーススタディ

Vertiv のインフラストラクチャ機能、NVIDIA のコンピューティング アーキテクチャ、Domyn の AI システムが COLOSSEUM でどのように組み合わされ、モジュール式のスケーラブルな AI インフラストラクチャを提供しているかをご覧ください。

ビデオを見る

電子書籍

既存の空冷インフラを活用して液体冷却ソリューションを合理化

Vertivの液冷式クーラント分配ユニット(L2R CDU)を使用して、最高の冷却効率、柔軟性、および性能を実現します。

イベント

NVIDIA GTC 2025
2025年3月17日~21日

割引コード:VERTIV

今すぐ登録

イベント

DCD - Connect New York 2025


2025年3月24日~27日

招待コード:VERTIV

今すぐ登録

イベント

AFCOM Data Center World
2025年4月14日~17日

割引コード:VERTIV325

今すぐ登録

記事

Vertivのデータセンター向けAI電力負荷管理ソリューション

記事を読む

Leading AI chip makers partner with Vertiv

 

Adding Vertiv expertise to the NVIDIA Partner Network

Vertiv and NVIDIA collaborated to develop a unique AI cooling solution for the COOLERCHIPS program and formalized our partnership when Vertiv joined the NVIDIA Partner Network. NVIDIA’s cutting-edge platforms need advanced infrastructure solutions. AI deployments can count on Vertiv’s leadership in power and cooling to keep their AI running no matter the cluster size.

Discover the future of AI with Vertiv and NVIDIA 

 

Supporting Intel’s latest generation AI accelerator

Vertiv is collaborating with Intel to provide liquid- and air-cooled solutions for the revolutionary Gaudi3 AI accelerator. Our liquid cooled solution has been tested at 160kW accelerator power using facility water from 17°C to 45°C (62.6°F to 113°F). The air-cooled solution has been tested up to 40kW of heat load that can be deployed in warm ambient air data centers up to 35°C (95°F).

Dive into the Vertiv-Intel collaboration

Explore AI insights

Uncover user experiences, expert findings, tech collaborations and more.

Learn more
 
 

Deploy AI Faster

Slash deployment time by 50% with pre-engineered solutions

Accelerate deployment
 
 

専門家に相談する

詳細を記入して、AI ソリューション コンサルタントからご連絡を差し上げます。

プライバシー通知に関する同意

私は、2016年EU規則第679号の条項13に定められている個人データ処理に適用されるこの個人情報保護に関する通知を受け取り、読み、以下に同意します。

業界の動向、イベント、オファー、製品ローンチに関する電子メールによる情報提供を含む、マーケティング目的での私の個人データの処理。

リクエストを処理しています。
送信を受信しました。
ご連絡いただきありがとうございます。

PARTNERS
概要
Consultants Corner
PARTNERS
概要
Consultants Corner
Partner Login

言語と地域