Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

서버실은 조직이 네트워크 서버 리소스를 관리할 수 있는 중앙 지점을 제공하는 밀폐된 공간입니다. 이러한 환경의 설계에는 네트워크 연결 및 전원, 실내 온도 제어 및 환기, 실내 및 랙 보안, 화재 및 내진 보호가 고려되어야 합니다.

서버실은 데이터 센터와 마이크로 데이터 센터의 두 가지 유사한 서버 환경과 다릅니다.

데이터 센터는 많은 서버실로 구성된 건물로 구상될 수 있습니다. 그러나 실제로 실제 데이터 센터는 수용해야 하는 네트워크 대역폭에서 서버실과 다릅니다. 일반적으로 서버실이 단일 조직에 필요한 리소스만 공급하는 경우 데이터 센터는 여러 조직과 수천 명 또는 수백만 명의 사용자를 동시에 지원할 수 있으므로 고도로 전문화된 설계와 장비가 필요합니다. 사실상 데이터 센터는 자체 클래스에 속합니다.

마이크로 데이터 센터는 서버실에 더 가깝지만 완전히 밀폐된 휴대용 장치로, 조직의 주문형 데이터 용량을 확장하는 데 사용할 수 있습니다. 신속한 배포 이점으로 인해 마이크로 데이터 센터는 원격 영역에서 데이터 컴퓨팅 용량을 확장하고, 자연 재해 발생 시 용량을 생성하며, 데이터 센터를 이동할 때 임시 용량을 제공하는 역할을 했습니다.

서버룸 설계 고려사항

서버실 환경의 설계에 접근하는 경우, 방 사양, 장비, 화재 방지 및 냉각 등의 특성을 고려해야 합니다. 설계 선택은 조직이 필요로 하는 서버 용량과 약속된 서버실 공간이 허용하는 총 서버 용량을 고려하여 이루어져야 합니다. 공간을 활용하지 않으면 비효율성이 발생할 수 있는 반면, 공간을 과도하게 활용하면 추가 비용이나 위험한 사건으로 이어질 수 있는 위험이 증가할 수 있습니다.

  • 방 사양에는 방음벽, 장비 접근을 위한 대형 도어, 정전기 방전을 방지하기 위한 정전기 방지 바닥, 방 보안 및 온도 제어를 돕는 창문 개수가 포함됩니다.
  • 장비 고려 사항에는 필요한 전력 밀도(제곱피트당 와트 또는 랙당 킬로와트로 측정), 서버 랙에 대한 내진 브레이스 및 전원 접지, 장비 이동성에 필요한 실내 공간 공간 확보(일반적으로 높이 9피트), 실내 공간 이상의 덕트 환기를 수용할 수 있는 천장 높이, 실내에 최소 한 대의 전화기 포함이 포함됩니다.
  • 화재 예방 고려사항에는 특히 케이블이 천장이나 바닥을 통과하는 경우 비액체 화재 진압 시스템의 사용과 서버실에 대한 원하는 화재 등급이 포함됩니다.
  • 냉각 고려 사항에는 환기 및 냉각 최적화를 촉진하는 핫스폿 또는 핫-복도/냉복도 구성에 차가운 공기를 공급하는 바닥 공기 분배 또는 천장 덕트가 포함됩니다.

서버 룸 서비스

서버실은 새로운 장비의 설치 및 결함 또는 레거시 장비의 폐기를 포함하여 일상적인 관리 및 표준 운영 절차에 관한 기타 고려 사항이 있습니다. 다음 영역은 정기적으로 검토해야 하는 일반적인 모범 사례 고려사항을 설명합니다.

  • 서버 설치 — 설치에는 이중화 전원 공급 장치, 전원 및 데이터 케이블 분리, 정격 및 인증 케이블, 바닥이 무거운 구성에 유리한 랙 무게 분배, 데이터 및 광 케이블 길이 감소, 허용 곡률 반경을 초과하지 않는 광 케이블이 포함되어야 합니다.
  • 네트워크 레이아웃 — 케이블 길이를 최소화하기 위해 스위치 및 기타 네트워크 기어를 논리적으로 배치해야 하며, 이중화가 필요한 중요 시스템에는 이중화 전원 공급 장치에 추가 스위치와 라우터가 연결되어야 합니다.
  • 서버 제거 — 폐기하기 전에 모든 케이블과 서버 장비를 제거하고 적절한 라벨을 부착해야 하며, 서버 제거를 반영하기 위해 자산 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.
  • 비상 대응 관리 — 비상 정책을 정의하여 수립하고 비상 대응 절차를 실행해야 합니다. 비상 시 현장에 비상 키트와 소화기가 비치되어 있는 경우 커뮤니케이션 정책을 마련해야 합니다.
  • 절차 및 정책 개발 — 모든 정책 및 절차를 설명하는 사이트북을 이용할 수 있어야 하며, 매년 정책을 검토하고 업데이트해야 합니다.
  • 현장 지원 도구 및 장비 관리 — 현장 재고 기록을 유지해야 합니다. 장비와 도구 및 유지보수를 고려하는 절차를 수립해야 합니다.

서버룸 설계 및 인프라 옵션

서버룸 디자인 옵션이 풍부합니다. 컴퓨팅 용량에 대한 사용자 수요가 증가하고 이러한 성장과 함께 기술이 발전함에 따라, 시장은 일반 및 전문 서버룸 솔루션을 다루는 새로운 벤더와 기술 오퍼링을 계속 보게 될 것입니다. 다음 정보는 고유한 요구 사항을 지원하는 적절한 구성 요소를 선택하는 데 도움이 됩니다.

랙, 캐비닛 및 인클로저

서버 랙, 캐비닛 및 인클로저는 서버실 내에서 서버를 보호하기 위한 구조를 제공합니다. 일반적으로 무정전 전원 공급 장치(UPS) 장치 및 기타 하드웨어를 수용할 수 있습니다. 최고의 서버 랙을 선택하면 조직의 공간에 필요한 크기, 유형, 냉각 전략, 배전 및 보안을 결정할 수 있습니다.

서버 랙 크기는 주로 표준화되고 랙 유닛(RU 또는 U)으로 측정되며, 이는 수용 가능한 서버 수를 나타냅니다. 또한 소형 랙, 휴대용 랙, 표준 크기의 데이터 센터 랙, 완전 밀폐형 방수 및 방진 캐비닛 등 다양한 유형을 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기: 시설, 인클로저 및 랙킹 시스템

전원: 중복 및 배포

전력 시스템 옵션은 지속적인 서버 운영을 유지하면서 중요한 시스템을 유해한 유틸리티 전력 변동으로부터 보호하는 것을 목표로 합니다. 비상 백업 전원, 배전 및 전원 모니터링을 위한 시스템을 포함합니다. 일반적인 솔루션은 다음과 같습니다.

  • 랙 배전 장치 — 이 rPDU는 여러 장치에 전기를 분배할 수 있는 여러 개의 전원 콘센트를 제공하며 거의 모든 서버 랙에 적합한 폼 팩터를 갖추고 있습니다. 일반적으로 rPDU에는 서지 보호 기능이 포함되어 있으며 고급 모델은 전력 미터링 및 원격 전력 제어를 제공합니다.
  • 무정전 전원 공급 — 백업 전원 시스템이라고 하는 UPS는 주 전원과 서버 장치 사이에 버퍼를 제공합니다. 정전이 발생할 경우, 이 장치는 주 유틸리티 전원 또는 대체 전원이 인계될 때까지 전원을 공급합니다.
  • 전력 모니터링 소프트웨어 — 가동 중단 시간이 중요한 문제가 되는 조직에서는 운영을 최적화하고 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 지능형 rPDU, 센서 및 데이터 센터 모니터링 소프트웨어를 사용하는 것이 필수적입니다.

자세히 알아보기: 전력 제품

온도 제어

소규모 서버실을 건물의 편의 냉각 시스템으로 냉각하는 것이 적절할 수 있지만, 더 크거나 밀도가 높은 다른 서버실은 중요한 IT 장비를 위해 특별히 설계된 냉각 솔루션을 사용하여 보다 정밀한 열 관리가 필요할 수 있습니다. 고성능 컴퓨팅 응용 분야의 경우, 액체 냉각 시스템이 가장 적절한 솔루션일 수 있다.

서버실 온도 모니터링이 중요한 이유는 무엇입니까?

자세히 알아보기: 열 관리 솔루션

접근성(액세스 제어)

서버실 보안 및 액세스 제어는 대부분의 조직에서 중요한 관심사입니다. 그러나 서버실이나 캐비닛 도어를 잠그는 것 외에도, 조직이 IT 자산을 보호하는 동시에 생산성을 높이는 데 도움이 되는 많은 장치가 있습니다. KVM over IP 스위치는 현장 액세스의 필요성을 최소화하여 보안을 강화함으로써 관리자가 장비를 원격으로 제어할 수 있도록 합니다.

자세히 알아보기: 관리, 제어 및 모니터링

PARTNERS
개요
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역