단선 다이어그램은 전력 시스템 분석의 청사진입니다. 이는 주요 대응 계획 준비 첫 단계로, 이를 통해 시설 배전 시스템 레이아웃 및 설계를 완벽하게 숙지할 수 있습니다.
신규 및 기존 시설과 무관하게 단선 다이어그램은 향후 모든 테스트, 서비스, 유지보수 활동을 위한 주요 로드맵입니다. 이에 따라 단선 다이어그램은 시설의 대차대조표와 같은 개념으로, 특정 시점에서의 시설 개요를 제공하는 역할을 합니다. 시스템의 적절한 보호를 위해 시설 변경에 따른 변경이 필요합니다.
효과적인 단선 다이어그램은 예비 장비 및 이용 가능한 예비 부품을 비롯한 전력 시스템의 주요 소자가 연결되는 방식을 명확하게 보여줍니다. 개별 전력 장비, 회로 전도체, 보호 장치의 정격 및 사이즈를 비롯해 입력 전원부터 각 다운스트림 부하까지 올바른 배전 경로를 볼 수 있습니다.
여러 공정 시설에서 부하가 조금씩, 지속적으로 추가 또는 제거됩니다. 시스템 일부에 과부하가 걸리거나 기타 문제가 발생할 때까지 순 효과가 항상 나타나는 것은 아닙니다. 연결된 업스트림 회로 차단기의 표준 설정을 알맞게 수정하지 않고 회로를 추가하는 경우가 자주 있습니다. 사용하는 보호 장치는 시간/전류 곡선을 비롯하여 서로 조화를 이루어야 합니다. 단선 다이어그램은 알맞은 장비 설계, 이중화, 보호가 가능하도록 하는 로드맵 역할을 합니다.
NFPA-70E 요건은 정확한 최신 단선 다이어그램을 필요로 합니다.
해당 요건을 충족하기 위해 Vertiv는 포괄적 현장 조사를 실시하고, 시설에 대한 단선 다이어그램을 개발하거나, 기존 다이어그램을 업데이트할 수 있습니다. 해당 조사의 포함 사항:
- 장비 재고 확보
- 준공 도면 존재 여부 및 해당 도면의 적절한 사용 가능성 확인
- 준공 도면이 현재 조건에 유지되도록 하는 프로세스 마련 여부 확인
- 부하의 비상/대기 피더 연결 여부 확인
- 잠재적 단일 장애 지점 확인
- 주요 시스템(N, N+1, N+2...) 설계 이중화 및 전체 주요 장비가 가동 중지 없이 유지보수될 수 있는지 여부 평가
- 권장 조치와 함께 현장별 결과 요약 보고서 작성
- 고객이 제공한 단선 도면을 480V 배전 스위치보드로 업데이트
- AutoCAD 형식의 단선 전력 다이어그램 사본 제공
- 개별 시설에 대한 준공 도면 게시
최신 단선 다이어그램은 다음을 비롯한 여러 서비스 활동에 필수적입니다.
- 단락 계산
- 조정 연구
- 전력 조류 연구
- 안전 평가 연구
- 전체 기타 엔지니어링 연구
- 전력 안전 절차
- 효율적인 유지 보수
장점
- 장애 위치 식별 및 문제 해결 단순화 지원
- LOTO 절차 중 잠재적 전기 에너지원 식별
- 인력 안전 보장
- NFPA 70E 요건 준수
- 안전 보장 및 신뢰할 수 있는 시설 작동
범위
전력 시스템을 명확하게 파악하기 위해 단선 다이어그램은 일반적으로 다음 사항을 포함합니다.
- 수신선(전압 및 사이즈)
- 수신 메인 퓨즈, 배선관, 차단, 스위치 및 메인/타이 차단기
- 전력 변압기(정격, 와인딩 연결 및 접지 수단)
- 급전선 차단기 및 퓨즈 스위치
- 릴레이(기능, 사용 및 유형)
- 현재/잠재 변압기(사이즈, 유형, 비율)
- 제어 변압기
- 전체 주요 케이블 및 와이어는 관련된 절연 스위치 및 배선관(크기 및 작동 길이)과 함께 제공
- 통합 릴레이 및 메인 패널을 비롯한 전체 변전소, 개별 피더, 각 변전소의 정확한 부하 특성
- 주요 장비 전압 및 사이즈(UPS, 배터리, 발전기, 배전, 전송 스위치, 컴퓨터실 에어컨)