Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

지능형 PDU란 무엇입니까? (기본형 PDU와의 차이점)

전원 분배 장비(Power Distribution Unit, PDU)에는 기본형과 지능형 두 가지가 있습니다. 두 종류의 장비 모두 랙 또는 캐비닛 내의 중요 IT 장비에 안정적인 전력 분배 기능을 제공할 수 있지만, 지능형 PDU는 데이터 센터 관리자가 자신의 전력 인프라를 이해하는 데 도움이 되는 여러 가지 지능적 기능을 제공합니다. 데이터 센터가 더욱 역동적이고 복잡해지면서 지능형 PDU가 더욱 널리 사용되고 있습니다.

지능형 PDU란 무엇입니까?

Intelligent PDU라고도 하는 지능형 PDU는 데이터 센터 내의 IT 장비에 대한 전력 공급 이상의 기능을 제공합니다. 이를 이용하면 여러 장치에 대한 전력 소비를 모니터링, 관리 및 제어할 수 있습니다. 지능형 PDU는 데이터 센터 전문가들에게 실시간 중요 인프라 데이터에 대한 원격 네트워크 액세스 기능을 제공하여 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 함으로써 최대의 가용성을 보장하고 중요한 효율성 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. 지능형 PDU에는 감시형(Monitored)과 스위치형(Switched)의 두 가지 주요 유형이 있지만, 각 유형마다 장치로부터 이용 가능한 중요 정보를 늘리기 위해 포함할 수 있는 다양한 추가 기능이 있습니다. 주요 기능으로는 출력 레벨 모니터링, 환경 모니터링, 사용자 정의 임계값에 기반한 경고 및 알람 등이 있습니다. 이러한 기능은 다운타임을 최소화하고, 서비스 수준(Service Level Agreement, SLA)을 충족하기 위해 제조업체에서 제공하는 지원을 제공합니다.

데이터 센터 환경이 더욱 역동적이고 복잡해짐에 따라, 많은 조직이 비용을 절감하고 효율성을 높이면서, 가용성을 향상시키도록 데이터 센터 관리자들에게 압력을 가하고 있습니다. 차세대 고밀도 서버 및 네트워킹 장비가 등장하면서 높은 랙 밀도에 대한 수요와 전반적인 시설의 전력 요구사항이 증가되었습니다. 랙당 10KW 미만의 밀도가 기준이지만, 규모가 큰 시설에서는 15KW가 일반적이며, 일부의 경우 25KW까지도 이용하고 있습니다. 고밀도 구성인 경우 향상된 수준의 성능과 용량을 제공하지만, 그러기 위해서는 보다 효과적인 전력 공급 능력이 필요하게 됩니다. 따라서 지능형 PDU에서 사용할 수 있는 특징과 기능은 데이터 센터 용량 및 밀도의 변화에 대응하기 위한 효율적인 전력 분배를 달성하는 데 있어서 점점 더 중요해지고 있습니다.

 

지능형 PDU의 유형

지능형 PDU는 감시형(Monitored)과 스위치형(Switched)으로 분류됩니다. 핵심적인 것은, 일반 PDU가 안정적인 전력 분배 기능을 제공하는 데 반해, 지능형 PDU에는 원격 모니터링 기능, 에너지 관리 및 미래형 설계 플랫폼을 추가할 수 있습니다.

Monitored PDU

Monitored PDU는 현장에서 그리고 원격 액세스를 통해 전력 사용량을 종합적으로 파악하는 동시에 중요한 IT 장비에 안정적인 전력 분배를 연속적으로 제공합니다. Monitored PDU는 장치 레벨 및 아웃렛 레벨 원격 모니터링 구성 옵션을 제공하므로 장비 레벨의 전력 사용량까지 보다 세부적으로 파악할 수 있습니다. 또한 중요 정보에 신속하게 액세스하여 에너지 사용량 추세을 평가할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 정한 전력 임계값에 도달하는 경우, 이에 대한 경보 기능을 제공합니다. 이는 전력 사용 효율(Power Usage Effectiveness, PUE)을 모니터링하거나 개선하고자 하는 데이터 센터에 권장됩니다.

Vertiv Monitored PDU에 대해 자세히 알아보기

Switched PDU

Switched PDU는 각 콘센트의 전원을 원격으로 켜거나 끄거나 재부팅할 수 있는 기능이 랙에서 또는 원격 액세스로 모두 가능하기 때문에 중요한 IT 장비 전력 사용량을 종합적으로 파악할 수 있습니다. Switched PDU는 장치 레벨 및 아웃렛 레벨 원격 모니터링 구성 옵션도 사용할 수 있습니다. Switched PDU는 원격 데이터 센터뿐만 아니라 실수로 인한 과부하를 방지하기 위해 콘센트의 전력 사용을 제한해야 하는 데이터 센터에 적합합니다. 대규모 시설에나, 시설 전체 네트워크에서 장비의 전원을 빠르고 쉽게 껐다가 켜야 하는 데이터 센터에 매우 유용합니다.

Vertiv Switched PDU에 대해 자세히 알아보기

지능형 PDU의 공통 기능

지능형 PDU를 선택할 때는 다음과 같은 주요 기능을 고려해야 합니다.

IP 통합

IP 주소 및 스위치 포트는 점점 더 비싸지므로, 데이터 센터 관리자는 IP 통합 기능을 갖춘 장치를 활용하여 지능형 PDU를 구축하는 비용을 줄일 수 있습니다. 구축 비용이 우려되는 경우, 단일 IP 주소로 통합할 수 있는 장치 수가 2개에서 50개까지 다양하기 때문에 제조업체의 제한 사항을 파악하는 것이 중요합니다. 다운스트림 장치의 자체 구성을 통한 IP 통합과 같은 기능으로 구축 시간과 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

환경 감시

IT 장비는 열 및 습기와 같은 환경 조건에 취약합니다. 지능형 PDU는 환경 센서를 결합하여 랙 내의 환경 조건을 선제적으로 감시함으로써 별도의 감시 솔루션을 구축할 필요 없이 최적의 동작 상태를 보장할 수 있습니다.


원격 연결

지능형 PDU는 또한 데이터 센터 관리자가 네트워크 인터페이스 또는 직렬 접속을 통해 원격으로 PDU에 액세스하여 전력 소비를 감시하고 사용자 정의 경고 알림을 구성하여 다운타임이 발생하지 않도록 합니다.

대역 외 통신

PDU에 연결된 기본 네트워크가 다운되면, 일부 PDU는 직렬 콘솔 또는 KVM 스위치와 같은 대역 외 관리 장치를 통합하여 이중화된 통신 수단을 제공합니다.

DCIM 액세스

시장에는 다양한 DCIM 솔루션이 있어서 사용자가 실시간으로 전력 및 환경 데이터를 볼 수 있는 단일 액세스 포인트를 제공할 수 있습니다. 또한 DCIM은 데이터 센터 관리자가 효율성과 가용성을 개선할 수 있도록 전체 시설의 가시성을 제공하는 추세 보고서를 생성하거나 수신하는 기능도 제공합니다.


지능형 PDU를 선택할 때 고려해야 할 주요 사항

지능형 PDU는 에너지 소비를 정확하게 감시하고 제어할 수 있습니다. 이는 데이터 센터 관리자에게 적절한 규모의 전력 인프라에 대한 정보를 제공하여 불필요한 비용을 절감할 수 있습니다. 지능형 PDU를 선택할 때 중요한 고려 사항은 신뢰성, 기능성 및 적응성입니다.

신뢰성

첨단 기능을 갖춘 스마트 PDU의 핵심 기능이 손상되거나 방해되어서는 안 됩니다. 기본형 PDU를 사용하든 지능형 PDU를 활용하든 품질과 신뢰성에 중점을 둔 제조업체의 PDU를 구매하는 것이 중요합니다. 모든 제조업체가 생산하는 모든 장치에 대해 100% 테스트를 수행하는 것은 아닙니다. 모든 장치를 테스트할 뿐만 아니라 제품 개발 과정에서 시간의 경과에 따른 장치의 핵심 기능의 신뢰성을 테스트하기 위해 많은 노력을 기울이는 제조업체를 찾을 것을 권장합니다.

고온 등급
회사 효율성 계획에 따라 데이터 센터의 에너지 소비를 줄이기 위해 온도 조절 장치의 온도를 높이는 결과를 초래하고 있습니다. 그 결과, 데이터 센터의 시설 온도가 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 제조업체는 PDU가 더 높은 온도에서 작동하도록 설계할 것을 요구 받고 있습니다. 제조업체에 따라, PDU의 최대 작동 온도는 45°C에서 65°C 사이입니다. 고온 환경에서는 고온 등급의 PDU를 선정하여 전력 분배의 신뢰성 및 가용성을 보장할 수 있어야 합니다.

대체 콘센트
랙 밀도가 증가함에 따라, 케이블 관리 및 부하 분산이 어려워지게 됩니다. 부하가 회로와 위상 간에 적절하게 균형을 이루지 못할 경우 데이터 센터 관리자는 회로 과부하 또는 전원 공급 중단의 위험을 감수해야 합니다. PDU 제조업체는 회로/위상 밸런싱 및 케이블 관리를 간소화하기 위해 구축 프로세스를 크게 간소화할 수 있는 컬러 코드의 대체 콘센트를 제공합니다.

잠금형 콘센트
아웃렛 잠금 메커니즘은 전원 코드가 콘센트에서 실수로 빠져서 부하가 차단되지 않도록 하기 위해 IT 장비와 PDU 사이의 물리적 연결을 안전하게 고정하기 위한 것입니다. 전 세계적으로, PDU에 사용되는 가장 일반적인 표준 콘센트는 IEC320 C13 및 C19입니다. IEC 콘센트는 국제적으로 허용되고 있는 것으로, 최대 250V까지의 출력 전압을 취급할 수 있습니다. 고정형부터 잠금형 콘센트까지 다양한 옵션이 출시되어 있습니다.

기능성

지능형 PDU는 데이터 센터 장치의 에너지 사용을 실시간으로 측정, 관리 및 보고할 수 있습니다. 데이터 센터 관리자는 정확한 측정 및 관리 제어를 통해 에너지 사용을 최적화하고 장비 및 용량 변경을 보다 쉽게 지원할 수 있습니다. 또한 각 IT 장치의 전력 소비량을 이해함으로써 더 최신화된 기술의 구매를 고려할 수 있습니다.

데이터 센터 관리자는 지능형 PDU를 사용하여 미사용 IT 장비의 전력 사이클을 원격으로 계획하여 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 전원 인프라의 크기를 적절하게 조정하여 불필요한 자본 지출을 없애고 실제 에너지 소비량에 따라 요금을 할당하며, 효율성 제고를 위해 소비를 선제적으로 관리할 수 있습니다.

지능형 PDU는 임박한 문제가 실제로 발생하기 전에 이를 미리 통지해줄 수 있습니다. 경고 및 중요 임계값 설정 기능은 차단기 및 연결된 부하가 트립될 수 있는 과부하 상태와 같은 중요한 문제를 사용자에게 알려 문제를 해결할 수 있게 합니다. 모든 알람은 SMS, SNMP 트랩 또는 이메일과 같은 표준 형식으로 수신됩니다. 지능형 PDU는 중앙 집중식 관리 소프트웨어와 통합하여 쉽게 관리할 수 있습니다.

적응성

랙 수준의 유연성은 데이터 센터가 지속적인 변화에 적응할 수 있도록 지원하는 중요한 요소이며, 이는 흔히 더 높은 밀도와 더 높은 효율성과 제어에 대한 수요를 의미합니다.

자본 및 에너지 비용 측면에서 비효율적인 초과 규격 인프라 시스템이라는 이전의 접근 방식보다 지능형 PDU의 미래형 설계가 더욱 선택되고 있습니다. 업그레이드 가능한 기본형 PDU 및 지능형 PDU를 갖춘 데이터 센터 관리자는 전체 전원 스트립을 교체하거나 중요한 부하의 전원을 차단하지 않고도 핫 스왑 가능 모니터링 장치를 쉽게 교체함으로써, 새로운 기술을 활용하고 변화하는 비즈니스 요구사항을 수용할 수 있습니다.

고가용성 지능형 랙 PDU 구입 시 고려할 사항 자세히 알아보기

PDU Services

일부 공급업체는 랙에 PDU를 사전 설치하여 구축 시간과 현장 설치 비용을 절감합니다. 랙 및 PDU를 주문하기 전에 가용성 및 용량 요구사항에 따라 귀사의 전체 전원 공급망을 최적화하는 PDU를 제공할 수 있는 공급업체를 찾으십시오.

IT 리소스를 최적화하기 위해, 조직은 PDU의 OEM 업체가 제공하는 서비스를 활용하여 중요 전력 시스템 자산의 구축 및 관리를 간소화할 수 있습니다.

OEM 서비스 파트너가 PDU 설치 및 시운전을 담당합니다. IT 직원이 다른 업무 중이어도, 회사는 OEM 전문가가 처음부터 올바르게 설치해준다는 확신과 편리성을 가질 수 있습니다. 이러한 전문가들은 쓰던 PDU의 폐기 및 처분 업무도 처리할 수 있습니다.

일부 OEM 업체는 PDU의 수명을 위해 5년간의 보호 계획을 제공합니다. 또한 요구가 있을 때는, 계약에 따라 PDU의 관리를 간소화하는 데 유용한 서비스 이력 및 종합 보고서에 대한 액세스도 제공할 수 있습니다. 중요 애플리케이션의 가용성을 극대화하기 위해 현장 비상대응 서비스도 항시 제공됩니다.

Vertiv PDU 서비스(유통 보증 패키지)에 대해 알아보기





지능형 PDU는 데이터 센터에서 고가용성을 보장하는 전략적 자산입니다. 이 장비로 랙 내부의 IT 전력 소비량을 가장 잘 파악할 수 있습니다. 또한 데이터 센터에서 지능형 전력 감시 및 제어 기능도 제공합니다. 신속한 변화를 수용할 수 있도록 유연하고 적응력이 뛰어나야 합니다. 조직은 신뢰할 수 있고, 다양한 기능을 제공하며, 현재 및 미래 고객의 요구를 충족시킬 수 있는 지능형 PDU를 고려해야 합니다. OEM이 제공하는 PDU 서비스의 이점을 이용하면 구축 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

PARTNERS
개요
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역