Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

연결 유지

배터리 백업이 필요한 장비를 결정하십시오

모뎀과 라우터는 다른 모든 장치가 작동하는 데 필요한 필수 인터넷 연결을 제공하기 때문에 먼저 준비하는 것이 좋습니다. 다음으로 컴퓨터, 스마트 홈 장치, 게임 콘솔, 엔터테인먼트 시스템을 추가합니다.

장비의 위치를 고려하십시오

귀하의 장비들이 하나의 UPS에 연결될 수 있을 만큼 한 곳에 충분히 가깝습니까? 여러 위치에 있는 장비에 여러 UPS 장치가 필요합니까? 집에 랙 UPS를 설치할 수 있는 전용 네트워크 클로짓이 있습니까?

각 위치에서 보호해야 하는 UPS의 용량을 결정합니다.

UPS 용량은 연결된 장비의 전력 소모량 및 장비가 배터리 전력으로 작동해야 하는 시간에 따라 결정됩니다.

UPS Selector 사용하기

전력 소모량 계산하기

UPS 시스템의 출력 용량은 연결된 장비를 지원하기 위해 배터리 모드에서 공급할 수 있는 최대 전력을 나타냅니다. 이는 일반적으로 볼트 암페어(VA)로 측정됩니다. UPS의 용량은 연결된 장비에 필요한 총 전력보다 커야 합니다. 그렇지 않으면 과부하가 발생하여 정전 시 장비를 지원할 수 없게 됩니다.

전력 용량 요건을 추정하려면 UPS에 연결하려는 장치의 와트량을 합산하십시오. 각 장치의 와트량을 확인하려면 네임플레이트 또는 제조업체의 설명서를 참조하십시오. 출력이 암페어로 표시된 경우 공칭 AC 전압을 곱하여 와트량을 추정합니다.

가정용 및 사무실용으로 설계된 UPS 시스템은 300~1,500VA 범위로, 표준 가정용 콘센트에 연결할 수 있습니다. 이 역시 연결될 가능성이 있은 장비의 종류와 수량에 따른 계산입니다. 예를 들어, 에너지 효율적인 데스크톱 컴퓨터는 60 와트만을 필요로 할 수 있습니다.

요점: 작동 중 오류 및 변동되는 전력 수요에 대한 여유를 가지려면 연결된 장비의 예상 전력 요구보다 출력 용량(VA)이 20% 높은 UPS를 선택하십시오. 또한 향후의 확장을 위해 여유를 두고 싶은지도 고려하십시오. 관련하여 질문이 있으십니까?

PARTNERS
개요
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역