Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Do you know how to minimize carbon emissions in your telecom network and reduce DC power energy losses up to 75%?

Henrik Nilén •

Use of 98 percent-efficient rectifier drives energy cost savings for a quick ROI

Scaling network infrastructure to support the continued demand for more mobile communication is a challenge in itself, but doing so while minimizing the environmental impact and the amount of energy consumed by these telecom networks, adds another layer of complexity to a rapidly evolving telecommunications industry.

Why do we need energy efficient DC Power systems again?

While newer equipment is generally more efficient, it may not be able to offset the power consumption needed to handle the increase in mobile traffic we expect to see with 5G.

According to Cisco, global mobile data traffic in 2021 will be nearly seven times the amount of traffic seen in 2016 — a projected 49 exabytes of mobile data traffic per month.

This kind of traffic not only creates concerns about energy efficiency and operational expenditures, but environmental concerns as well. By 2020, greenhouse gas emissions indirectly caused by smartphones are expected to reach 125 megatons of carbon dioxide (CO2) equivalent.

How do we get our network Infrastructure to that level of efficiency?

Architects of power systems and their backup systems need to be diligent to address these concerns. Even a small change to infrastructure, like using a more efficient rectifier, can go a long way in helping reduce the carbon footprint for the critical facilities that require these systems to ensure business continuity.

For nearly a decade, rectifiers with 96-97 percent efficiency have been available, but a new milestone has been reached by Vertiv with its 98 percent-efficient rectifier that allows system owners and operators to optimize energy consumption at every load condition.

Thanks to technology advancements and components such as gallium nitride (GaN) that enables ultra-high efficiency and improved power densities, power loss can be reduced up to 75 percent compared to 92 percent-efficient rectifiers which are still widely used today. Fortunately, the return on investment for a more efficient rectifier happens quickly and can help offset the continued rising costs of energy.

Read our white paper for more on our 98 percent-efficient rectifier and visit our efficiency calculator to see how being green has never been more affordable.

  

Feel free to subscribe to our blog to stay informed on the latest trends, technologies and news.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja