Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

DigitalGlue Helps Hollywood Studio Speed Post-Production Workflow

10.4.19

When the premier motion picture and television production company needed to update the legacy editing infrastructure in its Hollywood studio to better meet post-production workflow needs, it turned to DigitalGlue, a Vertiv reseller and systems integrator that has served the broadcast industry for more than 15 years. With an Avocent HMX 5000 Series KVM solution, DigitalGlue helped the studio address its current and future business needs while working within budget restraints.


Background

Knowing that its long-term customer was dealing with end-of-life infrastructure, DigitalGlue worked in close collaboration with the premier motion picture and television production company to understand current and future business needs. DigitalGlue soon discovered that the company’s studio in Hollywood, California, was seeking a way to keep up with increasing post-production demands without depleting capital expenditure funds.

Results

  • Zero-configuration networking simplified implementation by automatically obtaining MAC address of attached devices rather than one-at-a-time setup via serial port
  • Switch times were reduced to less than a second and customizable hotkeys sped switching between favorite channels which greatly improved workflow
  • Productivity improved with the ability to access two different computing resources from one dual-monitor edit station
  • USB extenders enabled the integration of Blackmagic Design DaVinci Resolve panels needed to perform color correction sessions
  • System scalability supported growth by enabling hundreds of users to securely connect in real time with multiple servers and workstations

Case Summary
Location: Hollywood, California
Critical Need: DigitalGlue, on behalf of the Hollywood studio, sought equipment that supported today’s video resolution quality while establishing a path for eventual migration to 4K broadcasting. To reduce disruption and save time and money, the studio specifically required a solution that would be compatible with the facility’s existing CAT 6/7 ethernet cables and network switches.
Vertiv Solution: Avocent HMX 5000 high performance KVM systems


DOWNLOAD THE CASE STUDY

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja