Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv Case Study: EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne

12.2.19

The École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) is – in addition to the many traditional universities and universities of applied sciences controlled by the cantons – one of the two Federal Institutes of Technology in Switzerland and is headquartered in Lausanne.

Since its foundation in 1969, it has become one of the best-known institutions for science and technology in Europe.

Like its sister institute in Zurich, the “ETHZ”, it has three main goals: education, research and technology transfer. Over 14,000 lecturers, researchers and students work, teach and conduct research on the main campus.

Background

To ensure the many different innovative and future-oriented projects being carried out by researchers and students are supported with the appropriate IT equipment, the EPFL has an IT and Building Infrastructure teams made up of around 200 employees. Aristide Boisseau, Head of the Datacenter Operations team, plays a particularly important role. Together with his team, he acts as the interface between the two domains, ensuring a regular exchange of information and smooth processes.

High-performance computers are predominantly used at the EPFL to provide the capacity required for scientific calculations. While the EPFL’s budget for new high performance computers has remained the same over recent years, providers have nevertheless increased the capacity of their products in the data center. As a result, the power density per square meter has risen and the existing ventilation cooling systems have not been able to keep pace with this growth. A new, intelligent solution  capable of adequately cooling the 8-point grid systems was therefore required.

Case Summary
Location:

Switzerland

Vertiv Solutions:
  • Consulting on equipment for a new IT center
  • Liebert Smart Rack PDU MPX
  • Knürr DCD35 air-water cooling doors
Results:
  • Improvement of the power usage effectiveness (PUE) value from 2 to 1.06
  • Space saving of 30% to 50%
  • Reduction of CAPEX and OPEX
Download the Case Study

Powiązane artykuły

Amadeus Image

Case Studies

Amadeus
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja