Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Qual é a temperatura máxima da sua sala de servidores?

A temperatura da sala do servidor é uma das métricas mais importantes em qualquer ambiente de centro de dados. Manter o equipamento informático a um ponto de temperatura e humidade consistente é uma parte crítica do trabalho de um gestor de instalações e existe uma longa lista de ferramentas necessárias que podem ajudar neste esforço.

Dito isto, é incrivelmente importante que os gestores de centros de dados se mantenham informados sobre as diretrizes que devem seguir para manter as suas instalações em forma. Uma disparidade de um ou dois graus em qualquer direção pode não parecer muito, mas pode fazer uma enorme diferença a longo prazo.

Qual é a temperatura máxima a que uma sala de servidores pode funcionar confortavelmente? Qual é o mínimo? As respostas a estas perguntas darão aos gestores de TI uma ideia da gama aceite na qual podem manter as suas instalações.

Normas de linha de base

A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE) é o corpo que rege a norma para os intervalos de temperatura e humidade do ar aceites para ambientes de centros de dados. A Comissão Técnica 9.9 da ASHRAE determinou em 2011 que um centro de dados de classe A1 deveria manter uma temperatura entre 15°C e 32°C, bem como uma humidade relativa de 20% a 80%. A ASHRAE recomenda que as instalações não excedam estas diretrizes.

Os servidores devem ser mantidos entre 32°C e 15°C.

Requisitos e possibilidades em evolução

As diretrizes da ASHRAE estão constantemente em fluxo, tendo sido alteradas em 2004, 2008 e 2011. Ajuda os gestores de centros de dados a estarem bem formados e a lerem bem no que diz respeito a estes requisitos em mudança. Por exemplo, de acordo com Yevgeniy Sverdlik, contribuidor de Conhecimento de Centros de Dados, em 2015, a ASHRAE estava a procurar alargar o envelope de humidade relativa para centros de dados para apoiar uma maior eficiência.

Existem algumas instalações que estão a medir a temperatura para além do envelope atual aceite. Por exemplo, o centro de dados da Google na Bélgica opera a uns impressionantes 35°°C. Isto está a ajudar a reduzir os custos de arrefecimento e a diminuir o impacto ambiental destas enormes instalações informáticas.

Porque é que isto é importante?

A temperatura do centro de dados é, conforme mencionado anteriormente, uma das principais métricas para os gestores de TI observarem atentamente. Quando as temperaturas do equipamento se desviam para fora dos intervalos aceites, podem ocorrer situações de stress.

Por exemplo, quando o ambiente está demasiado quente, pode ocorrer sobreaquecimento, o que pode resultar em tempo de inatividade inesperado do servidor. De acordo com a contribuidora de Dinâmica de Centros de Dados Penny Jones, isto aconteceu mesmo com um centro de dados da Microsoft em 2013, o que fez com que os servidores associados aos serviços Outlook e SkyDrive sofressem uma interrupção não planeada.

Também é possível que os servidores sejam demasiado frios. Embora isto possa não resultar em qualquer tempo de inatividade do servidor, os gestores de centros de dados podem não querer olhar para a sua fatura de eletricidade se estiverem a manter as suas salas de computação a determinadas temperaturas mais frias. O impacto ambiental de manter os servidores tão frescos também não é certamente insignificante. O objetivo, então, é manter as instalações à temperatura mais elevada possível, garantindo ao mesmo tempo que os servidores não sobreaquecem.

Manter as salas de servidores abaixo da temperatura máxima e acima do mínimo é importante para a continuidade e eficiência do negócio a longo prazo. No entanto, permanecem algumas questões importantes: Como é que os gestores sabem sempre as temperaturas das suas instalações? Como mantêm as temperaturas dentro do intervalo aceitável de forma uniforme?

Manter uma temperatura mínima e máxima rigorosa do servidor é uma parte crítica do trabalho dos gestores de centros de dados. Ao instalar uma solução de gestão de arrefecimento eficaz oferecida pela Vertiv, as instalações podem minimizar a probabilidade de tempo de inatividade não planeado e, pela mesma moeda, manter os seus custos de eletricidade baixos. As soluções de contenção podem ajudar as instalações a manterem-se eficientes e a aumentar as cargas sem gastar dinheiro extra em equipamento de arrefecimento.

PARTNERS
Descrição geral
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização