Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Высокомощные процессоры привлекают инновации в системы охлаждения ЦОД

Стив Мадара (Steve Madara) •

Беседуя в различных организациях на тему предполагаемых трендов 2019 года в сфере ЦОД наша дискуссия довольно быстро повернула в сторону ожидаемого широкого распространения процессоров повышенной мощности и инновационных подходов к системам их охлаждения. Поскольку системы охлаждения являются нашим бизнесом, эти дебаты не стали для нас сюрпризом. В течение нескольких лет мы следили за ростом плотности стоек и связанными задачами в области управления температурными режимами, теперь пришло время сделать следующий шаг. 

Ожидания, связанные с наметившимися тенденциями в технологиях охлаждения 

Единственное опасение, которое вызывали у меня эти обсуждения, касалось преувеличения достоинств внедрения этих трендов в реальном мире. Вне всякого сомнения, мы будем видеть все больше и больше высокомощных процессоров, и нам совершенно необходимо конструктивно поразмыслить над способами их охлаждения, однако все это, вероятно, будет наиболее часто происходить в блоках распределения выходной мощности в пределах крупных облачных и колокационных объектов. И это не удивительно, ведь на протяжении нескольких лет большая часть инноваций в пространстве ЦОД приходилась на такие гипермасштабируемые объекты, и лишь их крупицы попадали на уровень корпоративных и периферийных вычислений. 

Сегодня главным двигателем инноваций является (1) значительное увеличение доли высокопроизводительных вычислений для обеспечения потребностей искусственного интеллекта, машинного обучения и подобных областей применения; и (2) проектирование продвинутых процессоров, способствующих повышению плотности чипов, таких как графические процессоры. В экстремальных случаях стойки на 30–60 кВт могут вмещать серверы высокой мощности и сверхвысокой производительности. Одни стойки высокой плотности могут быть оснащены воздушным охлаждением, в то время как особенности исполнения машин в других стойках требуют организации жидкостного охлаждения. 

Станет ли прямое жидкостное охлаждение новой вехой в развитии ЦОД? 

Технологии охлаждения и технологии серверных систем идут рука об руку. И сейчас мы развиваем наши идеи о том, каким образом организовать подачу жидкости к стойке, чтобы обеспечить работу высокомощных серверов. Прямое жидкостное охлаждение предполагает непосредственное размещение процессора на теплообменнике, заполненном жидкостью, либо полное погружение процессора в жидкость для рассеивания тепла, при этом необходимо осуществлять транспортировку жидкости в любое другое место (обычно за пределы здания) в целях отведения тепла. Есть и реальные преимущества, которые необходимо понять, — потенциальное повышение производительности серверов, больше возможностей для экономии, повышение эффективности и снижение затрат на охлаждение, — однако все это сопряжено с радикальным отказом от традиционных подходов к управлению температурными режимами и требует значительных изменений имеющихся объектов и внесения корректировок в смежное оборудование. Уже сегодня существуют поставщики колокационных решений, которые реализуют крупные проекты и создают объекты для клиентов, внедряющих стойки с жидкостным охлаждением. 

Стоит ли говорить, насколько многообещающим является это время для бизнеса, связанного с организацией систем охлаждения в центрах обработки данных. 

А как ваша организация справляется с изменениями температурного режима, которые вызваны увеличением плотности стоек и высокомощными процессорами?

 

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион