Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

ИИ как переломный момент для жидкостного охлаждения

Найджел Гор •

Некоторые операторы ЦОД по-прежнему скептически относятся к тому, что жидкостное охлаждение станет существенной частью экосистемой ЦОД, где до сих пор преобладают системы воздушного охлаждения. Не стоит ругать их за это. На протяжении многих лет они видели много прогнозов роста плотности стоек до уровней, не поддерживаемых воздушным охлаждением, и большинство из них были преждевременными или никогда не сбывались.

Вместо того чтобы плотно забивать стойки серверами, пытаясь справиться с растущим спросом на вычислительную мощность как это прогнозировалось, операторы решили распределить нагрузки, оптимизировать системы воздушного охлаждения и повысить зависимость от облачных вычислений, когда этот ресурс стал доступным.

На рынке просто не сформировалась потребность в жидкостном охлаждении стоек. Имеет смысл спросить, что изменилось сейчас?

Связь между цифровой трансформацией и вычислениями высокой плотности

Короткий ответ — началось активное использование принципов высокопроизводительных вычислений (High-Performance Computing, HPC) для поддержки приложений, которые большая часть компаний внедряет или планирует внедрить, таких как искусственный интеллект (ИИ). ИИ стал неотъемлемой частью инициатив цифровой трансформации организаций в различных отраслях. Высока вероятность того, что сегодня ваша организация планирует использовать возможности ИИ.

Как и в современных НРС-системах, эти приложения меняют сам бизнес и требуют возможности обработки больших объемов данных с чрезвычайно низкой задержкой. Но в отличие от HPC, эти данные представляют собой не только текст и числа. ИИ-приложения часто обрабатывают данные из разнородных источников в различных форматах, таких как большие файлы изображений, аудио и видео. В 2020 году 73 % ИИ-приложений работали с изображениями, видео, аудио или данными датчиков.

Производители микросхем отреагировали на растущий спрос на многоформатные ИИ-приложения, выпуская более мощные микросхемы. Плотность тепловой мощности передовых центральных (ЦП) и графических процессоров (ГП) резко выросла за последние два года после относительно небольшого роста за предыдущие пять лет. Тепловая мощность нового графического процессора Ponte Vecchio компании Intel, о котором рассказал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, требует жидкостного охлаждения.

Поскольку в серверах форм-фактора 1U и стойках появляется все больше мощных центральных (ЦП) и графических процессоров (ГП), мы наблюдаем растущее количество приложений с плотностью стоек 30 кВт и выше —, а мы пока что на ранних этапах внедрения ИИ.

Жидкостное охлаждение: лучшая —— и единственная — — альтернатива

Отрасли ЦОД пора дать ответ. Для этого мы должны принять физические ограничения воздушного охлаждения —, у которого нет нужных параметров теплопередачи, необходимой для охлаждения стоек высокой плотности, независимо от того, как они оптимизированы. В лучшем случае затраты на электроэнергию резко возрастут, а тактовая частота центральных и графических процессоров снизится, чтобы предотвратить перегрев, но при этом снизится производительность приложения. В худшем случае оборудование выйдет из строя.

Напротив, современные технологии жидкостного охлаждения способны эффективно и экономично охлаждать стойки мощностью 50 кВт и выше. И хотя с большим запозданием, жидкостное охлаждение наконец-то готово стать частью более крупной экосистемы, как было предсказано 15 лет назад.

Внедрение технологии жидкостного охлаждения в ЦОД с воздушным охлаждением

Несмотря на то, что в настоящее время разрабатываются специальные системы жидкостного охлаждения, большинство внедрений систем жидкостного охлаждения включают в себя преобразование существующих систем воздушного охлаждения в гибридные системы с воздушным и жидкостным охлаждением.

Этот переход далеко не непрост. Доступные технологии жидкостного охлаждения, соотношение жидкости и тепла, трубопроводы, контур распределения жидкости и окончательные объемы отведения тепла требуют тщательного планирования и проектирования.

Но сегодня мы предлагаем экспертные знания, технологии и передовые практики для успешного развертывания с минимальными перебоями. А преимуществами —, помимо поддержки приложений, от которых будет все больше зависеть бизнес, — включая то, сможет ли компания увеличить мощность при той же занимаемой площади, будет значительный рост эффективности и снижение совокупной стоимости владения.

Для получения дополнительной информации загрузите наш информационный документ или обратитесь к местному представителю компании Vertiv.

Статьи на похожие темы

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион