Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Как питание постоянного тока может помочь уменьшить занимаемое место, потребляемую энергию и затраты на ключевых телекоммуникационных объектах

Хенрик Нилен (Henrik Nilén) •

Ожидается, что после развертывания сетей 5G потребление электроэнергии телекоммуникационными компаниями резко увеличится. Однако не стоит волноваться! Технология преобразования постоянного тока поможет свести к минимуму затраты на электроэнергию, ограничить выбросы углекислого газа и эффективно удовлетворить экспоненциальный рост спроса потребителей на данные.

Результаты исследования, проведенного компаниями Vertiv и 451 Research, позволяют предположить, что к 2026 году технологии 5G могут увеличить энергопотребление в телекоммуникационных сетях до 170 %, при этом наибольший рост придется на макросреды, узлы и сетевые ЦОДы. Операторы, которые не внедрят наиболее энергоэффективные топологии, могут столкнуться с тем, что преимущества технологий 5G будут сведены на нет из-за расходов на эксплуатацию расширяющейся сети.

Тем не менее, расширение сети в связи с внедрением 5G касается не только финансов. Как на новых, так и на существующих объектах потребуется множество дополнительного коммуникационного оборудования, поэтому доступное пространство будет как никогда ценным, а для энергосистем места практически не останется, даже если потребуется гораздо больше электроэнергии.

Повышенное энергопотребление также, вероятно, усложнит достижение запланированных целей по сокращению выбросов углекислого газа и соблюдению экологических норм. Европейский союз
заявил, что ЦОДы и телекоммуникационные компании, на долю которых приходится около 2 % всех выбросов по всему миру, должны достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2030 году.

Как же телекоммуникационные компании могут устранить капитальные, операционные и экологические проблемы, связанные с 5G? Один из ответов — технология преобразования постоянного тока.

Максимальная эффективность преобразования энергии за счет правильной топологии питания постоянного тока

Для работы всей электроники требуется питание постоянного тока, будь то питание от преобразователя переменного-постоянного тока, встроенного в сервер, источника питания для зарядки ноутбука или централизованной системы для питания всего объекта.

С первых лет своего появления большинство телекоммуникационного оборудования получает питание 48 В постоянного тока.

Такая топология предоставляет значительные преимущества в эффективности благодаря простоте и минимальному числу этапов преобразования.

На каждом этапе всегда происходит потеря энергии. Поэтому сведение количества этапов преобразования к минимуму становится все более важным в попытках экономии энергии.

Это одна из причин, по которой питание 48 В постоянного тока становится предпочтительной топологией в мире OCP (проекта проектирования открытого аппаратного обеспечения вычислительных систем). В таком сценарии источник питания 48 В постоянного тока расположен в каждой серверной стойке.

Однако для крупного телекоммуникационного объекта централизованная система энергоснабжения имеет больше смысла с точки зрения совокупной стоимости владения. Но чем больше объект, тем больше расстояние, на которое питание передается от резервной системы к оборудованию под напряжением.

Для 48 В постоянного тока это приводит к падению напряжения и потере энергии. Эту проблему можно решить с помощью более толстых медных кабелей, но при этом резко возрастают расходы из-за стоимости кабелей и монтажа.

Лучшее решение — использовать телекоммуникационное оборудование и устройства для передачи данных со входом 400 В постоянного тока в сочетании с резервной системой 400 В постоянного тока.

Теперь падение напряжения больше не проблема. Можно использовать гораздо более тонкие кабели, и потери энергии будут минимальными. Топология системы питания 400 В постоянного тока аналогична топологии систем питания 48 В постоянного тока и поэтому очень привлекательна с точки зрения эффективности, технического обслуживания и надежности.

Беспроигрышный вариант: энергоэффективность и гибкость

Учитывая эти преимущества, многие телекоммуникационные компании и операторы ЦОДов планируют внедрить центральные источники питания с топологией 400 В постоянного тока. Несмотря на то, что телекоммуникационного оборудования со входом 400 В постоянного тока все еще не так много и оно часто стоит дороже, начать пользоваться преимуществами этой технологии можно уже сегодня.

Благодаря системам преобразователей Vertiv™ NetSure™ операторы могут использовать обычную систему питания 400 В постоянного тока (NetSure™ HVT) с батареями в качестве основной резервной системы и по-прежнему без проблем питать как новую, так и существующую инфраструктуру на базе топологии 48 В постоянного тока.

Система преобразователей обеспечивает мощность преобразования 105 кВт для напряжения 400–48 В и большое количество точек распределения для питания оборудования 48 В постоянного тока, —и все это в одном шкафу. Поскольку система и батареи 400 В постоянного тока могут располагаться вдали от нагрузки, это решение помогает освободить место для нового телекоммуникационного оборудования.

Преимуществами для операторов являются высокая эффективность преобразования питания, которая снижает энергопотребление и эксплуатационные расходы, а также гибкость для крупных объектов и ЦОДов.

Компании могут сократить расходы на кабельные системы на 90 % и использовать ценное свободное пространство для развертывания большего количества сетевого оборудования. Экономия на кабелях может быть значительной, учитывая размер мирового рынка медных кабелей, который, по прогнозам, к 2023 году составит 50,8 млрд долл. США.

Image default text

Система преобразователя постоянного тока Vertiv™ NetSure™ 400/48 В постоянного тока


Операторы ЦОД и телекоммуникационных сетей должны развивать свою инфраструктуру, чтобы поспевать за экспоненциальным ростом объема трафика данных. Те из них, которые развертывают технологии с использованием нескольких топологий электропитания, могут тратить больше денег, чем это необходимо, что повлияет на их экономическое обоснование технологии 5G.

Настало время перейти на систему питания постоянного тока с напряжением 400 В. Технология преобразования питания постоянного тока делает переход еще более простым.

Статьи на похожие темы

NetSure 400V DC Power Image

Темы статей

NetSure 400V DC Power
NetSure 400/48V DC Converter System Image

Темы статей

NetSure 400/48V DC Converter System
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион