Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Обязательное для прочтения исследование: центры обработки данных, защищенные от пандемии, дают надежду на будущее

Первая статья из новой серии блогов, в которой рассказывается о последних рыночных исследованиях из отчета Uptime Institute, посвященного подготовке индустрии ЦОД к будущим пандемиям.

В настоящее время поговорка «надейся на лучшее, готовься к худшему» особенно подходит для отрасли ЦОД.

Инвестиции в новую инфраструктуру ЦОД часто основаны на оптимистичном подходе к будущему спросу на технологии, но операторы также агрессивно и прагматично относятся к предотвращению простоев.

Независимо от причины — неисправное оборудование, действия киберпреступников или перебои в электроснабжении — инвестиции в отказоустойчивую инфраструктуру в сочетании со строгими методами эксплуатации должны обеспечивать непрерывность работу или, в худшем случае, выключение только на минимальный период времени.

К сожалению, недавно опубликованное исследование «Центры обработки данных после пандемии», подготовленное Uptime Institute Intelligence, указывает на то, что многие операторы в значительной степени были захвачены Covid-19 врасплох.

Хотя, по-видимому, в последние несколько месяцев было относительно мало (публичных) примеров простоев, связанных с Covid-19, пандемия оказала дополнительное давление на всё: от проектирования и строительства ЦОД до цепочек поставок и укомплектования персоналом.

Подготовка инфраструктуры центра обработки данных к будущим пандемиям

Что важно, восприимчивые операторы также поняли, что Covid-19 не следует списывать как изолированный инцидент. Планирование и процессы на период пандемии теперь необходимо интегрировать в стратегии устойчивости инфраструктуры ЦОД с нуля.

Или, как это описывает Uptime: «COVID-19 почти наверняка не будет последней пандемией — вполне вероятно, что это только одна из многих. Таким образом, операторы вносят эти изменения не в ответ на COVID-19, а в ожидании будущих пандемий».

Итак, каковы эти изменения на фоне пандемии? Uptime делит их на три текущих и будущих этапа. Первый этап — это «реакция», и он описывает первые несколько недель или месяцев, а также экстренные действия операторов ЦОД. Например, сокращение персонала на объекте или введение строгого режима уборки.

Следующий этап — это «смягчение негативных последствий», которое охватывает текущее состояние, в котором находится большинство операторов: процессы, сформулированные на этапе реагирования, теперь становятся постоянными действиями, согласно Uptime.

Хотя эти два начальных этапа были важны для смягчения большей части негативных последствий Covid-19, именно третий и последний этап, возможно, является самым важным, так как он указывает направление развития в будущем.

Реагирование, смягчение негативных последствий и адаптация

Как описывает Uptime, «этап адаптации» — это то, с чем отрасль ЦОД будет бороться в течение следующих 18 месяцев и далее. Вирус будет в значительной степени локализован (надеемся), и теперь основное внимание будет уделяться тому, как минимизировать влияние будущих пандемий.

Этап адаптации охватывает целый ряд технологических и операционных изменений, некоторые из которых уже наблюдались и до пандемии. Их реализация будет ускоряться, поскольку все больше операторов начинают опасаться угрозы от будущих пандемий.

Например, Uptime, наряду с другими компаниями в отрасли (включая Vertiv), считает, что нас ждет рост внедрения технологий удаленного мониторинга и автоматизации, в том числе инструментов управления инфраструктурой ЦОД (DCIM). Девяносто процентов операторов, опрошенных компанией Uptime, планируют расширить применение удаленного мониторинга/управления. Согласно Uptime, «…пандемия приведет к резкому росту бизнеса поставщиков DCIM, систем мониторинга и автоматизации».

От DCIM до готовых модульных ЦОД

Помимо инвестиций в инструменты удаленного мониторинга и управления, будет происходить общее увеличение инвестиций в отказоустойчивость локальных объектов и в так называемую распределенную отказоустойчивость. По данным Uptime, шестьдесят четыре процента операторов планируют повысить устойчивость инфраструктуры из-за пандемии. Но с учетом того факта, что будущая пандемия может предотвратить доступ ко всему объекту или привести к локализованным перебоям в электроснабжении, также растет интерес к зонам доступности, разработанным крупными поставщиками облачных служб. При таком подходе значимость любого отдельного объекта уменьшается, если данные и рабочие нагрузки реплицируются и используются совместно в нескольких подключенных местоположениях.

Другие технологии, которые, по мнению Uptime, будут еще более важными в мире после пандемии, включают в себя использование так называемых готовых модульных (PFM) центров обработки данных. Этот подход, который, по данным Uptime, был сформулирован еще до появления Covid-19, позволяет выполнять больше процессов в контролируемых условиях на заводе. Аналогичным образом, профилактическое обслуживание, при котором тщательный мониторинг оборудования позволяет выполнять обслуживание в случае необходимости, а не в соответствии с установленным графиком, также набирало силу до пандемии, но, по-видимому, более широко применяется, так как операторы и поставщики контролируют посещения объектов и, как правило, предоставляют более интеллектуальные услуги, управляемые ИИ.

Несмотря на то, что продолжающиеся негативные последствия Covid-19 могут помешать оптимистичным мыслям о будущем (или о ближайшем будущем), кажется, что индустрия ЦОД уже извлекла много ценных уроков с точки зрения подготовки к худшему.

Статьи на похожие темы

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион