Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Какой тип стоечного блока распределения питания подходит для вашего ЦОД?

Рэйнэлл Рундквист (Ranelle Rundquist) •

С первого взгляда может казаться, что стоечный блок распределения питания (rPDU) не оказывает влияние на производительность ЦОД.

Однако при более подробном рассмотрении это оказывается совсем не так. Характеристики rPDU напрямую влияют на надежность, гибкость и масштабируемость вашего ЦОД.

Выбор rPDU начинается с одного простого вопроса:
каковы ваши требования к питанию?

При выборе rPDU необходимо определить требования к питанию важного ИТ-оборудования.

Как правило, вы или ограничены питанием, которое доступно, или выбираете устанавливаемую конфигурацию.

Если вы ограничены текущей инфраструктурой ЦОД, то вы можете просто определить силу тока, напряжение и тип разъемов для подключения к rPDU.

С другой стороны, если у вас есть необходимое питание для стойки, потребуется провести небольшие расчеты. Вычислите приблизительную мощность в кВт, необходимую для оборудования, которое уже установлено или может быть установлено в каждой стойке. Обязательно учитывайте предполагаемое расширение при расчете мощности, чтобы у вас была гибкость при масштабировании ЦОД в будущем.

После ответа на этот самый важный вопрос, вы можете перейти к следующему этапу выбора стоечного блока распределения питания: выбору оптимального типа rPDU для вашей среды.

Существует четыре типа rPDU:

  • Стандартные rPDU
  • Измеряемые rPDU
  • Контролируемые rPDU
  • Коммутируемые rPDU

Стандартные rPDU: надежные, но простые

Стандартный rPDU очень прост: надежное устройство, которое распределяет питание по важной ИТ-инфраструктуре. Это экономичные решения начального уровня, соответствующие широкому спектру требований и поддерживающие работу вашего оборудования.

Производители предоставляют различные функции в стандартных блоках распределения питания для обеспечения высокой доступности и защиты инвестиций. Например, можно приобрести стандартный PDU с фиксируемыми разъемами, чтобы свести к минимуму риск случайного отсоединения оборудования. Кроме того, некоторые производители предлагают модернизируемые модели с поддержкой интеллектуальных функций на случай изменения бизнес-потребностей.

В общем случае, стандартный rPDU не предоставляет сведений об использовании питания оборудованием и не доступен по сети.

Этот вариант идеально подходит для небольших серверных, которые расположены близко к ИТ-специалистам, но не рекомендуется для более крупных, критически важных серверных или ЦОД из-за отсутствия возможности удаленного мониторинга или управления.

Измеряемые rPDU: на уровень выше стандартных

Измеряемые rPDU обеспечивают такое же надежное распределение энергии, как и стандартные rPDU, но при этом предоставляют пользователям данные о потреблении энергии на локальном дисплее. На нем отображаются ключевые показатели использования мощности (ток, напряжение, коэффициент мощности и т. д.), что позволяет пользователям оценить потребление для будущих изменений, модернизации и перемещения.

Некоторые измеряемые rPDU предоставляют расширенные функции, такие как связь через видимый свет (VLC), что дает возможность сканировать цифровой дисплей с помощью мобильного приложения для сбора полезных данных с целью планирования емкости и балансировки электрической нагрузки.

Как и в случае со стандартными rPDU, некоторые производители предоставляют модернизируемые измеряемые блоки распределения питания для удаленного мониторинга без отключения питания от подключенных устройств.

Измеряемые rPDU рекомендуется использовать в средах ЦОД с высоким уровнем безопасности, инфраструктура питания которых должна быть изолирована от локальной сети, или в средах, в которых требуется удаленный мониторинг.

Контролируемые rPDU: мобильная аналитика

Контролируемые rPDU предоставляют все функции и возможности стандартных и измеряемых блоков распределения питания, а также поддерживают удаленный мониторинг по сети.

Пользователи могут получать удаленный доступ к показателям потребляемой мощности в режиме реального времени (вплоть до каждого выхода) с помощью безопасного веб-интерфейса, чтобы сотрудники ЦОД могли отслеживать важные показатели использования питания в реальном времени, независимо от местоположения. Такой непрерывный поток информации предоставляет ряд важных преимуществ:

  1. Автоматические оповещения создаются сразу же после превышения порога, заданного пользователем.
  2. Используемую мощность можно отслеживать гораздо точнее, что повышает точность выставления счетов.
  3. Балансировка нагрузки является более точной, что ограничивает число избыточных элементов питания без риска короткого замыкания.
  4. В устройства можно добавить функции мониторинга окружающей среды для отслеживания ее критически важных состояний.

Чтобы использовать контролируемый rPDU максимально эффективно, выберите производителя, который предоставляет отказоустойчивое шлейфовое подключение, чтобы получать данные даже в случае нарушения сетевой цепочки.

Другой важной функцией является объединение IP-адресов. Если стоимость подключения к сети сотен rPDU вызывает озабоченность заказчиков, производители предоставляют встроенные программные функции, позволяющие отслеживать до 50 rPDU с одного IP-адреса с поддержкой автоматической настройки нисходящих устройств, что значительно ускоряет развертывание.

Контролируемые rPDU рекомендуется использовать в ЦОД высокой плотности, особенно в масштабных средах колокации, для которых отчеты о потреблении мощности, создаваемые вручную, не подходят из-за необходимости выставления счетов, а также в средах поставщиков облачных служб, которым необходимо поддерживать варьирующиеся нагрузки без ущерба для энергетической эффективности.

Коммутируемые rPDU: самые интеллектуальные блоки распределения питания

Коммутируемые rPDU — это на сегодня высшее достижение в развитии систем распределения питания для ЦОД. Они предоставляют такие же функции и возможности, как и контролируемые rPDU с одним важным исключением: ими можно управлять удаленно.

Авторизованные сотрудники ЦОД могут включать, выключать и перезагружать неотвечающее оборудование удаленно с помощью удобного веб-интерфейса. Они также могут ограничивать энергопотребление на выходе, чтобы предотвратить перегрузки. Это дает пользователям полный контроль над энергопотреблением, эффективностью и доступностью ЦОД.

Коммутируемые rPDU рекомендуются для любых ИТ-сред — от крупных ЦОД до небольших удаленных объектов. Они особенно полезны для пользователей, которым требуется быстрый и удобный способ удаленной перезагрузки важного оборудования, чтобы значительно сократить или устранить расходы на отправку специалистов просто для перезагрузки неотвечающих серверов или сетевого оборудования.

После определения требований к питанию и типа rPDU остается последний шаг, необходимый для выбора идеального блока распределения питания.

Потребности в конфигурации и выходах

Стоечные блоки распределения питания устанавливаются горизонтально или вертикально и внутри или снаружи стойки. Горизонтальные rPDU устанавливаются внутри стойки и занимают место, аналогичное устройствам форм-фактора U. Обычно горизонтальные устройства занимают место, эквивалентное устройствам 1U или 2U, и оснащены 8–16 выходами. В вертикальных rPDU может быть до 54 выходов. Они устанавливаются сзади или сбоку корпуса стойки и не занимают место, которое можно выделить для важного оборудования внутри стойки. Анализ пространства в ЦОД и ИТ-оборудования перед выбором типа установки, типа разъемов и количества rPDU помогает сэкономить деньги, время и место.

Ознакомьтесь с предложениями Vertiv Geist здесь или найдите идеальный rPDU в средстве поиска систем распределения питания.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион