Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Почему решения для мониторинга ЦОД должны быть первыми в списке требований

Малый и средний бизнес присоединяются к интернет-гигантам в сфере ЦОД. От клиник до производственных предприятий, от финансовых компаний до университетов, локальных и региональных организаций — все они развивают периферию своих сетей. Они эксплуатируют малые и средние ЦОДы, начиная сетевыми шкафами, в которых используются такие системы, как серверы электронной почты, модульные и контейнеризированные ЦОДы, которые обеспечивают возможность ускоренного вывода на рынок, и заканчивая необслуживаемыми периферийными объектами, которые обеспечивают вычислительную мощность «последней мили».

Итак, насколько крупны эти специализированные ЦОДы? В небольших ЦОДах может размещаться от 50 до 300 стоек, а в средних — от 300 до 1000 стоек. Очевидно, что организациям с большими объемами цифровых операций потребуется больше вычислительного оборудования, оборудования для питания и охлаждения, поэтому для этого рынка нет универсального решения или плана.

Исследование Vertiv показало, что специалисты ЦОД ожидают, что их периферийные объекты вырастут на 226 % с 2019 по 2025 год. Поскольку этот опрос проводился до пандемии, рост увеличится еще больше. Например, спрос на услуги больниц резко вырос, осложнив их повседневную деятельность, производственные предприятия представили новые средства цифровой видеоаналитики и обеспечения безопасности, финансовые фирмы с трудом удовлетворяют спрос на торговые и другие цифровые услуги, а университеты организуют дистанционное обучение. Организации постоянно расширяют возможности ЦОД, чтобы удовлетворять эти и другие растущие потребности.

Внедрение решений мониторинга для защиты оборудования ЦОД

Как руководитель ЦОД и объекта, вы покупаете больше оборудования, чем когда-либо, включая критически важные решения для электропитания, системы прецизионного кондиционирования, а также стойки и корпусы. В гонке, направленной на удовлетворение потребностей бизнеса за счет создания или расширения ЦОДов малого и среднего размера, вы часто закупаете оборудование у нескольких поставщиков, устанавливаете источники питания и охлаждения для защиты ценного вычислительного оборудования и внедряете средства управления освещением и безопасностью. Но рассматриваете ли вы программное обеспечение для мониторинга и управления?

Независимо от того, работаете ли вы на объекте или удаленно, вам необходимо иметь возможность отслеживать состояние оборудования ЦОД в режиме реального времени, заблаговременно выявлять проблемы, которые могут нанести вред оборудованию и, в свою очередь, снизить производительность вашего бизнеса. Вам необходимо решение, к которому ваша команда может получить доступ в любом месте и в любое время, управляя операциями ЦОД на объектах и отдельных площадках вплоть до конкретной единицы оборудования.

Представляем Vertiv™ Environet Alert™ . Это веб-решение легко конфигурируется, обеспечивая удобную визуализацию работы ЦОДа и максимально увеличивая время безотказной работы и производительность. Решение Vertiv Environet Alert — это передовые возможности для ЦОДов малого и среднего размера по доступной цене. Вот как Vertiv Environet Alert способствует достижению важнейших бизнес-целей:

Совместная работа в любом месте. Система обеспечивает возможность безопасного входа из выбранного вами места для мониторинга оборудования ЦОД, как по отдельности, так и в составе команды. Независимо от того, работаете ли вы из дома в соответствии с введенными ограничениями или бизнес-правилами, оптимизируете персонал или контролируете необслуживаемые периферийные объекты, вы получаете целостное представление обо всех своих операциях и возможность управлять ими из единого интерфейса.

Подключение всего оборудования. Vertiv Environet Alert может интегрировать и контролировать все оборудование независимо от его производителя и количества. Система позволяет отказаться от утомительной ручной работы по собственноручной проверке состояния устройства, сбору данных и подготовке отчетов. Получайте автоматические отчеты в режиме реального времени с актуальной информацией по всем аспектам производительности, включая электропитание, охлаждение, условия окружающей среды, стойки, активы и многое другое.

Достоверные данные о пространстве и мощностях. Информация настолько подробна, что вы можете узнать, где есть свободное пространство для нового оборудования и где находятся устройства. Используйте эту информацию для планирования монтажа или обоснования инвестиций в новые объекты.

Управление растущими операциями ЦОД. Решение Vertiv Environet Alert упрощает создание новых объектов, добавление устройств, создание представлений и формирование панелей мониторинга, отвечающих вашим потребностям. От сетевых шкафов и микро- или контейнеризированных ЦОД до автономных объектов — вы можете наблюдать за производительностью из единого интерфейса.

Получение информации в режиме реального времени. Нажмите на интерактивные представления Vertiv Environet Alert, чтобы получать сводки оповещений или визуализировать состояние устройств, помещений и площадок в одном окне. Оптимизируйте процесс принятия решений, исключив вероятность человеческой ошибки из-за недостаточного количества или неправильной интерпретации данных.

Мгновенные уведомления. Быстрые действия — ключ к решению проблем. Получайте оповещения, когда оборудование превышает заданные пороговые значения, чтобы предотвращать проблемы с производительностью и перебои в работе. Настраивайте автоматические пути для неподтвержденных оповещений, чтобы гарантировать их своевременное разрешение.

Улучшение операций. Используйте аналитику, чтобы определять, сколько энергии используется, чтобы вы могли выявлять направления оптимизации, что со временем снижает затраты. Определяйте точки перегрева, которые следует быстро устранить, чтобы избежать повреждения или ухудшения характеристик оборудования.

Быстрое создание отчетов. Используйте аналитику Vertiv Environet Alert для разработки автоматизированных и настраиваемых отчетов. Vertiv Environet Alert позволяет легко создавать отчеты, анализировать тенденции и предоставлять доказательства повышения эффективности независимо от того, нужно ли вам сообщать о состоянии источника бесперебойного питания (ИБП) на разных объектах или проводить анализ производительности объекта.

Соблюдение важнейших соглашений об уровне обслуживания. Если вы работаете с ресурсоемким бизнесом, основанным на данных, то знаете, что задержки и простои попросту невозможны. Визуализируйте данные и формируйте отчеты по ним, выявляйте проблемы и тенденции. Управляйте оборудованием превентивно на основе ключевых критериев, таких как возраст, недостаток возможностей или проблемы с производительностью.

Легко обучайте новых сотрудников.Интуитивно понятный графический интерфейс Vertiv Environet Alert удобен, и ему легко обучить других. Новые сотрудники могут использовать интерактивные представления и межсайтовую навигацию для мониторинга и управления всеми операциями ЦОД.

Заключение

Если вы устанавливаете новое оборудование или настраиваете малый или средний ЦОД, не ждите появления проблем в отсутствие возможностей мониторинга. Решение Vertiv Environet Alert, основанное на веб-технологиях, можно мгновенно развертывать и легко масштабировать, обеспечивая удобство мониторинга и удовлетворяя потребности вашего цифрового бизнеса. Кроме того, благодаря ему у ваших сотрудников появляется больше времени.

Узнайте больше о решении Vertiv™ Environet Alert™ уже сегодня.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион