Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Почему практически все, что вы предполагали и знали о готовых ЦОД, является домыслами

Обычно предубеждения надолго закрепляются в сознании общества, особенно в эру «фейковых» новостей.

Представьте себе, например, что от порядка употребления вина и пива зависит то, насколько у вас сильным будет похмелье на следующий день. Если выпить пиво, а потом вино, все будет в порядке. Но что если начать с вина? В таком случае вам не позавидуешь...

В действительности гораздо большее значение имеет, сколько алкоголя вы выпьете, а не то, в каком порядке вы будете его пить. В глубине души большинство людей, вероятно, знает, что этот совет не имеет никакого смысла, но с удовольствием ему следуют снова и снова или списывают головную боль на несвоевременно выпитый бокал шабли.

Истина заключается в том, что многие решения мы принимаем инстинктивно, опираясь на устоявшиеся представления, а не на холодный расчет, как нам хотелось бы считать. И несмотря на большое разнообразие доступных данных и исследований мы поступаем так не только в баре, но и на рабочем месте.

Отрасли ЦОД, как и многим другим, не чужды ложные представления, мифы и широко распространенные убеждения. Тот факт, что деятельность в этой отрасли по большей части направлена на обеспечение отказоустойчивости и доступности, нередко означает то, что в приоритете находятся консервативные и укоренившиеся подходы. Лучше соблюдать осторожность (и сохранить все привычное), чем впоследствии сожалеть о случившемся (инвестировать в что-то новое и недостаточно испытанное).

В результате этого появился целый ряд развивающихся и способных спровоцировать перебои в работе технологий, которые призваны повысить эффективность и производительность, но рискуют быть загнанными в угол из-за устаревших или просто ошибочных представлений.

Возьмите, к примеру, готовые модульные центры обработки данных. В отличие от традиционных ЦОД, значительная часть которых собирается в месте установки, сборка блоков или модулей инфраструктуры готовых модульных центров производится на заводах, после чего оборудование поставляется в место установки.

Эта технология применяется уже более 10 лет, и гораздо дольше в отраслях, не имеющих отношения к центрам обработки данных. Ее развитие продолжается, и сегодня все больше и больше поставщиков предлагают новые варианты этой технологии и новые услуги.

Несмотря на это, мы все еще слышим устаревшие ошибочные мнения о готовых модульных ЦОД, в том числе рассказы о неапробированности этой технологии и упреки в том, что при ее разработке не учитывались особенности прежних проектов.

Логика, факты и доказательства не всегда берут верх над устоявшимся мнением, но пришло время развенчать некоторые из этих мифов:

Готовые модульные ЦОД являются нишевым продуктом

Да, на готовое модульное оборудование все еще приходится относительно небольшая часть рынка. Однако есть все предпосылки для ее роста. Спрос со стороны поставщиков колокационных сред, которые заинтересованы в адаптивности (увеличении емкости по мере необходимости), а также спрос на новые периферийные микроцентры обработки данных, связанные с сетями 5G, — вот лишь некоторые примеры стимулирующих факторов. По данным отраслевых аналитиков из 451 Research, за 5 лет (к 2021 году) среднегодовые темпы роста рынка готовых модульных ЦОД увеличатся на 14,4 % и достигнут показателя в 4,4 миллиарда долл. США. «Методология готовых модульных центров обработки данных становится предпочтительным способом для расширения и наращивания емкости в ЦОД, готовых к эксплуатации и критически важных подсистемах. Будучи обусловленной рядом промышленных процессов, эта методология обладает очевидными преимуществами с точки зрения контроля качества, скорости установки и последовательности реализации», — заявил недавно Дэниел Бизо (Daniel Bizo), главный аналитик 451 Research.

Готовые модульные ЦОД являются по сути контейнерами

Поскольку первая волна готовых модульных продуктов от таких производителей, как Sun Microsystems, проектировалась с опорой на контейнеры ISO, этот форм-фактор по-прежнему тесно ассоциируется с решениями данного типа, что, вероятно, и тормозит более широкое распространение технологии. И хотя готовые модульные продукты теперь охватывают все элементы инфраструктуры ЦОД, — начиная от рядов и заканчивая целыми помещениями, — а также инфраструктуры электропитания и кондиционирования, мнение о том, что готовые модульные центры представляют собой контейнеры, сохраняется. Привычной задачей для представителей отрасли ЦОД является разъяснение разнообразия и гибкости исполнения, которые может поддерживать готовый модульный продукт.

Готовые модульные центры дороже традиционных систем

Одним из наиболее весомых преимуществ готового модульного ЦОД является то, что для него не требуется сравнивать стоимость более быстрого развертывания с дополнительными затратами, которые обычно возникают в связи с более быстрой доставкой. В готовых модульных ЦОД применяется экономика процессов масштабирования и оптимизации, которые возможны благодаря сборке за пределами места установки и позволяют ускорить развертывание при более низкой совокупной стоимости владения. Финансовые аспекты такого ЦОД настолько привлекательны, что способны изменить результаты анализа рентабельности при сравнении расширения существующего объекта и создания нового. Готовый модульный центр обработки данных может позволить организации перенести ЦОД в более предпочтительное место по цене, сопоставимой с расширением и обновлением имеющегося объекта.

Готовые модульные ЦОД менее отказоустойчивы и/или безопасны

Да, некоторые форм-факторы готовых модульных ЦОД (в особенности тех, которые выполнены по размерам контейнеров) и даже микроцентры обработки данных являются портативными. Их можно доставлять на грузовиках и при необходимости перевозить в другое место. Однако такая портативность никак не влияет на физическую безопасность и отказоустойчивость. В окружении таких же физических средств защиты — ограждений, пропускных пунктов, постов охраны, — как и традиционные объекты, готовые модульные ЦОД являются столь же безопасными. В действительности готовые модульные объекты едва ли больше подвержены сбоям в работе, поскольку критически важные испытания и даже некоторые работы по их вводу в эксплуатацию могут быть выполнены в заводских условиях. Предварительная интеграция компонентов также означает, что проблемы с обслуживанием, которые могут быть вызваны неправильной установкой компонентов, сведены к минимуму. И наконец, что касается отказоустойчивости, главная организация по вопросам сертификации в отрасли ЦОД Uptime Institute пользуется собственной многоуровневой программой для оптимизации сертификации объектов, которые частично или целиком состоят из готовых модульных компонентов.

Готовые модульные ЦОД позволяют лишь сэкономить место

Готовые модульные ЦОД не только призваны заменить повсеместно распространенные методы сборки ЦОД в месте установки. Это еще и гибкая технология, которая может использоваться в качестве дополнения на традиционных объектах. Например, специальные готовые модульные блоки можно разворачивать для наращивания возможностей электропитания (ИБП) или охлаждения на имеющейся площадке, климат и отказоустойчивость которой могут страдать из-за нехватки свободного пространства. Конкретным примером этой технологии в действии является семейство продуктов Vertiv Power Module. Оно предназначено для развертывания на новых и существующих объектах, где требуется адаптивный и гибкий вариант масштабирования распределения энергии и отказоустойчивости.

Готовые модульные объекты имеют непривлекательный внешний вид

Готовые модульные исполнения можно реализовать в любом виде, начиная от комплексных объектов, которые ничем не отличаются от традиционных, собираемых на месте, и заканчивая одностоечными микроцентрами обработки данных для обеспечения требований периферийных вычислений, которые могут быть интегрированы в офисные здания с изящными интерьерами. Хорошим примером первого варианта является ЦОД компании T-Systems, который находится в городе Серданьола-дель-Вальесè (провинция Барселона). И хотя при его создании использовался модульный подход, он выглядит точно так же, как и здание традиционного ЦОД. Сегодня этот объект является одним из крупнейших центров обработки данных T-Systems в Испании — его модульная мощность для ИТ-нагрузок составляет 1,1 мВт и допускает масштабирование до 5 мВт в будущем. Центр обработки данных получил награду Data Centre Market как самый инновационный проект в Испании и был отмечен Uptime Institute за показатель бесперебойной работы в 99,98 %.

Чтобы получить дополнительные аргументы в пользу того, почему готовые ЦОД могут подойти и вам для организации нового периферийного, центрального, колокационного или телекоммуникационного центра обработки данных, см. наш официальный документ: Готовые модульные ЦОД: от перебоев в работе к вариантам по умолчанию.

Статьи на похожие темы

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион