Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

eStruxture обеспечивает масштабирование для удовлетворения потребностей клиентов колокационных центров с помощью решений высокой плотности компании Vertiv

Превращая здание бывшей типографии в ультрасовременный центр обработки данных, компания eStruxture хотела позволить клиентам создавать распределенные, независимые от операторов или облаков решения для ЦОД, возможности масштабирования и гибкость которых отвечали бы любым требованиям к рабочим нагрузкам или удельной мощности.

Общие сведения

На момент своего основания в апреле 2017 года компания eStruxture поняла, что у ее клиентов не было возможности выбора решений совместного размещения и подключения, не зависящих от операторов и облаков. Учредитель компании, проработавший много лет в телекоммуникационной отрасли, понимал, что существующие операторы связи и небольшие поставщики либо присутствуют только в некоторых регионах Канады, либо не располагают капиталом для инвестирования в удовлетворение растущих и меняющихся потребностей клиентов. —И именно поэтому он выбрал компанию Vertiv в качестве партнера.

Результаты

  • Оптимальное использование вычислительного пространства, которое позволяет предлагать клиентам дополнительные услуги, например выделенные залы с офисными помещениями, возможностями хранения и аварийного восстановления
  • Поддержка клиентов с высокими требованиями к плотности благодаря возможности удвоить мощность, предлагаемую большинством конкурентов, до 30 кВт на стойку
  • Новый центр готов к работе на шесть месяцев раньше, чем те, которые строились до него
Сводные данные по практическому примеру
Местоположение:

Центр обработки данных MTL-2 в Монреале, Канада

Критическая потребность:

Превращая здание бывшей типографии в ультрасовременный центр обработки данных, компания eStruxture хотела позволить клиентам создавать распределенные, независимые от операторов или облаков решения для ЦОД, возможности масштабирования и гибкость которых отвечали бы любым требованиям к рабочим нагрузкам или удельной мощности.

Решение Vertiv:
  • ИБП Liebert® EXL S1 с литий-ионными батареями, установленными параллельно в конфигурации 2+1
  • Система экономии с естественным охлаждением Liebert® DSE с блоком управления Liebert® iCOM
  • Шкаф подачи и распределения питания с мониторингом ответвлений Liebert® PPC
  • Распределительный шкаф Liebert® RX с мониторингом ответвлений
  • Стойки Vertiv VR с блоками распределения питания стоек Vertiv Geist (rPDU)

СКАЧАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Свяжитесь с нами

Имя *
Фамилия *
Адрес электронной почты *
Телефон *
Организация *
Страна *
Почтовый индекс (Zip Code) *
Комментарии

Согласие с уведомлением о конфиденциальности

Получив и прочитав данное уведомление о конфиденциальности в отношении обработки персональных данных (при условии соблюдения статьи 13 нормативного акта ЕС 679/2016), я даю согласие на следующее:

на обработку моих персональных данных для маркетинговых целей, включая информирование по электронной почте об отраслевых тенденциях, событиях, предложениях и появлении новых продуктов на рынке.

Благодарим за отправленные данные!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион