Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Крупная телекоммуникационная компания использует системы питания HVDC на базовых объектах обмена данными для снижения выбросов углекислого газа

января 24, 2022

Одна из крупнейших в мире компаний-поставщиков услуг связи, работающая более чем в 180 странах, повышает плотность сетей для увеличения пропускной способности. Однако эта телекоммуникационная компания должна построить интеллектуальную сеть таким образом, чтобы добиться минимальной стоимости передачи данных и максимальной доступности услуг, а также устойчивости.

 

   

Общие сведения

Ведущий поставщик коммуникационных услуг, предпринимающий агрессивные действия для устойчивого роста и сокращения выбросов углекислого газа, стремится упростить и модернизировать свои технологии, в том числе путем полного обновления сети и архитектуры. Этот проект направлен на достижение значительной валовой годовой экономии в течение пяти лет.

Результаты

  • Меньшее энергопотребление и сниженная потребность в медных кабелях
  • Гибкая конфигурация
  • Более высокая пропускная способность и меньше занимаемого места
  • Модульное решение, отвечающее требованиям завтрашнего дня, для простоты расширения и обслуживания
Сводные данные по практическому примеру
Местоположение:

Обслуживание клиентов в 180 странах Европы, Америки, Азии, Ближнего Востока и Африки

Критическая потребность:

Чтобы воплотить свое видение устойчивого роста для обслуживании пользователей с повышенными ожиданиями, этот ведущий поставщик услуг связи должен построить свою конвергентную, умную сеть таким образом, чтобы добиться минимальной стоимости передачи данных и максимальной доступности услуг, а также устойчивости.

Решение Vertiv:
  • Vertiv™ NetSure™ HVT с выпрямителями HVDC 380 В
СКАЧАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

 

КОНТАКТЫ 

Имя *
Фамилия *
Адрес электронной почты *
Телефон
Организация *
Страна *
Почтовый индекс (Zip Code) *
Комментарии

Согласие с уведомлением о конфиденциальности

Ознакомившись с Политикой конфиденциальности компании Vertiv и Уведомлением о конфиденциальности GDPR, которые касаются обработки персональных данных, я выражаю свое согласие на:

 
Обработку моих персональных данных для маркетинговых целей, включая информирование по электронной почте об отраслевых тенденциях, событиях, предложениях и появлении новых продуктов на рынке.
 

 

 

Благодарим за отправленные данные!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион