Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

ИТ-стойки предъявляют уникальные требования к питанию

Стоечный источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для использования в стандартных 19-дюймовых ИТ-стойках или стоечных корпусах. Стоечные системы ИБП должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать максимальную мощность в очень компактных корпусах, включающих в себя встроенные аккумуляторы. Стоечный ИБП обычно занимает от 1U до 12U вертикального пространства стойки.

В большинстве стоечных систем ИБП используются как интерактивные (двойное преобразование), так и линейно-интерактивные системы питания. Каждая технология имеет свои преимущества, и каждая из них может потребоваться для настройки экономичной защиты электропитания, особенно в сложных системах. Выбор зависит от таких факторов, как важность защищенного оборудования, размер нагрузки, расположение и бюджет.

Надлежащая защита электропитания сейчас важна как никогда

Из-за ускорения цифровой трансформации практически в каждом секторе роль распределенных ИТ-отделов становятся еще важнее для поддержки пользователей, предоставления услуг и сбора данных. ИТ-организации в сфере образования, государственного управления, банковского обслуживания, розничной торговли и многих других отраслях повышают пропускную способность и отказоустойчивость удаленных объектов и развертывают оборудование на новых и различных типах объектов.

ИТ-ресурсы применяются везде — от основных центров обработки данных до периферии сети, поэтому для адаптации и улучшения безопасности требуются системы бесперебойного питания (ИБП). Сетевая периферия больше не является простым шкафом для хранения данных и сетевых устройств. Распределенная децентрализованная архитектура теперь имеет решающее значение для вычислительных сред.

Распространение Интернета вещей (IoT) и облачных сервисов привело к появлению новых ожиданий в области периферийных вычислений. Потребители ждут бесперебойной работы, и практически мгновенный отклик является ключевым фактором. Это создает растущую потребность в локальных центрах периферийных вычислений, которые могут обрабатывать данные ближе к пользователю.

Большая часть ИТ-инфраструктуры основана на стойках и оборудовании, установленном внутри них. Для защиты работы критически важных серверов и сетевых компонентов необходима надежная система ИБП, расположенная поблизости, чтобы обеспечить постоянную доступность важнейших систем. Где бы ни располагалась стойка, защита электропитания должна быть реализована вместе с другими компонентами. В большинстве случаев система ИБП устанавливается в стойку ИТ-оборудования непосредственно вместе с оборудованием, которое она защищает.

Из-за своей важности современные вычислительные пространства на базе стоек играют важную роль для бизнеса, и ИТ-менеджерам все чаще приходится их защищать. Надежность означает доступность, которая начинается с непрерывного электропитания. Производительность вычислительных ресурсов зависит от надежного резервного питания, обеспечиваемого системой ИБП, которая находится непосредственно в стойке.

Внутри стойки

Серверы, устанавливаемые в стойку, — основа современных сетевых вычислительных систем. Эти критически важные компоненты нуждаются в надежной и компактной защите электропитания, которая будет соответствовать их растущим потребностям. 19-дюймовая серверная стойка поставляется в раме или корпусе стандартного размера для монтажа такого оборудования, что позволяет использовать плотные конфигурации аппаратного обеспечения в компактном корпусе. Такое оборудование крепится к стойке болтами или зажимами на передней панели. Объединение серверов и ИБП в одной стойке позволяет значительно сэкономить место.

Стоечные системы ИБП предназначены для серверов и сетевого оборудования, используемого в стоечных средах, и идеально подходят для критически важных приложений и систем, сетевых рабочих станций, серверов, коммутационных шкафов IDF / сетевых шкафов, больших сетевых периферийных устройств, VoIP и рабочих станций.

Современные конвергентные сети требуют повышенной надежности и бесперебойной работы. ИТ-специалистам необходимы более мощные системы защиты энергоснабжения, которые приспособлены к смешанным нагрузкам и различным типам разъемов, но при этом просты в установке и обслуживании. Для этих областей применения также требуются системы ИБП с возможностями связи для управления с помощью SNMP и веб-интерфейса, а также для подключения датчиков окружающей среды.

Стойки можно использовать в различных местах и средах, а значит, ИБП, устанавливаемый в стойку, также должен функционировать надлежащим образом в этих средах. Системы ИБП могут размещаться в любом месте — от крупных центров обработки данных до сетевых шкафов и других удаленных периферийных устройств.

Топологии питания стоечных ИБП

Стойки обычно поставляются в одной из двух типов конфигурации ИБП:

ИБП в режиме онлайн (с двойным преобразованием) обеспечивает непрерывное высококачественное питание переменного тока для оборудования без отключения при переключении на аккумулятор. Эти устройства защищают оборудование практически от любых сбоев электропитания, возникающих вследствие аварий, провалов напряжения, кратковременных падений и скачков напряжения, а также шумовых помех. Настоящий ИБП с двойным преобразованием дает 100-процентную стабилизацию питания, нулевое время переключения на питание от батареи, отсутствие изменения выходного напряжения и лучшее подавление переходных колебаний, чем линейно-интерактивные устройства. Только онлайн-технология двойного преобразования полностью защищает критически важные нагрузки ИТ-оборудования от любых возможных аварийных ситуаций.

Линейно-интерактивные системы ИБП обеспечивают как стабилизацию питания, так и резервное питание от батарей. Эта технология особенно эффективна в тех областях, где перебои в работе происходят редко, но распространены колебания питания. Линейно-интерактивные ИБП поддерживают широкий диапазон колебаний входного напряжения перед переключением на резервное питание от батареи. Помимо резервного питания от батарей, линейно-интерактивный ИБП гораздо эффективнее контролирует колебания питания по сравнению с автономными системами. Основное преимущество линейно-интерактивного ИБП — цепь повышения напряжения и диапазон входного напряжения, принимаемого ИБП. Чем шире диапазон, тем лучше защита. Обеспечивает стабилизацию питания с отключением на 4–6 миллисекунд при переключении на резервный аккумулятор.

Компания Vertiv предлагает лучшие в отрасли стоечные системы ИБП

Vertiv предоставляет самую полную линейку стоечных систем ИБП для периферийных вычислений, использующих как интерактивные, так и линейно-интерактивные технологии. Эти системы разработаны с акцентом на надежности и гибкости, сочетая в себе мощность и выдающиеся эксплуатационные характеристики в самом компактном из возможных вариантов.

Онлайн

ИБП Vertiv Liebert GXT5

ИБП Liebert™ GXT5 представляет собой онлайн-решение для обеспечения бесперебойного питания с двойным преобразованием, которое предлагает защиту премиум-класса против перебоев в подаче электропитания и функции постоянной стабилизации параметров электропитания в компактном исполнении, предусматривающем гибкое развертывание. ИБП обеспечивает защиту критически важного оборудования против любых неполадок в системе подачи электропитания, возникающих вследствие частичного или полного отключения питания, кратковременных падений и скачков напряжения, а также шумовых помех. Масштабируемая функция автономной работы с автоматическим обнаружением подходящих внешних аккумуляторных батарей предлагает дополнительную гибкость, когда возникает необходимость в длительном обеспечении бесперебойного питания. ЖК-экран с удобным в использовании интерфейсом, а также возможность полного управления сетью, в том числе конфигурацией и удаленными обновлениями, делает эту систему простой в развертывании и обслуживании. Ведущая в своем классе эффективность и эксплуатация с единичным коэффициентом мощности позволяют Liebert™ GXT5 удовлетворять критические потребности в любых областях применения.

Линейно-интерактивные

Vertiv™ Edge — это семейство надежных, эффективных, управляемых и гибких интерактивных ИБП с синусоидальной формой напряжения, работающих в диапазоне от 500 до 3000 ВА в форм-факторе 1U, 2U, 3U, напольном, стоечно-напольном и стоечном исполнении (зависит от модели). Благодаря коэффициенту мощности 0,9, регулируемым розеткам и расширенным вариантам работы Vertiv Edge — это экономичный выбор для защиты серверного и сетевого оборудования в распределенных и периферийных ИТ-приложениях.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион