Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Какова максимальная температура вашего серверного помещения?

Температура серверного помещения — один из наиболее важных показателей в любой среде ЦОД. Поддержание постоянной температуры и влажности компьютерного оборудования — неотъемлемая часть работы менеджера предприятия, и существует множество инструментов, которые могут помочь в этом.

При этом менеджерам ЦОД необходимо быть в курсе руководящих принципов, которые они должны соблюдать для эффективной работы предприятия. Отклонение температуры на один или два градуса в любом направлении может казаться не столь большим, но в долгосрочной перспективе это может значительно изменить ситуацию.

Какова максимальная температура серверного помещения для оптимальной эксплуатации? Какова минимальная температура? Ответы на эти вопросы позволят ИТ-руководителям понять допустимый диапазон, в котором они могут поддерживать свои объекты.

Базовые стандарты

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — это орган, который регулирует стандарт приемлемых диапазонов температуры воздуха и влажности для сред ЦОД. Технический комитет ASHRAE 9.9 в 2011 году постановил, что в ЦОД класса A1 должна поддерживаться температура от 15 до 32 градусов Цельсия, а также относительная влажность в диапазоне от 20 до 80 процентов. ASHRAE рекомендует не превышать эти рекомендуемые показатели.

Серверы должны находиться при температуре от 15 до 32 градусов Цельсия.

Меняющиеся требования и возможности

Руководящие принципы ASHRAE постоянно меняются — это происходило в 2004, 2008 и 2011 годах. Поэтому менеджерам ЦОД необходимо изучать информацию об этих меняющихся требованиях. Например, по словам Евгения Свердлика, одного из авторов портала Data Center Knowledge, в 2015 году общество ASHRAE рассматривало возможность расширения допустимого диапазона относительной влажности для ЦОД для повышения эффективности.

Влажность в некоторых объектах выходит за пределы текущего утвержденного диапазона. Например, ЦОД Google в Бельгии работает при температуре 35 градусов Цельсия. Это помогает сократить затраты на охлаждение и снизить воздействие этих огромных вычислительных объектов на окружающую среду.

Почему эту важно?

Температура ЦОД, как было сказано выше, — один из основных показателей, которые ИТ-руководители должны внимательно отслеживать. Если температура оборудования выходит за пределы допустимых диапазонов, могут возникнуть кризисные ситуации.

Например, если температура слишком высокая, может произойти перегрев, что может привести к неожиданному простою серверов. По словам Пенни Джонс, автора портала Datacenter Dynamics, именно это произошло в ЦОД Microsoft в 2013 году, в результате чего серверы, связанные со службами Outlook и SkyDrive, были отключены.

Кроме того, серверы могут быть слишком холодными. Хотя это может не привести к их простою, счет за охлаждение в конце месяца может оказаться слишком большим. Кроме того, не следует забывать о воздействии серверов на окружающую среду. Конечная цель заключается в том, чтобы поддерживать в объектах максимальную температуру, одновременно обеспечивая отсутствие перегрева серверов.

Поддержание в серверных помещениях температуры, которая ниже максимальной и выше минимальной, важно для обеспечения непрерывности бизнеса и эффективности в долгосрочной перспективе. Однако остаются некоторые важные вопросы: Как менеджеры могут узнать температуру помещений в любое время? Как равномерно поддерживать температуру в приемлемом диапазоне?

Поддержание строгих значений минимальной и максимальной температуры сервера — это важная частью работы менеджеров ЦОД. Установив эффективное решение для управления охлаждением, предлагаемое компанией Vertiv, компании могут свести к минимуму вероятность незапланированных простоев и в то же время снизить расходы на электроэнергию. Решения по изоляции помогают организациям сохранять эффективность и увеличивать нагрузку, не тратя дополнительных денег на охлаждающее оборудование.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион